DigiKey ha aggiunto oltre 108.000 nuovi componenti e 364 nuovi fornitori nel 2025
Il portafoglio prodotti leader del settore è stato ampliato a oltre 1,6 milioni di prodotti lo scorso anno
Thief River Falls, Minnesota, USA - 05 febbraio 2026
DigiKey ha aggiunto alla sua offerta 364 nuovi fornitori e oltre 108.000 nuovi prodotti in magazzino con spedizione immediata nel 2025.
DigiKey, leader mondiale nella distribuzione di componenti elettronici e prodotti per l'automazione, ha aumentato notevolmente la gamma di prodotti in magazzino pronti per la spedizione in giornata, aggiungendo oltre 108.000 nuovi prodotti nel 2025. In totale, sono stati aggiunti oltre 1,6 milioni di nuovi prodotti al catalogo DigiKey, unitamente a 364 nuovi fornitori al core business e ai programmi Marketplace ed Evaso da DigiKey.
"La straordinaria varietà di prodotti sempre disponibili e l'introduzione di nuovi prodotti innovativi rappresentano un elemento di differenziazione fondamentale per DigiKey nel settore", ha affermato Mike Slater, VP of Global Business Development per DigiKey. "Gli investimenti che abbiamo fatto nell'ambito del nostro portafoglio di prodotti, insieme agli investimenti nell'esperienza web, nella conformità per l'esportazione e nella competitività dei prezzi, continuano a determinare gli incrementi senza precedenti che stiamo registrando nel numero di clienti e nel traffico del sito web".
La forte crescita del portafoglio di DigiKey nel 2025 è stata supportata da un quarto trimestre impressionante, che ha visto l'aggiunta di 25.653 nuovi componenti in magazzino e 89 nuovi fornitori al suo catalogo.
L'impegno di DigiKey nell'ampliamento delle scorte in magazzino per la spedizione in giornata consente a tecnici, progettisti, maker e responsabili dell'approvvigionamento di ordinare quantitativi per la prototipazione per la spedizione immediata senza dover effettuare un ordine speciale in quantità di fabbrica o essere soggetti a lunghi tempi di consegna o di transito.
I nuovi fornitori aggiunti nel quarto trimestre includono:
- Synaptics, azienda che offre un portafoglio di prodotti IA per la prossima generazione di progetti di esperienza digitale.
- ABB Installation Products, azienda che fornisce prodotti per la protezione elettrica e delle infrastrutture per armadi per applicazioni industriali, commerciali e consumer.
- Silanna Semiconductor, azienda che sviluppa e produce tecnologie analogiche, come convertitori di dati ADC e circuiti driver laser in CI.
L'ampliamento dell'offerta di DigiKey fornisce inoltre ai clienti l'accesso ai prodotti più innovativi nei loro settori. Ecco alcuni dei nuovi prodotti aggiunti nel quarto trimestre del 2025:
- I computer edge di seconda generazione di Wago consentono agli ingegneri e agli sviluppatori di software di livello enterprise di eseguire le proprie applicazioni interne per l'elaborazione a uso intensivo di dati, come l'apprendimento automatico.
- UNO Q di Arduino offre prestazioni potenziate, maggiore flessibilità e opzioni di connettività migliorate per progetti e applicazioni elettroniche avanzate.
- L'espansione del portafoglio di FPGA MachXO4™ di Lattice Semiconductor include opzioni a bassissima potenza e alte prestazioni per soddisfare i requisiti dei sistemi moderni.
- Il connettore flottante ad alta corrente serie FX31 di Hirose supporta fino a 25 A/800 V per pin. La serie FX31 offre resistenza alle vibrazioni, tolleranza al disallineamento e prestazioni stabili fino a +125 °C.
- MAX22216V di Analog Devices è un driver certificato AEC-Q100 che integra quattro semiponti da 36 V programmabili per il pilotaggio di carichi induttivi quali valvole a solenoide, motori c.c., valvole proporzionali, valvole bistabili e relè.
- I cavi assemblati per microonde RF ad alte prestazioni NitroWave di Samtec sono ottimizzati per frequenze che vanno oltre i tradizionali valori standard del settore per soddisfare i requisiti dei mercati aerospaziale, della difesa, delle comunicazioni dati, dei computer, dei semiconduttori e della strumentazione.
- L'espansione della serie B409x di condensatori elettrolitici in alluminio polimerico ibrido SMD di TDK Corporation è progettata per resistere a vibrazioni meccaniche fino a 30 g.
Per maggiori informazioni sui fornitori e sui prodotti nel portafoglio DigiKey, visitare digikey.it.
Chi è DigiKey
DigiKey, con sede a Thief River Falls, Minnesota, USA, è leader mondiale nella distribuzione di componenti elettronici e prodotti per l'automazione. DigiKey offre la più ampia e completa selezione di prodotti disponibili per la spedizione immediata in tutto il mondo, con oltre 17,5 milioni di componenti provenienti da quasi 3.000 produttori affidabili. Ingegneri, progettisti, costruttori e professionisti degli acquisti si affidano a DigiKey per trovare soluzioni digitali innovative, strumenti di progettazione ed esperienze di acquisto snelle che semplificano ogni fase di progettazione. Scopri tutto sulle capacità di distribuzione di componenti elettronici, sulle soluzioni di automazione e sulle risorse di progettazione offerte da DigiKey su digikey.it e su Facebook, X, YouTube, Instagram e LinkedIn.
- Contatto editoriale
- Laura Stengrim
- DigiKey
- (218) 681-8000 ext. 14489
- laura.stengrim@digikey.com