DigiKey amplia l'offerta con oltre 32.000 nuovi prodotti in magazzino nel secondo trimestre del 2025

Il portafoglio totale si attesta a oltre 236.000 nuovi prodotti e 127 nuovi fornitori nel secondo trimestre

Thief River Falls, Minnesota, USA - 30 luglio 2025

Image of DigiKey Expands Inventory with Over 32,000 Stocking NPIs in Q2 2025 DigiKey ha aggiunto 127 nuovi fornitori e oltre 32.000 nuovi prodotti alla sua offerta, con spedizione immediata nel secondo trimestre del 2025.

DigiKey, il principale distributore mondiale di componenti elettronici e prodotti per l'automazione, ha ampliato significativamente la gamma di prodotti in magazzino e pronti per la spedizione in giornata, aggiungendo oltre 32.000 prodotti innovativi nel secondo trimestre del 2025. Nel complesso, il distributore ha aggiunto nel secondo trimestre oltre 236.000 nuovi prodotti e 127 nuovi fornitori al core business e ai programmi Marketplace ed Evaso da DigiKey. Questo recente ampliamento porta il portafoglio complessivo di DigiKey a oltre 16,5 milioni di prodotti.

"DigiKey continua a offrire una selezione ineguagliabile di prodotti in magazzino e di nuovi prodotti per ogni settore - wireless, alimentazione, interconnessione, automazione industriale e molto altro", ha affermato Mike Slater, VP of Global Business Development per DigiKey. "L'ampliamento della nostra offerta nel secondo trimestre coincide con la costante crescita della nostra clientela e siamo ottimisti riguardo allo slancio del mercato già sperimentato nella prima metà del 2025".

Il continuo impegno di DigiKey nell'ampliamento delle scorte in magazzino per la spedizione in giornata consente ai clienti di ordinare i prototipi e di ricevere immediatamente i componenti senza dover effettuare un ordine speciale in quantità di fabbrica o essere soggetti a lunghi tempi di consegna o di transito.

I nuovi fornitori aggiunti di recente nel secondo trimestre includono:

  • DeGirum, azienda di prodotti che rispondono alla domanda di uno sviluppo semplificato di IA e di elaborazione della visione in tempo reale.
  • Minew, un produttore affidabile di dispositivi IoT per la tracciabilità, come radiofari, etichette intelligenti Bluetooth, etichette di carta ecologica per batterie e molto altro.
  • NanoFlowX, azienda all'avanguardia nel campo della nanotecnologia, con kit di rivestimento polimerico impermeabile per dispositivi elettronici che aumentano la durata prevista dei dispositivi elettronici.
  • Shelly USA, un produttore di prodotti per l'automazione IoT come moduli di monitoraggio dell'umidità e della temperatura, relè per guida DIN, dimmer e interruttori intelligenti.

L'ampliamento dell'offerta di DigiKey è ancora una volta una conferma che il distributore fornisce a ingegneri, progettisti e produttori l'accesso ai prodotti più interessanti nei loro settori. Alcuni dei nuovi prodotti aggiunti nel secondo trimestre 2025 includono:

  • Le batterie CR2032 per alte temperature di Jauch possono sopportare temperature fino a 125 °C.
  • Il nuovo modulo GNSS serie ZED-X20P di u-blox garantisce una precisione entro un centimetro.
  • Sparkle Motion Stick di Adafruit combina un driver LED, un microfono e un modulo ESP32 su una scheda ed è dotato di un connettore USB.
  • Il debugger MPLAB PICkit Basic PG164110 di Microchip è un'opzione economica per il debug semplice dei più diffusi microcontroller e microprocessori di Microchip.
  • 9288-000 di KYOCERA AVX è un connettore filo-filo e filo-scheda ermafrodita in due pezzi per una facile terminazione dei cavi sul campo.
  • I moduli coprocessore Wi-Fi®/Bluetooth® LE serie ST67W di STMicroelectronics offrono una facile integrazione con MCU e MPU STM32 per la distribuzione Wi-Fi veloce.
  • Gli switch Simple Ethernet BOBCAT e GREYHOUND di Hirschmann sono una scelta di alta qualità di hardware industriale di largo impiego ed economicamente vantaggioso con una connettività sicura a prova di futuro.
  • Il sensore di CO2 miniaturizzato STCC4 di Sensirion offre misurazioni precise e affidabili di biossido di carbonio in ambienti interni.
  • Il sistema modulare SIRIUS di Siemens offre agli utenti tutti i dispositivi necessari per la commutazione, la protezione, il controllo e il monitoraggio di motori in ambienti di automazione industriale.
  • Il System-in-Package (SiP) OSDZU3 di Octavo Systems è il modo più veloce e flessibile per sviluppare un sistema incentrato sull'MPSoC AMD Zynq UltraScale+ integrando gestione dell'alimentazione, memoria e altri componenti necessari in un unico contenitore BGA.

Per maggiori informazioni sui fornitori e sui prodotti nel portafoglio DigiKey, visitare digikey.it.

Chi è DigiKey

DigiKey, con sede a Thief River Falls, Minnesota, USA, è leader mondiale nella distribuzione di componenti elettronici e prodotti per l'automazione. DigiKey offre la più ampia e completa selezione di prodotti disponibili per la spedizione immediata in tutto il mondo, con oltre 18,0 milioni di componenti provenienti da quasi 3.000 produttori affidabili. Ingegneri, progettisti, costruttori e professionisti degli acquisti si affidano a DigiKey per trovare soluzioni digitali innovative, strumenti di progettazione ed esperienze di acquisto snelle che semplificano ogni fase di progettazione. Scopri tutto sulle capacità di distribuzione di componenti elettronici, sulle soluzioni di automazione e sulle risorse di progettazione offerte da DigiKey su digikey.it e su Facebook, X, YouTube, InstagramLinkedIn.