Digi International sottoscrive un accordo in esclusiva con Digi-Key per la nuova piattaforma di codifica XBee compatibile con Arduino

Disponibile esclusivamente tramite Digi-Key, la nuova piattaforma introduce concetti di progettazione wireless utilizzando i moduli XBee di Digi e il codice open-source Arduino

MINNETONKA e THIEF RIVER FALLS, Minnesota, USA - 03 agosto 2015

Digi International®, (NASDAQ: DGII, www.digi.com), l'esperto di soluzioni M2M, e Digi-Key Electronics, leader del settore nella selezione, disponibilità e consegna di componenti elettronici, hanno annunciato oggi la disponibilità della piattaforma di codifica XBee® di Digi compatibile con Arduino. Disponibile unicamente tramite Digi-Key al prezzo di USD 99, la piattaforma rappresenta per gli sviluppatori una risorsa completa per imparare le API XBee e altre funzionalità chiave che rendono possibili comunicazioni wireless affidabili per numerose applicazioni del mondo reale come i sistemi di controllo sul lavoro e le reti di rilevamento.

I moduli XBee assicurano tempi di immissione sul mercato rapidi, minori costi, flessibilità di progettazione, portata eccellente e velocità di trasmissione dei dati superiori per chi desidera incorporare capacità wireless in una gamma completamente nuova di prodotti e soluzioni. Questo accordo di distribuzione in esclusiva offre ai progettisti e agli ingegneri esperti, ma anche a chi sta appena iniziando a incorporare comunicazioni wireless nei propri progetti, informazioni, hardware e documentazione specifici su come collegare in modo wireless i dispositivi usando moduli XBee a 2,4 GHz senza licenza.

La nuova piattaforma di codifica comprende un microprocessore compatibile con Arduino, tre moduli XBee, LED, adattatori, cavi e altri componenti, oltre a esempi di codice software. La piattaforma comprende inoltre cinque progetti interattivi che utilizzano il linguaggio di programmazione open-source Processing per uno sviluppo rapido e semplice.

"Grazie alla nostra partnership con Digi-Key, centinaia di migliaia di ingegneri potranno rapidamente progettare affidabili capacità wireless per le proprie soluzioni", ha dichiarato Richard Halliday, vice presidente, Digi International. "Questa offerta rappresenta il passo successivo nel nostro accordo di distribuzione globale e nei nostri sforzi per permettere agli ingegneri di tutto il mondo di sfruttare il set di soluzioni innovative offerto da Digi". (Vedere "Digi International allarga la sua presenza globale con Digi-Key")

La tecnologia di rete wireless XBee contribuisce alla realizzazione di una nuova gamma di applicazioni e dispositivi pienamente integrati con Digi Device Cloud per una gestione sicura ed efficiente di più dispositivi in soluzioni di connettività realmente wireless end-to-end. XBee è disponibile in due ingombri hardware (a foro passante e a montaggio superficiale) e in una varietà di opzioni di antenna per la massima flessibilità di progettazione.

"XBee di Digi International è un marchio molto noto nei circoli wireless come sinonimo di innovazione a un prezzo molto interessante", ha dichiarato David Stein, vicepresidente semiconduttori di Digi-Key. "La nuova piattaforma di codifica è un'offerta cruciale per aiutare gli ingegneri a capire quanto sia facile incorporare le tecnologie Digi nelle proprie soluzioni e raccogliere i vantaggi che possono portare le capacità wireless".

Digi-Key ha creato un sito dedicato grazie al quale gli ingegneri possono conoscere meglio la reale entità delle capacità XBee e stabilire quali sono le soluzioni XBee più confacenti alle proprie esigenze. Il sito si trova all'indirizzo The World of XBee.

Il kit della piattaforma di codifica XBee compatibile con Arduino include:

  • Microcontroller compatibile con Arduino (1)
  • Schermatura XBee (1)
  • Moduli XBee 802.15.4 (3)
  • Schede per circuiti sperimentali XBee (2)
  • Scheda USB XBee (1)
  • Joystick a 2 assi (1)
  • Pulsanti (6)
  • Circuiti sperimentali senza saldature (3)
  • Alimentatori per circuito sperimentale (2)
  • LED (18)
  • Potenziometri 10 kΩ (2)
  • Contenitore di resistori 330 Ω (1)
  • Batterie 9 V e morsetti (2)
  • Cavo micro USB (1)
  • Cavo mini USB (3)
  • Fascio – fili per ponticelli

Informazioni su Digi International

Digi International (NASDAQ: DGII) è esperta in soluzioni M2M mission-critical, con la più ampia offerta del settore di prodotti wireless, una piattaforma di cloud computing specifica per i dispositivi e servizi di sviluppo, per aiutare i clienti a commercializzare in tempi rapidi dispositivi e applicazioni wireless. L'intero set di soluzioni Digi è pensato appositamente per consentire a qualsiasi dispositivo di comunicare con qualsiasi applicazione, ovunque nel mondo. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web di Digi all'indirizzo www.digi.com oppure chiamare il numero +1 877 912 3444 (USA) o +1 952 912 3444 (internazionale).

Informazioni su Digi-Key Electronics

Digi-Key Electronics, con sede a Thief River Falls, Minnesota, è un fornitore globale di servizi completi per una vastissima gamma di componenti elettronici, in quantitativi sia di produzione sia di prototipazione/progettazione, comprendente oltre quattro milioni di componenti realizzati da più di 650 produttori di marchi di qualità. Con oltre un milione di prodotti in magazzino, un ventaglio sorprendente di risorse online, Digi-Key riafferma il proprio impegno di tenere a magazzino il più vasto assortimento di componenti elettronici del settore e di fornire ai propri clienti il migliore servizio possibile. Per ulteriori informazioni e per conoscere la vasta selezione di prodotti offerti da Digi-Key, visitare il sito www.digikey.it.

Contatto redazionale per Digi-Key Electronics
Kayla Krosschell
Corporate Communications Specialist
1-800-344-4539 x1098
kayla.krosschell@digikey.com
publicrelations@digikey.com
Contatto redazionale per Digi International
Rick McLaughlin
Davies Murphy Group, Inc.
Office: +1 781-418-2402
rmclaughlin@daviesmurphy.com