Webinar – ESR e corrente di ripple nella selezione dei condensatori

I progetti elettronici ad alte prestazioni devono utilizzare i condensatori giusti per garantire l'affidabilità, soprattutto nelle applicazioni in corrente alternata. Alexander Nebel, Technical Marketing Manager – EMEA per YAGEO Group è un esperto del settore e dimostra perché considerare solo i parametri di base di capacità elettrica e tensione non basta nel processo di selezione. Scopri il ruolo centrale che rivestono la resistenza equivalente in serie (ESR) e la corrente di ripple per migliorare significativamente i progetti avanzati.
Approfondisci le tue conoscenze di questi fattori e di come influenzano le prestazioni del condensatore e scopri come la capacità della corrente di ripple varia con la frequenza, la temperatura e i vari condensatori, come i modelli in ceramica, elettrolitici in alluminio, a film e al tantalio. Nebel usa esempi pratici come DC-Link e circuiti risonanti oltre a strumenti di simulazione come Y-SIM di YAGEO per identificare le soluzioni ottimali di condensatori e processi di progettazione.
Il webinar online, della durata di un'ora, si terrà martedì 24 giugno 2025 alle ore 10.00 CDT. Se non puoi partecipare al webinar, iscriviti lo stesso in modo da ricevere il link della registrazione del webinar una volta concluso.
Iscriviti qui: https://event.on24.com/wcc/r/4959171/9C32D0248827008D6FF05A72852A74E7?partnerref=blog
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum