Webinar – Le migliori soluzioni di robotica e automazione degli edifici con Arduino Pro

Portenta X8 è un System-on-Module ad alte prestazioni progettato per alimentare l'imminente Internet delle cose industriale. Combina i.MX 8M Mini (4+1 core) di NXP® che ospita l'OS Linux embedded con STM32H7 (2 core) di STMicroelectronics per applicazioni in tempo reale nell'ambiente Arduino. Sono disponibili shield e schede portanti per estendere la funzionalità oppure da utilizzare come progetti di riferimento per sviluppare soluzioni personalizzate.

Marta Barbero, Product Manager di Arduino e Casey Axe, VP Channels e Global Account Development per Foundries.io ti spiegheranno come utilizzare la combinazione di Portenta X8, Portenta Hat Carrier e vari Raspberry Pi HAT per trasformare il sistema Portenta in un ecosistema Arduino e Raspberry Pi nel controller di movimento ideale per apparecchiature e macchinari industriali sofisticati. Questa configurazione unica offre un'esperienza di prototipazione Linux fluida con applicazioni pronte per la distribuzione capci di eseguire sull'edge elaborazione di immagini e/o audio in tempo reale e ad alte prestazioni.

Il webinar, della durata di un'ora, si terrà mercoledì 17 gennaio 2024 alle ore 10:00 CST. Se non puoi partecipare al webinar, iscriviti lo stesso in modo da ricevere il link della registrazione del webinar una volta che si è concluso.

Iscriviti qui: https://event.on24.com/wcc/r/4440609/907378D0354124D3842C2B6F03050204?partnerref=blog

Informazioni su questo autore

More posts by DigiKey Editor
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum