Webinar - Scegliere la soluzione di fissaggio giusta per la progettazione di dispositivi elettronici

Progettare oggi i dispositivi di domani non è un'impresa da poco. Affronta le sfide poste dalla progettazione dei chip con la giusta soluzione di fissaggio, che protegge in caso di urti o cadute e migliora la resistenza all'acqua o l'adesione a substrati a bassa energia superficiale. La scienza dei materiali di 3M aiuta a trasformare in realtà il fissaggio dei vostri progetti in tutta sicurezza, anche in caso di fattori di forma complessi e design curvi di qualsiasi dimensione e forma.
Che si tratti di dispositivi indossabili, domotica o della lastra di vetro degli smartphone, Dennis Ngo, Specialista senior nello sviluppo di applicazioni e Peter Roman, Specialista in ingegneria delle applicazioni di 3M, terranno questo webinar che coprirà l'intero continuum del fissaggio, partendo dagli adesivi sensibili alla pressione (PSA) ultrasottili fino ad arrivare agli adesivi strutturali e tutto ciò che si colloca nel mezzo. Saranno trattate le capacità di modellazione e simulazione con la scienza dei materiali profondamente radicata per ampliare i confini della progettazione, al fine di assemblare i dispositivi innovativi di prossima generazione.
Il webinar online della durata di un'ora, si terrà mercoledì 20 marzo 2024, alle ore 8:00 CST per i partecipanti dell'APAC e alle 10:00 CDT per Amer/EMEA. Se non puoi partecipare al webinar, iscriviti lo stesso in modo da ricevere il link alla registrazione del webinar una volta concluso.
Iscriviti qui: https://event.on24.com/wcc/r/4505799/11CB7294B0DB15C78B9A868118AF3E6A/5291363?partnerref=blog
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum