Webinar – Soluzioni industriali: la connettività di Brad guida il settore

I dispositivi di grado industriale utili per collegare segnali e alimentazione delle macchine, garantendo al contempo installazioni senza canaline, alta affidabilità e certificazioni UL e IP, possono sembrare costosi. La famiglia BradPower di dispositivi M12 Ultra-Lock Push-Pull e filettati di Molex sono la risposta a bassi costi di installazione e funzionamento - connettori durevoli e innovativi che vantano maggiore flessibilità e velocità di installazione, risparmiando sui costi di implementazione e riconfigurazione.
Savvas Valsamakis, Project Manager del gruppo Molex, spiega come la famiglia di prodotti BradPower sia diventata lo standard del settore in fatto di interconnettività nella distribuzione di energia e segnali. Scopri come la tecnologia M35 a M12 è nata dalla collaborazione con clienti che richiedevano una soluzione più robusta, lavabile ad alta pressione, di connessione industriale a prova di errore e facile da installare.
Il webinar online, della durata di un'ora, si terrà giovedì 7 novembre 2024 alle ore 10.00 CST. Se non puoi partecipare al webinar, iscriviti lo stesso in modo da ricevere il link della registrazione del webinar una volta concluso.
Iscriviti qui: https://event.on24.com/wcc/r/4717680/D221A40C29092987E80C2A349ABA0F4B?partnerref=blog
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum