Webinar – Come produrre le celle di batterie in modo economico con moduli di alimentazione ad alta densità

La densità energetica è fondamentale quando si parla di dimensioni della batteria, capacità ampere-ora e sicurezza di carica/scarica. La ricarica sicura ed efficiente è stata uno degli aspetti principali nel progresso delle batterie. I moduli convertitori c.c./c.c. bidirezionali ad alta densità svolgono un ruolo vitale nell'ecosistema in evoluzione delle batterie poiché utilizzano tempi di ciclo più rapidi e assicurano maggiore risparmio energetico e costi di esercizio inferiori. Il rapido aumento del numero dei consumatori determina una domanda crescente di prodotti alimentati a batteria, dai veicoli elettrici (EV) ai robot industriali, ai computer compatti, ai telefoni e via dicendo.
Per tenere il passo con questa domanda, i produttori e gli sviluppatori di celle di batterie e apparecchiature di test devono studiare modi innovativi per aumentare la produttività senza aggiungere nuovi costi. David Krakauer, VP di marketing aziendale e BU industriale per Vicor parlerà dei costi nascosti della formazione delle celle della batteria e degli strumenti di test, dell'aumento della produttività, dei tempi di ciclo e di come risparmiare energia e tempo con i convertitori di potenza bidirezionali.
Il webinar, della durata di un'ora, si terrà giovedì 14 marzo 2024 alle ore 11.00 CDT. Se non puoi partecipare al webinar, iscriviti lo stesso in modo da ricevere il link della registrazione del webinar una volta che si è concluso.
Iscriviti qui:
https://event.on24.com/wcc/r/4504955/B09C790ABF7702918D1942B7FE52584D?partnerref=blog
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum