Webinar – Tutto quello che devi sapere sugli altoparlanti nella progettazione audio

Per un progettista inesperto, la scelta dell'altoparlante ideale per un'applicazione può sembrare una questione semplice come massimizzare la potenza, adattare l'impedenza e scegliere l'opzione meno costosa. Spesso, questa metodologia porta ad accontentarsi di prestazioni non proprio eccellenti. Anche quando la qualità audio non è una priorità, un progettista esperto è in grado di ottimizzare i risultati esaminando tutte le qualità e le caratteristiche che può fornire ogni tipo di altoparlante.
Nick Grillone, Applications Engineer, e Maggie McNeal, Product Manager, per Same Sky moderano questo webinar che affronta qualità essenziali che vanno oltre il livello di pressione sonora (SPL), la potenza e l'impedenza e che portano a soluzioni audio più performanti in qualsiasi applicazione. Affronteranno temi come le caratteristiche fisiche ed elettriche, la personalizzazione dell'applicazione, la risonanza, il campo di frequenza e altre qualità spesso trascurate durante la selezione degli altoparlanti.
Il webinar online, della durata di un'ora, si terrà mercoledì 11 dicembre 2024 alle ore 10.00 CST. Se non puoi partecipare al webinar, iscriviti lo stesso in modo da ricevere il link della registrazione del webinar una volta concluso.
Iscriviti qui: https://event.on24.com/wcc/r/4766128/1F258D81D921EBD54AE48135A1341135?partnerref=blog
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum