Webinar – Accelerare le applicazioni ad alte prestazioni con RA8

I progressi che interessano IoT, IA e ML richiedono l'uso di microcontroller ad alte prestazioni come la serie RA8 di Renesas che incorpora memoria avanzata e un'ampia tipologia di periferiche. Senza la sicurezza, i sistemi IoT e IA sono vulnerabili. ARM® Cortex-M85 di Renesas, ad esempio, può offrire sicurezza all'avanguardia, memoria avanzata e connettività, fattori essenziali per un sistema intelligente efficace di prossima generazione.
Quale modo migliore per esplorare le possibilità di esempi reali sotto la guida di un esperto del settore? Kavita Char, Marketing manager di Renesas Electronics Americas, ha maturato oltre due decenni di esperienza in informatica e ingegneria delle applicazioni e parlerà della serie di MCU RA8, illustrandone i principali vantaggi e benefici. Char presenterà anche strumenti di sviluppo, kit e software, nonché le soluzioni dei partner dell'ecosistema ARM.
Il webinar, della durata di un'ora, si terrà mercoledì 29 novembre 2023 alle ore 11:00 CST. Se non puoi partecipare al webinar, registrati lo stesso in modo da ricevere il link alla registrazione del webinar una volta che si è concluso.
Iscriviti qui: https://event.on24.com/wcc/r/4395771/3D39ECB9D2B51687F94B285FAF0C81A2?partnerref=blog
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum