Utilizzo dei cavi AOC per estendere le connessioni USB-C e HDMI su lunghe distanze in ambienti difficili
Quando ho ricevuto il mio primo portatile con porta USB-C, mi è sembrata una magia: finalmente potevo sbarazzarmi del groviglio di cavi monofunzionali, tutti sostituiti da un'unica connessione.
Una trasformazione simile è in corso nei sistemi informatici per la difesa, l'industria e altri settori caratterizzati da ambienti difficili. I connettori specifici per determinate applicazioni vengono sempre più diffusamente sostituiti da tecnologie COTS (Commercial-Off-The-Shelf) come i cavi USB-C e HDMI, la cui praticità plug-and-play migliora significativamente l'usabilità.
Prendiamo ad esempio un centro di comando mobile. Questi centri devono accogliere il maggior numero possibile di computer, schermi e altre apparecchiature mission-critical, ciascuna delle quali richiede una connessione. I cavi tradizionali sono ingombranti da installare, pertanto sono inadatti a un sistema che deve essere montato, smontato e ricablato sul campo.
La porta USB-C offre un'alternativa interessante per la connessione di dispositivi digitali; oltre a sostituire numerosi cavi, questa interfaccia gestisce automaticamente le configurazioni di dati, visualizzazione e alimentazione. L'HDMI offre vantaggi simili: essendo l'interfaccia predefinita per la maggior parte dei display, supporta meccanismi di rilevamento che consentono ai display di accendersi non appena vengono collegati.
Le complessità dell'adattamento di USB-C e HDMI agli ambienti di lavoro sul campo
Sebbene questi vantaggi siano innegabili, l'implementazione di USB-C e HDMI sul campo può risultare complessa. Uno dei problemi principali è rappresentato dalla lunghezza del cavo. A differenza dei cavi corti che ho sulla mia scrivania, ora ben organizzata, le applicazioni sul campo spesso richiedono collegamenti che superano di gran lunga la portata dei cavi in rame standard.
Un modo per ovviare a questo problema è aggiungere ripetitori o espansori alimentati sulle tratte lunghe. In alternativa, i segnali ad alta velocità possono essere trasmessi tramite fibra ottica. Tuttavia, entrambe le opzioni implicano apparecchiature aggiuntive con alimentatori propri, compromettendo la semplicità che rende USB-C e HDMI così interessanti.
I cavi in fibra ottica USB-C e HDMI rinforzati integrano componenti elettronici attivi
Per affrontare questo dilemma, Amphenol ha creato versioni rinforzate dei suoi cavi ottici attivi (AOC) USB-C e HDMI. Questi cavi sono dotati di componenti elettronici attivi integrati in un'architettura ibrida rame/fibra. Assorbono energia direttamente dalle apparecchiature a cui si collegano, quindi non necessitano di un alimentatore esterno; il sistema si comporta come un normale cavo plug-and-play, ma con una portata maggiore.
Entrambe le famiglie condividono lo stesso design di base: un'estremità del cavo è un connettore COTS standard, mentre l'altra è un connettore rinforzato. L'estremità rinforzata utilizza un guscio in stile MIL-DTL-38999 Serie III con accoppiamento filettato, ha un grado di protezione IP68 quando accoppiato e resiste a urti, vibrazioni e trazione. È disponibile con diverse placcature, tra cui cadmio verde oliva, nichel e nichel in zinco nero.
Forniti come cavi già completi di connettori, non richiedono attrezzi per il collegamento. Entrambe le famiglie sono supportate da un ecosistema di prese e accessori rinforzati per montaggio a pannello, compresi i coperchi protettivi.
I cavi AOC USB-C forniscono dati, video e alimentazione
La famiglia USB-C è disponibile in lunghezze fino a 15 metri, mentre i cavi USB-C passivi in rame che funzionano alle massime prestazioni sono di circa 1 m. I cavi supportano la tecnologia USB Power Delivery con una potenza di 60 W a 5 e 10 metri, che si riduce a 40 W a 15 metri.
Il supporto USB 3.2 Gen 2 consente velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbit/s. Il video DisplayPort Alternate Mode supporta fino a 8K a 60 Hz o 4K a 120 Hz.
Un esempio tipico è AOCUSB3CFTV6N050 (Figura 1), un cavo da 5 m con una spina USB-C standard a un'estremità e una spina USB3CFT all'altra. I connettori sono nichelati e il cavo eroga 60 W. Come tutti i membri della famiglia, presenta un'estremità rinforzata con guscio di misura 11 ed è progettato per 500 cicli di accoppiamento.
Figura 1: Il cavo AOC USB-C rinforzato AOCUSB3CFTV6N050 da 5 m utilizza connettori nichelati e offre una potenza di 60 W. (Immagine per gentile concessione di Amphenol)
La spina USB3CFT del cavo AOCUSB3CFTV6N050 si accoppia con la presa per montaggio a pannello USB3CFTV22N (Figura 2). Anch'essa con finitura nichelata, questa presa si monta a pannello o a paratia e costituisce la parte fissa del collegamento.
Figura 2: La presa USB3CFTV22N si monta a pannello e accetta la robusta spina USB3CFT del cavo AOCUSB3CFTV6N050. (Immagine per gentile concessione di Amphenol)
I cavi AOC HDMI trasmettono video ad alta definizione su lunghe distanze
I cavi HDMI AOC rinforzati raggiungono i 100 metri, una distanza ben superiore al limite pratico di circa 5 metri dei cavi HDMI in rame. Supportano HDMI 2.0 a 18 Gbit/s e video 4K a 60 Hz.
I cavi HDMI sono disponibili con diverse tipologie di connettori robusti, tutti di misura 17: spina, presa a flangia quadrata o presa per controdado. Le versioni con flangia quadrata e controdado sono modelli per montaggio a pannello, destinati all'installazione permanente a pannello o a paratia, con spina di accoppiamento per il collegamento.
Un esempio tipico è OAHDMIFTV6AG0100 (Figura 3). Questo cavo da 10 m utilizza terminazione a spina e placcatura in cadmio. È dotato di un accoppiamento filettato Tri-Start con dispositivo anti-disaccoppiamento che mantiene il cavo accoppiato anche in caso di urti e vibrazioni.
Figura 3: Il cavo HDMI AOC rinforzato da 10 m OAHDMIFTV6AG0100 è dotato di un connettore filettato Tri-Start con dispositivo anti-disaccoppiamento. (Immagine per gentile concessione di Amphenol)
La spina di OAHDMIFTV6AG0100 si accoppia con la presa a flangia quadrata HDMIFTV2AGF459 (Figura 4). Con finitura in cadmio, questo componente per montaggio a pannello si fissa a una paratia tramite la flangia quadrata.
Figura 4: La presa a flangia quadrata HDMIFTV2AGF459 è progettata per il montaggio permanente a pannello. (Immagine per gentile concessione di Amphenol)
Conclusione
Grazie alla loro universalità, i connettori USB-C e HDMI stavano già semplificando la progettazione e l'usabilità dei sistemi sul campo. Ora, grazie ai cavi AOC USB-C e HDMI rinforzati di Amphenol, la praticità di queste tecnologie COTS si estende a distanze molto maggiori. Accoppiati alle prese e agli accessori corrispondenti, questi cavi risolvono le problematiche di connettività in ambito militare, industriale e in altre applicazioni informatiche in condizioni difficili.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum