I connettori con serrafilo a pressione di TE Connectivity rendono facile e veloce la giunzione dei fili
Di recente ho usato i connettori con serrafilo a pressione di TE Connectivity per un lavoretto di casa che avevo rimandato fin troppo. Dovevo sostituire il lampadario da soffitto con un nuovo apparecchio a LED da incasso. La maggior parte del lavoro si sarebbe svolta nel sottotetto, molto angusto e non volevo sprecare troppo tempo a rifare i collegamenti elettrici. Per giuntare i cavi avevo sempre usato i connettori con morsetti, ma non mi sono mai piaciuti. Non credo che realizzino collegamenti particolarmente saldi e non sono la soluzione migliore per unire più di due o tre fili. Perciò mi sono guardato in giro per trovare alternative. Dopo una breve ricerca sul sito di Digi-Key sono emersi moltissime scelte per la giunzione dei cavi, un'immagine in particolare ha catturato la mia attenzione.
Codice componente Digi-Key A124576-ND (Immagine per gentile concessione di TE Connectivity)
Dopo aver esaminato le caratteristiche del prodotto, ho appurato che era adatto alla sezione dei miei conduttori e che poteva accettare fili da 22 a 12 AWG. Il connettore è isolato ed è disponibile in versioni che possono accettare da due a sei fili. Dispone anche di codifica a colori in base alle dimensioni, che mi ha aiutato a tenere separati i fili di massa e di rete nelle scatole dell'interruttore dimmer. Ho scoperto a mie spese che la terminazione a sfondare completa una giunzione molto salda; perciò vi consiglio di verificare che il collegamento sia giusto prima di spingere il filo all'interno. La minima forza di spinta necessaria per realizzare i collegamenti sul filo monoconduttore di 14 AWG che stavo utilizzando ha facilitato e velocizzato il fatto che dovevo lavorare curvo nel sottotetto con la lana di vetro che mi arrivava alle ginocchia.
Se avete in programma lavori che richiedono la giunzione di fili e state cercando soluzioni affidabili e intuitive che non richiedono l'uso di utensili, date un'occhiata alla serie di connettori con serrafilo a pressione di TE Connectivity proposti da DigiKey.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum