L'integrazione tra SparkFun e Digi accelera lo sviluppo e l'implementazione di LoRaWAN
La creazione di applicazioni con sensori distribuiti e alimentati a batteria che si affidano alla trasmissione di piccole quantità di dati su lunghe distanze richiede componenti a bassissimo consumo, affidabilità in ambienti non controllati e un'architettura relativamente semplice e scalabile. Ciò fa di LoRaWAN (rete a lungo raggio) la scelta preferita per applicazioni in edifici intelligenti, campus universitari, vendita al dettaglio e monitoraggio industriale.
Le applicazioni LoRaWAN vantano una portata misurata in chilometri, una durata della batteria di anni e costi contenuti. Non avendo bisogno di servizio cellulare, Wi-Fi o routing a maglie, le comunicazioni LoRaWAN possono coprire farm o fabbriche da un unico gateway.
Formalizzato nel 2015 come livello MAC aperto e architettura di rete sotto gli auspici della LoRa Alliance, LoRaWAN è un protocollo e un'architettura di rete wireless aperti a basso consumo con prestazioni superiori a quelle di alternative come IoT cellulare, Wi-Fi, BLE, Zigbee, Thread e radio sub-GHz proprietarie in termini di scalabilità, semplicità e interoperabilità.
Un'alleanza tra Digi e SparkFun promette di accelerare il percorso dall'idea all'implementazione. L'alleanza integra la piattaforma IoT edge-to-cloud X-ON di Digi e l'hardware di SparkFun, insieme ai microcontroller Raspberry Pi.
In particolare, i progettisti possono sfruttare la scheda di sviluppo 26060 IoT Node di SparkFun (Figura 1), che incorpora un modulo transceiver wireless LR integrato di Digi XBee e il potente Raspberry Pi 2350A.
Figura 1: IoT Node 26060 di SparkFun incorpora un transceiver di Digi XBee per la connettività con la piattaforma cloud X-On di Digi. (Immagine per gentile concessione di SparkFun)
Il modulo si connette automaticamente alla piattaforma IoT cloud X-ON di Digi tramite un gateway HX15 di Digi per LoRaWAN (Figura 2). Il gateway è disponibile a parte o come componente del kit 27213 Digi X-ON di SparkFun (edizione per il Nord America).
Figura 2: Il gateway HX15 di Digi fornisce l'interfaccia dati tra i sensori LoRaWAN e, tramite Ethernet o LTE opzionale, la piattaforma cloud X-ON di Digi. (Immagine per gentile concessione di Digi International)
L'ecosistema Qwiic Connect di SparkFun semplifica l'espansione dell'hardware con una libreria in continua crescita di oltre 100 sensori, attuatori e display plug-and-play, tutti collegati tramite un'interfaccia I²C comune e un connettore JST standardizzato a 4 pin. IoT Node di SparkFun include un firmware precostruito che rileva automaticamente i sensori Qwiic di SparkFun collegati e avvia la trasmissione dei dati su LoRaWAN utilizzando il modulo LR di Digi XBee , che si connette con il gateway HX15 per inviare i dati alla piattaforma cloud X-ON di Digi tramite Ethernet o LTE opzionale. X-ON di Digi fornisce una trasmissione crittografata dal gateway al cloud, controlli sicuri dell'accesso degli utenti e metadati a livello di dispositivo.
I progettisti non devono effettuare alcuna configurazione del gateway o registrazione LoRaWAN. Possono sfruttare l'integrazione di sensori senza configurazione e i flussi di dati pronti per il cloud da un nodo all'altro senza che siano richiesti il provisioning degli utenti, la codifica o la configurazione del broker MQTT. Ciò permette prototipazione, proof of concept o implementazioni rapide senza necessariamente essere competenti in LoRa o cloud.
I progettisti possono ottimizzare le frequenze di campionamento, aggiungere il supporto per ulteriori sensori Qwiic o regolare la formattazione del carico utile senza ricominciare da zero. La piattaforma X-ON di Digi offre una visione centralizzata di ogni nodo distribuito, monitorando il tempo di attività, il livello della batteria, la qualità del segnale e la cronologia delle connessioni, tutti i parametri fondamentali per la risoluzione dei problemi e l'ottimizzazione delle reti di sensori distribuiti.
Flessibilità del flusso di lavoro
RP2350 offre ai progettisti una flessibilità del flusso di lavoro straordinaria, consentendo di sviluppare applicazioni per Arduino, MicroPython e C/C++ utilizzando l'SDK Pico. Con il supporto per tutti e tre gli ambienti, IoT Node di SparkFun offre ai progettisti scelta e flessibilità, consentendo flussi di lavoro idonei per le loro competenze, dallo scripting drag-and-drop in Python al codice C ottimizzato utilizzando l'accelerazione hardware.
I progettisti possono prototipare rapidamente applicazioni in MicroPython, testando sensori compatibili con Qwiic o regolando gli intervalli di campionamento in ambienti in tempo reale. Via via che i progetti avanzano, possono passare senza problemi ad Arduino o a C++ completo per ottimizzare il consumo energetico, l'utilizzo della memoria o le prestazioni di I/O. SparkFun offre immagini MicroPython predefinite su misura per il modulo IoT di SparkFun.
Non appena un dispositivo IoT inizia a inviare dati, X-ON fornisce un dashboard per monitorare le letture dei sensori, controllare lo stato del dispositivo e persino inviare aggiornamenti del firmware da remoto. I progettisti possono continuare a migliorare i progetti senza accedere fisicamente ai dispositivi.
Questa collaborazione mette a disposizione una soluzione ideale per testare applicazioni sul campo o per scalare un progetto pilota per sistemi di sensori distribuiti alimentati a batteria. Il design robusto del gateway HX15, l'architettura cloud sicura di X-ON di Digi e lo stack di firmware con provisioning automatico riducono i disagi del passaggio dal laboratorio al campo.I progettisti possono pilotare le applicazioni in condizioni reali con dati reali dei sensori e scalare poi semplicemente replicando le configurazioni di nodi e gateway senza dover integrare di nuovo il firmware o il cloud.
La combinazione del modulo IoT basato su RP2350 di SparkFun, della piattaforma X-ON di Digi e dell'ecosistema flessibile di microcontroller di Raspberry Pi offre un percorso estremamente semplificato dal prototipo all'implementazione. Che si tratti di testare un nuovo sensore, convalidare la portata LoRaWAN o ottimizzare il consumo energetico, questa combinazione supporta la sperimentazione e il rigore di una progettazione pronta per entrare in produzione.
Grazie all'hardware aperto e alla connettività standardizzata, i progettisti possono contare su adattabilità e longevità man mano che i loro progetti IoT crescono ed evolvono. Le applicazioni basate su questa piattaforma sono più portabili e flessibili per rispondere all'evoluzione dei requisiti del progetto.
Conclusione
Il modulo IoT e l'ecosistema Qwiic Connect di SparkFun, la piattaforma cloud sicura X-ON di Digi e la versatilità di sviluppo di Raspberry Pi garantiscono un percorso solido e piuttosto agevole dall'idea all'implementazione per applicazioni con sensori distribuiti. Riducendo al minimo gli ostacoli alla configurazione, semplificando l'integrazione e permettendo una gestione centralizzata dei dispositivi, questa soluzione consente ai progettisti di innovare rapidamente, iterare in modo efficiente e scalare in tutta sicurezza, sia per la prototipazione che per implementazioni sul campo su larga scala.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum