Semplificare lo sviluppo di prodotti GNSS su front-end
I sistemi di navigazione satellitare globale (GNSS) risalgono ai primi anni Settanta, quando gli Stati Uniti iniziarono a sviluppare quello che sarebbe diventato il sistema di posizionamento globale (GPS). Ma nonostante il grado di maturità raggiunto, stiamo assistendo a una rapida espansione delle applicazioni commerciali che dipendono dai segnali a radiofrequenza GNSS per la geolocalizzazione, la telematica e i servizi di posizionamento.
Gli sviluppatori e i progettisti integrano sempre più spesso i ricevitori GNSS nei prodotti e nei sistemi destinati a fornire nuove funzionalità a veicoli autonomi, aerei senza equipaggio e alle applicazioni di agricoltura di precisione, oltre a migliorare i sistemi che garantiscono una navigazione aerospaziale commerciale e militare accurata e sicura.
Molti di questi sistemi devono adattarsi al crescente numero di costellazioni GNSS globali e regionali e si affidano a frequenze multibanda per il posizionamento più preciso. Le complicazioni progettuali sono numerose, tra cui la necessità di componenti sempre più compatti e di una gestione più efficiente del consumo energetico.
Spesso al primo posto c'è la prevenzione di interferenze indesiderate fuori banda, che vanno dal rumore del sistema e dall'attività solare a trasmissioni malevole di spoofing e jamming mirate a ingannare o bloccare i risultati del posizionamento.
Evitare processi di progettazione lunghi e difficili
I ricevitori GNSS dual-band richiedono tipicamente che i progettisti personalizzino le prestazioni del segnale e mantengano i parametri di rumore del sistema nei vari circuiti RF tra l'antenna e il ricevitore. Tali esigenze possono richiedere più amplificatori e filtri per sintonizzare il segnale. L'intero processo di progettazione può essere lungo e faticoso.
Taoglas Limited mira a semplificare il processo grazie a moduli front-end GNSS multibanda ad alta precisione che forniscono una soluzione a montaggio superficiale e in un unico contenitore per un agevole utilizzo con qualsiasi antenna o ricevitore GNSS.
Il modello TFM.110A di Taoglas è un GNSS front-end ad elettronica attiva a singolo ingresso e singola uscita (Figura 1). Copre L1/L2/L5 per applicazioni multibanda multicostellazione ad alta precisione e, nel percorso del segnale, presenta una topologia SAW/LNA/SAW/LNA. I filtri SAW sono stati selezionati e posizionati in modo da garantire un'eccellente reiezione fuori banda attraverso configurazioni multibanda e interferenze vicine, mantenendo anche un basso rumore di <3,5 dB nelle bande basse e di <4,0 dB nelle bande alte.
Figura 1: TFM.110A di Taoglas è un GNSS front-end a montaggio superficiale che copre l'intero spettro GNSS multibanda. (Immagine per gentile concessione di Taoglas)
TFM.110A integra i circuiti RF necessari in una forma modulare che assicura l'adattamento di impedenza, l'efficienza del filtro e il basso rumore di cui le aziende hanno bisogno ma che potrebbero non essere in grado di costruire da sole per mancanza di competenza o di tempo.
Secondo Taoglas, l'accesso a soluzioni RF ottimizzate per i ricevitori con cifre di guadagno elevate e basso rumore può abbattere i cicli di progettazione di due anni o più, attenuando le sfide di integrazione e gli ostacoli tecnici. Il fattore di forma a profilo ribassato ha un ingombro compatto che consente di risparmiare spazio prezioso eliminando componenti esterni e la stesura dei cavi.
Taoglas offre anche un modulo a doppio ingresso e singola uscita, TFM.120A, che presenta la topologia SAW/LNA/SAW/LNA e copre la banda L1+B1+G1/L2/L5+L per applicazioni multibanda ad alta precisione che richiedono l'intero spettro delle costellazioni GNSS. La bassa cifra di rumore di TFM.120A è di <3,25 dB nelle bande basse e di <3,0 dB nelle bande alte.
I progettisti possono inoltre sfruttare le numerose antenne compatibili di Taoglas, come GVLB258. A con TFM.110A e GPDF6010.A con TFM.120A.
Conclusione
I componenti avanzati che supportano comunicazioni di altissima qualità e senza interruzioni sono fondamentali per i prodotti più sofisticati molto richiesti per le applicazioni GNSS. A partire dalla prima antenna GPS nel 2004, Taoglas è cresciuta fino a rilasciare ogni anno centinaia di nuove antenne, connettori, cavi assemblati, soluzioni audio ed elettromagnetiche.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum