Un esperimento veloce dimostra che i cavi USB di alta qualità fanno una grande differenza
Per molti di noi ormai, caricare il cellulare ogni giorno è diventata una cosa normale. Se siete come me, avrete un cavo USB costantemente inserito nel caricatore. E non è l'unico che possiedo, ne ho diversi sparpagliati in giro. A volte penso che si moltiplichino da soli. Ogni volta che compro un nuovo dispositivo ricaricabile è corredato di un cavo USB full-size e di uno Micro-USB.
Ho un caricatore da 800 mA sulla mia scrivania con un cavo USB di alta qualità, proprio accanto al mio computer. Il cavo Micro-USB ha un angolo retto, come il modello 3.021.080-10 USB A maschio - USB micro di Qualtek Electronics. I conduttori interni per potenza e massa hanno una sezione di 24 AWG e uno di 28 AWG è un doppino intrecciato per i dati. Il diametro della guaina esterna è di 4,5 mm.
Una mattina mi sono ritrovato con il mio solito cavo di ricarica sulla scrivania già occupato in un altro compito. Il mio telefono era carico al 55%, quindi ho recuperato un altro cavo dall'ammasso ingarbugliato nel mio cassetto e l'ho collegato per ricaricare il telefono. Un'ora dopo la carica era salita dal 55% al 65%. Ci ho messo tutto il pomeriggio a caricare il telefono!
Spazientito, ho pensato che fosse il momento giusto di fare qualche esperimento. Ho scoperto un'app per Android chiamata "Ampere" che mostra l'assorbimento di corrente della batteria quando è scollegata e la corrente di carica quando viene collegata. Ho preso il mio cavo USB preferito per uso intensivo e l'ho utilizzato per ricaricare il telefono. La corrente di carica indicata nell'app era di ben 720 mA, quasi la stessa della capacità nominale dell'adattatore c.a. (Figura 1).
Figura 1: I cavi USB di alta qualità con un buon adattatore c.a. forniscono una buona corrente di carica. L'adattatore c.a. ha una capacità nominale di 800 mA. (Immagine per gentile concessione di Bill Giovino)
Nonostante sia normale che la corrente di carica possa fluttuare mentre il telefono esegue varie attività misteriose in background, la corrente di carica non è mai scesa al di sotto di 560 mA.
Il cavo USB generico non di marca mi dava una pessima corrente di carica di soli 50 mA (Figura 2). La corrente di carica non è mai cambiata da 50 mA. Ho anche avuto problemi di collegamento con questo cavo nel tentativo di trasferire i dati tra il telefono e il laptop.
Figura 2: I cavi USB di bassa qualità con lo stesso adattatore c.a. di 800 mA forniscono una corrente di carica patetica, che non supera mai i 50 mA. (Immagine per gentile concessione di Bill Giovino)
Il cavo non di marca ha una sezione di circa 10 AWG, a dire del mio calibro (Figura 3) e, in base alle specifiche, ha una guaina esterna di 2,588 mm. Il cavo di qualità inferiore è molto flessibile, mentre il cavo di alta qualità è molto più rigido. Il cavo USB di alta qualità ha chiaramente fili più spessi rispetto al cavo più sottile e meno costoso.
Figura 3: Il cavo USB di bassa qualità non di marca misura 10 AWG, cerchiato in rosso. Il cavo di alta qualità è visibilmente più spesso. (Immagine per gentile concessione di Bill Giovino)
Nella maggior parte dei casi, i telefoni cellulari sono in grado di rilevare se sono collegati a un caricatore ad alta capacità e regolano la corrente di carica, dalla carica completa alla carica di mantenimento lenta. Tutti i miei cavi USB di alta qualità si caricano allo stesso modo, ma tra i cavi di qualità inferiore, non ho due cavi che si caricano con la stessa corrente: sono cavi economici di qualità inaffidabile.
Qualità e innovazione: il cavo USB è reversibile!
Chi ha usato uno di questi cavi lo sa per esperienza: collegarne uno al telefono può essere irritante. La legge di Murphy per i cavi USB afferma che quando si collega per la prima volta un cavo USB alla porta del laptop, si sbaglia sempre orientamento. È capitato a tutti. Tenti di inserirlo, e non entra. Capovolgi il connettore, lo inserisci di nuovo e non entra comunque. A volte ci riprovi 3-4 volte prima di riuscirci.
Ma c'è una soluzione. Il cavo reversibile USB A maschio - USB micro UR050-003-24G di Tripp Lite è molto facile da usare. L'estremità USB A maschio può essere inserita in un computer in qualsiasi direzione, senza doverla capovolgere (ottima idea!). È anche un cavo per uso intensivo. Già che ci sono, ne compro due.
Non vale la pena acquistare online il cavo più economico che si trova quando per qualche spicciolo in più posso prendere un cavo di qualità che mi semplifica la vita.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum