Maswell lancia l'antenna a pannello MIMO 5G a banda ultralarga resistente a condizioni estremamente impervie
Maswell ha di recente introdotto sul mercato la serie di antenne a pannello MIMO 5G ad alto guadagno, a banda ultralarga, a 600-8000 MHz: AN_Master_001-2 MIMO e AN_Master_001-4 MIMO + GNSS a tre cavi (Figura 1).
Figura 1: Versione a due cavi AN_Master_001-2 (sinistra) e versione a tre cavi AN_Master_001-4 (destra). (Immagine per gentile concessione di Suzhou Maswell)
Entrambi i modelli di antenna a pannello 5G coprono un campo di frequenza tra 600 e 8000 MHz per applicazioni cellulari 5G. AN_Master_001-2 è un'antenna dual-mode combinata MIMO 5G/4G/Wi-Fi. Entrambi i conduttori di questo modello supportano la ricezione del segnale del canale cellulare/Wi-Fi indipendente con una larghezza di banda estremamente ampia. Nello specifico, le bande di frequenza supportate comprendono tutte quelle del mondo 5G, 4G, 3G, GSM, LORA, Helium e Wi-Fi, come Wi-Fi Harlow, Wi-Fi 2,4 GHz, Wi-Fi 5 GHz, Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E. Le prestazioni dettagliate di S11 e di ROS in tensione del modello sono riportate nelle figure 2 e 3.
L'antenna AN_Master_001-4 è dotata di tre cavi che consentono di ottenere contemporaneamente un doppio canale 5G/4G/Wi-Fi e un canale di copertura del segnale di posizionamento GNSS. Questo canale GNSS supporta tutta la copertura globale del segnale GPS/GLONASS/Gaileo/Beidou in banda L1 e presenta vantaggi incomparabili in termini di alta affidabilità e posizionamento ridondante.
Figura 2: Curva delle prestazioni della perdita di eco dell'antenna della serie AN_Master_001 in circuito duale 5G. (Immagine per gentile concessione di Suzhou Maswell)
Figura 3: Curva delle prestazioni del rapporto d'onda stazionaria di tensione dell'antenna della serie AN_Master_001 in 5G. (Immagine per gentile concessione di Suzhou Maswell)
La tipica distribuzione dell'irradiazione della serie di antenne a pannello AN_Master_001 a banda bassa (600-1800 Mz), a banda media (2100-4800 MHz) e a banda alta (5000-8000 MHz) è illustrata nelle figure da 4 a 6. In una banda di frequenza così ampia, è ovvio che l'antenna abbia una caratteristica tipica omnidirezionale che copre un'area molto ampia e pressoché senza angolo cieco. Inoltre, il guadagno di questi prodotti arriva a 7,5 dBi, il che facilita un'eccezionale capacità di ricezione del segnale all'aperto, soprattutto in aree con segnale scadente per la funzionalità MIMO cellulare.
Figura 4: Schema tipico della direzione dell'irradiazione della serie AN_Master_001 nelle bande a bassa frequenza. (Immagine per gentile concessione di Suzhou Maswell)
Figura 5: Schema tipico della direzione dell'irradiazione della serie AN_Master_001 nelle bande a media frequenza. (Immagine per gentile concessione di Suzhou Maswell)
Figura 6 Schema tipico della direzione dell'irradiazione della serie AN_Master_001 nelle bande ad alta frequenza. (Immagine per gentile concessione di Suzhou Maswell)
Installazione doppia e impervia per ambienti esterni
I radome dei modelli AN_Master_001-2 e AN_Master_001-4 sono realizzati in materiale ASA di standard elevato con capacità stabilizzate UV. Il materiale si conferma resistente anche in condizioni esterne difficili, come tempeste, neve, polvere e forte radiazione solare. Il materiale ASA ha le caratteristiche di basso dielettrico e bassa perdita. Inoltre, la sua resistenza è significativamente migliore rispetto al comune radome per antenna in ABS. Queste caratteristiche rendono le antenne AN_Master_001-2 e AN_Master_001-4 eccezionali per qualsiasi condizione atmosferica.
Figura 7: Schema applicativo di installazione AN_Master_001. (Immagine per gentile concessione di Suzhou Maswell)
Per quanto riguarda le installazioni, la serie di antenne MIMO AN_Master_001 supporta sia le installazioni all'aperto con viti dirette che il montaggio su pali tramite bulloni a U. Questi due metodi di installazione rappresentano tutte le possibilità di montaggio all'aperto per varie applicazioni. I video dettagliati delle istruzioni di montaggio sono disponibili qui: https://www.youtube.com/watch?v=QRoF81Mpna8
Test di impermeabilità estrema con grado di protezione IP67
Questa serie di antenne ha notevoli caratteristiche di impermeabilità. A differenza di altri modelli impermeabili che escludono i fori per i cavi, l'antenna può funzionare senza problemi per 30 minuti in acqua a profondità di 1 metro. Il grado IP67 dell'antenna a pannello MIMO AN_Master_001 si applica all'intero corpo dell'antenna, compresi i fori per i cavi. Ciò significa che l'antenna a pannello MIMO può soddisfare qualsiasi requisito di impermeabilità all'aperto. Qui è disponibile un video dimostrativo delle caratteristiche di impermeabilità: https://www.youtube.com/watch?v=kpFuZbrjBe0
Inoltre, l'antenna a pannello MIMO 5G ha ufficialmente superato il test del grado di impermeabilità IP67 per lo standard UE EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013+AC:2019 e lo standard nazionale cinese GB/T4208-2017.
Figura 8: Certificato IP67 EN60529 di AN_Master_001. (Immagine per gentile concessione di Suzhou Maswell)
In base alla descrizione di cui sopra, AN_Master_001-2 e il suo derivato AN_Master_001-4 sono in grado di supportare tutti i segnali cellulari MIMO 5G/4G/LTE, LORA e Helium, nonché tutte le bande Wi-Fi da Wi-Fi Harlow a Wi-Fi 6E, grazie alla larghezza di banda ultralarga di 600 ~ 8000 MHz. La versione derivata GNSS può operare su tutte le bande GNSS L1 per GPS, GLONASS, GAILEO e Beidou. Il metodo di installazione doppio consente di montare la serie di pannelli in qualsiasi scenario esterno. L'eccezionale grado di impermeabilità e impervietà della serie di antenne MIMO AN_Master_001 ne garantisce il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualsiasi condizione atmosferica.
Per comprendere meglio le prestazioni di questa gamma, scaricare i dati da:
https://www.maswelltech.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=45&id=284
https://www.maswelltech.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=45&id=283
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum