Antenna combinata 6 in 1 4X4 5G MIMO Plus 2X2 MIMO Wi-Fi 7 di Maswell
Maswell propone una nuova antenna combinata 6 in 1 5G: AN.AG50.4Cell.2WiFi.2M (Figura 1).
Figura 1: Antenna 6 in 1 5G AN.AG50.4Cell.2WiFi.2M. (Immagine per gentile concessione di Maswell)
L'antenna combinata 5G copre applicazioni 5G 4X4 MIMO e Wi-Fi 7 2X2 MIMO. La parte cellulare 5G dell'antenna è dotata di quattro cavi indipendenti che supportano 4X4 MIMO e coprono quasi tutti gli spettri 5G, 4G LTE e 3G del mondo. Supporta inoltre tutti i protocolli di comunicazione wireless con un campo di frequenza da 700 MHz a 6000 MHz, offrendo un guadagno massimo di 3,0 dBi con un diagramma di radiazione omnidirezionale.
Il componente Wi-Fi dell'antenna combinata supporta le bande di frequenza 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz e 7,125 GHz, con un campo di frequenza da 2100 MHz a 7200 MHz, un guadagno massimo di 3,0 dBi e un diagramma omnidirezionale. Questa antenna 6 in 1 può soddisfare tutte le esigenze di comunicazione wireless Wi-Fi.
I risultati del coefficiente di riflessione misurato
Le prestazioni dei coefficienti di riflessione totalmente misurati S11, S21, S31 e S41 della sezione dell'antenna 5G sono illustrate nelle Figure da 2 a 5 per la verifica della larghezza di banda operativa. La misurazione con l'analizzatore di rete vettoriale (VNA) è impostata su una frequenza iniziale di 500 MHz e una finale di 8,5 GHz. Come mostrato nella Figura 2, l'S11 dell'antenna rimane al di sotto di -5 dB per la maggior parte dell'intervallo da 700 MHz a 7,2 GHz e tutte le bande di frequenza danno una lettura inferiore a -4,5 dB. Questi risultati confermano la larghezza di banda dell'impedenza e la capacità operativa dell'antenna da 700 MHz a 7,2 GHz, più ampia rispetto alle applicazioni 5G da 700-6000 MHz.
Per verificare ulteriormente l'isolamento tra le quattro porte dell'antenna, sono stati misurati i valori S21, S31 e S41. Come illustrato nelle Figure da 3 a 5, l'isolamento tra le varie porte dell'antenna rimane di 10 dB o superiore per l'intero spettro da 700 MHz a 7,2 GHz. Queste prestazioni di isolamento confermano che i radiatori 5G all'interno dell'antenna possono operare in modo indipendente, mantenendo la qualità del canale di comunicazione MIMO in tutto lo spettro.
Figura 2: Risultati del coefficiente di riflessione S11 misurato. (Immagine per gentile concessione di Maswell)
Figura 3: Risultati dell'isolamento S21 misurato. (Immagine per gentile concessione di Maswell)
Figura 4: Risultati dell'isolamento S31 misurato. (Immagine per gentile concessione di Maswell)
Figura 5: Risultati dell'isolamento S41 misurato. (Immagine per gentile concessione di Maswell)
I coefficienti di riflessione totalmente misurati S11 e S21 della banda di frequenza dell'antenna Wi-Fi sono illustrati nelle Figure 6 e 7 per la verifica della larghezza di banda operativa. Il VNA della misurazione è stato impostato su una frequenza iniziale di 2,1 GHz e una finale di 7,2 GHz. Come mostrato nella Figura 6, l'S11 dell'antenna rimane al di sotto di -8 dB da 2,1 GHz a 7,2 GHz. Questi risultati confermano la larghezza di banda dell'impedenza e la capacità operativa dell'antenna per la banda Wi-Fi 2,4-7,2 GHz.
Figura 6: Coefficiente di riflessione S11 misurato per il radiatore Wi-Fi. (Immagine per gentile concessione di Maswell)
Figura 7: Risultati dell'isolamento S21 misurato per il radiatore Wi-Fi. (Immagine per gentile concessione di Maswell)
Risultati del diagramma di radiazione misurato
Nelle Figure 8 e 9 sono illustrati i diagrammi dei piani E e H del modello AN.AG50.4Cell.2WiFi.2M nella banda di frequenza bassa 5G (800 MHz) e nella banda di frequenza relativa (3500 MHz).
Figura 8: Diagramma di radiazione 5G a 800 MHz. (Immagine per gentile concessione di Maswell)
Figura 9: Diagramma di radiazione 5G a 3500 MHz. (Immagine per gentile concessione di Maswell)
Nelle Figure 10 e 11 sono illustrati i diagrammi dei piani E e H per i radiatori Wi-Fi del modello AN.AG50.4Cell.2WiFi.2M nella banda di frequenza bassa Wi-Fi (2400 MHz) e nella banda di frequenza relativa (5800 MHz).
Figura 10: Diagramma di radiazione Wi-Fi a 2400 MHz. (Immagine per gentile concessione di Maswell)
Figura 11: Diagramma di radiazione Wi-Fi a 5800 MHz. (Immagine per gentile concessione di Maswell)
Sulla base dei risultati simulati e misurati riportati sopra, l'antenna AG50.4Cell.2WiFi.2M non solo ha una buona capacità di ricezione del segnale in un ambiente esterno, ma anche eccellenti prestazioni di larghezza di banda operativa per varie applicazioni, caratteristica ideale per applicazioni omnidirezionali.
Installazione dell'antenna
L'installazione di questo prodotto avviene mediante una vite M28 e un adesivo di 3M sotto il radome come montaggio rinforzato. Semplice e sicuro. Come mostrato nella Figura 12, l'antenna AG50.4Cell.2WiFi.2M può essere montata su un armadio con viti e dadi (b) e utilizzando una membrana adesiva 3M (a).
Figura 12: L'installazione può avvenire tramite un materiale adesivo di 3M sotto l'antenna (a) e il montaggio a vite su un armadio (b). (Immagine per gentile concessione di Maswell)
Inoltre, è disponibile una staffa a L separata (codice AN_MASTER_CUBIC-UBOLT) per il montaggio su palo con bullone a U o su una parete ad angolo retto. Il kit di installazione AN_MASTER_CUBIC-UBOLT viene fornito con la staffa a L, i bulloni a U e le viti per varie situazioni di installazione (Figura 13).
Figura 13: Installazione dell'antenna con una staffa a L su palo (a) o a parete (b). (Immagine per gentile concessione di Maswell)
Conclusione
L'antenna combinata di Maswell, AN.AG50.4Cell.2WiFi.2M 5G IP66, è ideale per applicazioni 5G 4X4 MIMO e Wi-Fi 7 2X2 MIMO. Può essere utilizzata in diversi settori, come il controllo industriale, le apparecchiature di routing industriale, i dispositivi IoT, le apparecchiature CPE, la connettività veicolare e i router 5G.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum