Test dei connettori e la loro importanza per la sicurezza dell'utente e per l'utilizzo finale
Le attività di test dei connettori sono il passaggio più importante per garantire la sicurezza dei connettori elettrici per gli utenti. La verifica che progettazione e produzione siano state eseguite in modo responsabile avviene in laboratori di test accreditati.
Test e certificazione
Nella fase di test, un connettore viene sottoposto a carichi superiori ai valori nominali; deve inoltre resistere a temperature superiori a quelle del normale utilizzo. I connettori a crimpare vengono inoltre testati per la resistenza alla trazione. La fase di test che precede la certificazione è essenziale per la sicurezza e l'affidabilità del prodotto.
Prima di sottoporre i nostri prodotti ai test, noi di Ouneva eseguiamo simulazioni delle diverse forze meccaniche che i connettori devono sopportare. Per i nostri connettori universali OTL, simuliamo l'effetto della tensione e dell'allungamento sul corpo del connettore dovuti alle forze generate dal serraggio delle viti. La fase di simulazione rende lo sviluppo del nostro prodotto più fluido ed efficiente e ci permette di verificare la funzionalità del connettore ancor prima di testarlo. Ciò significa meno sorprese una volta arrivati al laboratorio di test.
Figura 1: Modelli di test dei connettori. (Immagine per gentile concessione di Ouneva)
I test sui connettori prodotti da Ouneva vengono eseguiti in laboratori accreditati, in conformità con gli standard di test. Sono suddivisi in più parti, che includono prove meccaniche ed elettriche. Nei test elettrici, vengono misurati molteplici parametri del prodotto e i risultati verificano la sicurezza elettrica e la qualità del prodotto.
Figura 2: Risultati del test di cortocircuito del connettore. (Immagine per gentile concessione di Ouneva)
Nella Figura 2, i connettori hanno mostrato una leggera risposta agli eventi di cortocircuito nel ciclo 200, ma la variazione è insignificante grazie a una deviazione minima. I connettori hanno superato il test.
Figura 3: Ulteriori risultati dei test di cortocircuito del connettore. (Immagine per gentile concessione di Ouneva)
La Figura 3 non mostra variazioni di temperatura dopo gli eventi di cortocircuito. I connettori hanno superato il test.
Solo i connettori sicuri e di alta qualità superano i test definiti dallo standard. Una volta superato il test, il laboratorio redige il rapporto di test e rilascia il certificato, la cui validità ed equivalenza vengono monitorate dal laboratorio stesso.
La famiglia di connettori universali OTL, ad esempio, viene testata secondo i seguenti standard:
- EN 61238-1:2003 Classe A
- EN 60947-7-1:2009
- EN 60947-7-2:2009
- UL 1059, CAN/CSA C22.2 n. 158-10, morsettiere
I connettori universali OTL sono certificati per l'uso con conduttori in rame e alluminio. L'utilizzo di conduttori in alluminio è cresciuto notevolmente nel corso degli anni. Ciò rende i connettori universali OTL adatti a una vasta gamma di applicazioni, pur rimanendo fortemente incentrati sulla sicurezza.
Qual è la differenza tra un connettore di Classe A e uno di Classe B?
I connettori possono essere suddivisi in due classi: A e B. La differenza tra le due è che i connettori di classe A vengono testati anche per la resistenza ai cortocircuiti. Ciò significa che i connettori di classe A hanno una gamma di applicazioni molto più ampia rispetto alle controparti di classe B. I connettori di classe A sono anche economicamente più vantaggiosi, considerando che, grazie al test di cortocircuito, non richiedono interruttori automatici rapidi separati, spesso costosi da acquistare e installare.
Quali altri aspetti di sicurezza bisogna considerare nella scelta di un connettore?
La scelta dei materiali andrebbe presa in considerazione già in fase di progettazione. La scelta dei materiali corretti influisce infatti sul prezzo, sulla qualità e sulla riciclabilità del prodotto finale. Ha inoltre un impatto significativo sulla sicurezza del prodotto, in particolare sulla sicurezza antincendio.
La famiglia di connettori universali OTL è realizzata con materiali plastici la cui classificazione antincendio soddisfa i requisiti dello standard di test UL 94 V-0. I materiali classificati V-0 non alimentano il fuoco e sono autoestinguenti. I materiali classificati vengono testati da UL e un certificato di conformità, denominato "scheda gialla", è disponibile per la consultazione. La resistenza al fuoco è stata ottenuta senza l'utilizzo di alogeni, il che significa che i materiali della famiglia di connettori universali OTL sono completamente privi di alogeni.
Immagine per gentile concessione di: https://www.ul.com/services/combustion-fire-tests-plastics
Conclusione
Quando si sceglie un connettore elettrico, è importante prestare attenzione alla certificazione del prodotto. È fortemente consigliato scegliere un connettore di Classe A per garantirne la sicurezza. La famiglia di connettori universali OTL è composta da prodotti di alta qualità, testati e certificati, che offrono le migliori caratteristiche di installazione e di utilizzo. Per gli acquirenti che desiderano essere certi di scegliere un prodotto che assicuri qualità e sicurezza, di seguito è riportato un link all'elenco dei produttori certificati da SGS:
https://www.sgs.com/en-fi/certified-clients-and-products/certified-client-directory
Soluzioni sostenibili per il futuro
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum