Le soluzioni IoT in bundle consentono alle aziende e agli sviluppatori di realizzare e implementare soluzioni in modo più rapido, economico e intelligente
Le attuali soluzioni IoT in bundle offrono alle aziende opzioni più flessibili, economiche e semplici (e più veloci) per la realizzazione e l'implementazione dei loro progetti. Non è un caso che in un recente articolo, EWeek prevedeva che le soluzioni IoT in bundle sarebbero aumentate nel 2022.
Dal momento che sempre più piccole e grandi imprese cercano di portare in produzione i loro progetti IoT più velocemente, l'utilizzo di queste soluzioni IoT pronte all'uso ha una grande valenza.
Le tre sfide principali che le soluzioni IoT in bundle aiutano a superare
Le attuali soluzioni IoT pronte all'uso aiutano a risolvere le tre sfide principali dell'implementazione di IoT:
- Complessità tecnica. Il solo passaggio dall'idea al prototipo funzionante sul campo richiede migliaia di ore di lavoro e diverse discipline tecniche. Le soluzioni IoT in bundle consentono alle aziende di concentrarsi sulla configurazione dei componenti finiti senza "reinventare la ruota". Il risultato è che potete costruire e distribuire il vostro progetto IoT più velocemente senza bisogno di un esercito (o di imparare a essere tuttologi).
- Tempo fino a inizio produzione e ROI. Il tempo speso su un progetto IoT significa anche più tempo dedicato alla redditività dell'investimento. Per le aziende di piccole e medie dimensioni, spendere un anno per scoprire che il progetto IoT non è ottimizzato e non garantisce i risultati sperati può avere conseguenze fatali sui profitti. (Oggi, anche le aziende più grandi o le organizzazioni tradizionalmente "costruite da zero", come quelle del settore aerospaziale/difensivo, riconoscono il valore dell'utilizzo di componenti "pronti all'uso" per arrivare sul mercato più rapidamente.) Le soluzioni IoT pre-integrate in bundle, ad esempio Private LoRaWAN-in-a-Box di DigiKey, consentono agli sviluppatori e alle aziende di realizzare e distribuire in pochi giorni i prodotti, il che porta a un ROI positivo in settimane anziché in mesi o anni.
- Costo di proprietà. Sempre più aziende si rendono conto che la strada del "fare in proprio" (o del modello ad hoc) può essere costosa, non solo in termini di risorse tecniche e di tempo, ma a lungo andare anche per la manutenzione, l'aggiornamento e l'espansione di questi progetti proprietari. Rispetto alle soluzioni costruite in proprio o su misura, apportare una modifica o espandere un progetto IoT è molto più semplice con le soluzioni IoT in bundle che possono essere facilmente acquistate e configurate per la vostra infrastruttura/rete IoT. Le soluzioni software on-premise e all-in-one come JEDI Pro di Machinechat possono ulteriormente contenere i costi e permettervi di controllare i vostri dati localmente, senza costi di abbonamento o di elaborazione su cloud.
JEDI Pro di Machinechat consente di accelerare i tempi di implementazione dei progetti IoT. (Immagine per gentile concessione di Machinechat)
Siete pronti per saperne di più? Registratevi oggi stesso al webinar DigiKey del 31 marzo!
In qualità di distributore globale di componenti elettronici con la reputazione di consegnare nei tempi più rapidi, DigiKey si impegna a offrire a ingegneri, sviluppatori e integratori di sistemi le migliori soluzioni odierne che consentono di sviluppare e implementare rapidamente le loro idee.
Per gli integratori di sistemi, gli sviluppatori IT e IoT e gli ingegneri interessati a implementare progetti con budget, tempo e risorse limitati, risulterà interessante guardare il webinar organizzato da DigiKey. Il webinar tratterà i seguenti temi:
- Vantaggi di una soluzione LoRaWAN privata per IoT
- Come l'utilizzo di hardware e software pronti per l'uso può eliminare la complessità e i costi dello sviluppo di progetti IoT commerciali
- Dimostrazione tecnica e casi d'uso
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum