Oltre la resilienza: tutto ciò che c'è da sapere sul termine antifragile applicato alla supply chain

Il panorama della produzione di componenti elettronici è caratterizzato da complessità, lunghi tempi di consegna ed elevata volatilità globale. Per i produttori di apparecchiature originali (OEM), le sfide sono diventate più complesse, a causa della carenza di materiali e manodopera, della congestione dei porti e di sconvolgimenti geopolitici senza precedenti. Con l'inizio del 2025, le interruzioni sono diventate la norma.

I responsabili della supply chain (CSCO) non si concentrano più solo su parametri tradizionali, come la riduzione dei costi e la gestione delle scorte; ora devono dare priorità alla gestione dei rischi e della volatilità, forse la sfida maggiore su tutte. Un sorprendente 89% dei CSCO ritiene che l'incertezza sia destinata a perdurare e intensificarsi.1

In questo contesto, avrai probabilmente già sentito il termine "antifragilità". Ma cosa significa questo concetto nell'ottica di una supply chain complessa e articolata? E perché è necessario andare oltre i modelli di resilienza standard?

La trappola della fragilità nell'efficienza

Le supply chain si sono tipicamente concentrate sulla massima efficienza, spesso sfruttando strategie snelle o just-in-time (JIT) per ridurre i costi. Sebbene questa strategia orientata all'efficienza sia vantaggiosa in periodi di relativa stabilità, è invece fragile di fronte all'attuale complessità globale.

L'antifragilità, un concetto introdotto da Nassim Nicholas Taleb nel 2012, descrive sistemi che non solo resistono agli shock, ma che in realtà prosperano e traggono forza dal disordine.2 La maggior parte delle aziende sta ancora tentando di realizzare questa visione della supply chain. Una ricerca di Gartner indica che il 63% delle supply chain rimane in uno stato fragile, il che significa che perdono valore quando sono esposte all'incertezza (Figura 1).3 Mentre la robustezza aiuta a sostenere le operazioni odierne, la resilienza (il passo successivo), si limita a resistere ai danni senza necessariamente trarne beneficio. Infatti, Gartner ha scoperto che il 95% delle aziende che puntava alla resilienza entro il 2026 ha abbandonato l'obiettivo a metà strada. Ad oggi, solo l'8% si considera resiliente e ancora meno, soltanto il 6%, si definisce antifragile.

Figura 1: La maggior parte delle supply chain potrebbe essere definita fragile; solo il 6% è antifragile. (Immagine per gentile concessione di Hailey Lynne McKeefry, basata su dati di Gartner)

Le aziende più grandi sono particolarmente vulnerabili all'impatto che ha l'incertezza. Vale il detto: "Più in alto si sale, più dura è la caduta". Infatti, secondo Taleb, le aziende che registrano guadagni costanti (un obiettivo certamente comune nelle best practice aziendali) potrebbero trovarsi in una situazione di fragilità, poiché forse non stanno affrontando sfide e non traggono beneficio dalle lezioni che potrebbero apprendere superandole.

L'antifragilità va oltre la resilienza (Figura 2). Imparando continuamente dalle interruzioni, una supply chain antifragile diventa molto più abile nell'affrontare le prossime 10, 15 o 20 sfide, senza dover reinventare la risposta ogni volta.

Figura 2: Adottare una strategia di antifragilità nella supply chain non solo riduce al minimo i danni causati da un'interruzione, ma migliora anche le prestazioni dell'azienda durante tale interruzione. (Immagine per gentile concessione di Pondview Consulting)

Il modello OEM antifragile: dall'efficienza all'evoluzione

Per raggiungere l'antifragilità è necessario un cambiamento radicale di mentalità e di strategia di investimento da parte degli OEM. La tattica fondamentale non consiste nell'ergere una barriera solida contro l'incertezza, ma piuttosto nel trovare modi per portare l'incertezza all'interno della supply chain in modo da poter imparare da essa, evolvere e, in ultima analisi, adattarsi.

Ecco un quadro consolidato, basato su strategie chiave per costruire una supply chain che prosperi in condizioni di volatilità:

1. Creare ridondanza e flessibilità intelligenti: per gli OEM, la motivazione tradizionale era quella di ridurre i costi. Per essere antifragili, bisogna spostare l'attenzione dalla mera contabilità alla gestione dei rischi. Ciò significa valutare e accettare la ridondanza non come un centro di costo, ma come un'opportunità di investimento.4

  • Prenditi tempo per pianificare gli scenari: non perdere tempo a prevedere eventi improbabili. Invece, sviluppa scenari di risposta predefiniti per ogni tipo di interruzione, che ti consentano di implementare immediatamente il piano pertinente quando si verifica uno sconvolgimento.5
  • Decentralizza il rischio: una supply chain centralizzata è intrinsecamente vulnerabile. La decentralizzazione distribuisce le risorse su più nodi, riducendo così le interruzioni e favorendo una maggiore agilità. Valuta le ridondanze in termini di inventario, capacità e fornitori.6

2. Approfondire la visibilità e testare le vulnerabilità: quando subisci uno shock, la tua forza è pari solo al tuo punto più debole. La produzione in campo high-tech richiede una conoscenza approfondita della supply chain, poiché i principali Paesi ora vogliono sapere chi ne sia coinvolto, da sette a dieci livelli di profondità.

  • Identifica i punti di rottura: utilizza framework strutturati come il tempo di recupero (TTR) e il tempo di sopravvivenza (TTS) per visualizzare le vulnerabilità. Se il TTR supera il TTS, quel nodo è un anello debole che richiede una pianificazione di emergenza immediata.7
  • Dai priorità ai fornitori: utilizza strumenti come la matrice di Kraljic per classificare i fornitori (strategici, collo di bottiglia, leva finanziaria, non critici).8 Ciò aiuta a capire dove concentrare gli sforzi, garantendo che siano predisposti piani di ripiego e inventari di emergenza per i rischi più critici.
  • Esegui gli stress test: esegui stress test pianificati e non pianificati per valutare la robustezza delle strategie.9

3. Adottare IA/ML con un approccio incentrato sull'uomo: l'antifragilità si basa sulla capacità di accelerare l'analisi e di elaborare rapidamente le raccomandazioni. Questa velocità è raggiungibile solo sfruttando l'analisi avanzata dei dati e l'apprendimento automatico (ML).

  • Sviluppa una roadmap digitale: valuta l'attuale maturità digitale e l'analisi dei dati dell'azienda per garantire la prontezza a integrare grandi volumi di dati esterni e utilizzare l'apprendimento automatico per la modellazione predittiva.
  • Implementa sistemi OODA (Osservare, Orientare, Decidere, Agire) e di risoluzione: la velocità è critica. Implementa sistemi automatizzati di monitoraggio in tempo reale e di allerta precoce per accelerare il processo decisionale tramite il ciclo OODA. Le supply chain antifragili richiedono questo sistema di informazioni, nonché un sistema di coinvolgimento (dare priorità alle problematiche giuste) e un sistema di risoluzione (un insieme di risposte pre-identificate).
  • Una precisazione: sebbene l'intelligenza artificiale (IA) sia eccellente per creare efficienze, è fondamentalmente una macchina probabilistica che non comprende il rischio. L'IA è stata concepita per interpolare, non per estrapolare, pertanto il coinvolgimento di un essere umano è fondamentale affinché i sistemi di IA funzionino efficacemente nella gestione del rischio. Le aziende devono essere pronte ad accettare e agire in modo ponderato e strategico in base alle raccomandazioni create dai computer, altrimenti rischiano di opporre resistenza al cambiamento necessario.

Il percorso verso l'antifragilità non sarà semplice: richiede definizioni chiare, parametri accurati e, cosa più importante, il supporto della classe dirigente. Tuttavia, il potenziale guadagno è significativo. Le aziende che implementano con successo soluzioni di visibilità, fondamentale per l'antifragilità, registrano una redditività 2,4 volte maggiore, consegne puntuali del 15% superiori e un'agilità tre volte maggiore.10

L'antifragilità privilegia flessibilità, adattabilità e miglioramento continuo, consentendo agli OEM di prosperare in ambienti imprevedibili. Sviluppando il sistema immunitario della tua azienda perché si adatti e impari dal disordine, puoi garantire che la supply chain di prodotti elettronici non solo sopravviva alla prossima crisi, ma ne tragga anche valore. Il futuro appartiene a coloro che si preparano oggi.

Riferimenti

1, 10: https://gartner.com/en/supply-chain/insights/beyond-supply-chain-blog/the-antifragile-supply-chain-thriving-due-to-uncertainty

2, 4, 7: https://logisticsviewpoints.com/2025/02/27/beyond-resilience-5-steps-to-building-an-antifragile-supply-chain/

3: https://www.gartner.com/en/articles/supply-chain-resilience#

5: https://www.shippeo.com/blog/antifragility---beyond-the-buzzword-what-it-really-means-for-supply-chains

6: https://www.toolsgroup.com/blog/thriving-in-uncertainty-the-antifragile-supply-chain/

8: https://artofprocurement.com/blog/learn-the-kraljic-matrix

9: https://clarkstonconsulting.com/insights/antifragility-in-the-supply-chain/

Informazioni su questo autore

Image of Hailey Lynne McKeefry

Hailey Lynne McKeefry is a freelance writer on the subject of supply chains, particularly in the context of the electronics components industry. Formerly editor-in-chief of EBN, “The Premier Online Community for Supply Chain Professionals”, Hailey has held various editorial contribution and leadership roles throughout her career, but as a Deacon she balances her work with her other passion: being a Chaplain and Bereavement Counsellor.

More posts by Hailey Lynne McKeefry
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum