Le soluzioni ergonomiche migliori della categoria per gli ambienti industriali
(Immagine per gentile concessione di Molex)
Attraverso Digi-Key, suo partner per la distribuzione, Molex aiuta i clienti del settore dell'automazione industriale a migliorare l'efficienza e la sicurezza, offrendo prodotti Woodhead rinforzati, ad alte prestazioni, come dispositivi per il cablaggio, avvolgicavi, prodotti per la distribuzione dell'energia elettrica e prodotti portatili per l'illuminazione.
Sebbene la maggior parte dei clienti non li associ a Molex, anche i bilanciatori, posizionatori e riavvolgitori Aero-Motive rivestono un ruolo fondamentale nel migliorare l'efficienza operativa e la sicurezza sul luogo di lavoro. E sono disponibili attraverso Digi-Key.
Migliorare l'efficienza e la sicurezza degli stabilimenti e di chi ci lavora
I disturbi muscoscheletrici sono causati da iperaffaticamento o movimenti ripetitivi e includono lesioni dei tessuti molli come distorsioni, strappi e stiramenti. Secondo lo U.S. Department of Labor, nel 2016 i lavoratori del settore produttivo negli Stati Uniti hanno subito 35.110 infortuni legati a distorsioni, strappi o stiramenti, che sono risultati in giorni di assenza dal lavoro. Oltre al dolore e ai disagi che i lavoratori sopportano per questi infortuni, le aziende si devono far carico dei costi associati alla malattia e alla forza lavoro assente.
Prodotti ergonomici di supporto agli utensili, come i bilanciatori, i posizionatori e i riavvolgitori Aero-Motive, possono ridurre gli infortuni causati da movimenti ripetitivi e compiti faticosi, comuni negli ambienti di produzione e assemblaggio, rendendo gli utensili praticamente a peso zero ed eliminando il rischio che gli operatori li facciano cadere o ci inciampino. Inoltre, i posizionatori Aero-Motive evitano agli operai di dover raccogliere e posare gli utensili, riducendo così gli infortuni e le lesioni dovuti ai movimenti ripetitivi.
I prodotti Aero-Motive di supporto agli utensili migliorano anche l'efficienza operativa, velocizzando i processi di assemblaggio e riducendo le sollecitazioni fisiche sull'operatore.
Offrono l'ergonomia migliore della categoria, con vantaggi dal punto di vista economico, a un'ampia gamma di settori. Le applicazioni possono essere molteplici, da posizionatori su cui vengono sospesi piccoli cacciaviti davanti a un assemblatore nello stabilimento di un produttore conto terzi a bilanciatori che rendono una pistola da saldatura da 60-92 kg praticamente a peso zero.
Bilanciatori, posizionatori e riavvolgitori
Tutti e tre i prodotti Aero-Motive principali di supporto agli utensili garantiscono sostegno ergonomico agli operatori, ma ognuno di essi ha anche altri scopi:
I bilanciatori rendono utensili e carichi praticamente a peso zero, consentendo gli operatori di lavorare in modo più efficiente, affaticandosi di meno e quindi migliorando la produttività.
(Immagine per gentile concessione di Molex)
I posizionatori sfruttano l'attrito per tenere fermo un utensile o un oggetto nella posizione desiderata, eliminando la necessità di azioni ripetitive come il dover raccogliere e posare l'utensile.
(Immagine per gentile concessione di Molex)
I riavvolgitori arretrano gli utensili o altri oggetti quando non vi viene applicata forza, togliendoli quindi dalla portata dell'operatore quando non li necessita, pur mantenendoli accessibili.
(Immagine per gentile concessione di Molex)
Una volta scelto il prodotto Aero-Motive di supporto agli utensili più adatto al proprio scopo, è importante sapere come installarlo correttamente nello stabilimento o nell'area di lavoro.
Per ottenere il massimo in termini di ergonomia e sicurezza, osservate questi cinque accorgimenti:
1. Misurate il peso totale dell'utensile (inclusi tubi flessibili, fluidi ecc.) per determinare il peso del carico.
2. Scegliete il bilanciatore, riavvolgitore o posizionatore con cui il peso totale del carico si trovi a metà della capacità di peso pubblicata del prodotto.
3. Assicurate il bilanciatore o riavvolgitore a un carrello separato utilizzando una catena o un cavo di sicurezza.
4. Regolate la tensione del bilanciatore o riavvolgitore mediante il meccanismo di regolazione esterno fino a quando l'utensile non avrà più alcun peso nel momento in cui verrà tenuto in mano dall'operatore.
5. Controllate ogni giorno l'integrità dei cavi principali e dei supporti secondari.
Qual è il prodotto Aero-Motive più adatto per il vostro stabilimento?
I bilanciatori, posizionatori e riavvolgitori Aero-Motive sono disponibili in versioni diverse per soddisfare le esigenze di un ampio ventaglio di settori e applicazioni. La serie Aero-Motive ha sempre la soluzione ergonomica più efficiente per ogni situazione: necessità di assemblaggio in un reparto di produzione generico, in un'autofficina o in una catena di assemblaggio di un organo di trasmissione, in uno stabilimento di elettrodomestici o per la produzione di materiale elettrico, medico o di attrezzature pesanti.
Qui sotto trovate una tabella che indica la serie Aero-Motive più adatta per ogni applicazione.
(Immagine per gentile concessione di Molex)
I prodotti Aero-Motive di supporto agli utensili utilizzano una molla proprietaria con prestazioni e durata superiori rispetto alla concorrenza. In termini di resistenza negli ambienti industriali rinforzati, i bilanciatori, posizionatori e riavvolgitori Aero-Motive sono apprezzati per l'ergonomia migliore della categoria e sono costruiti per essere affidabili a lungo termine.
Perché rischiare infortuni o inefficienze quando potete sfruttare i vantaggi offerti da questi prodotti?
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum