Alla scoperta di nuovi prodotti: Microscopi digitali di Aven Tool e misuratore di prova di Fluke Electronics
DigiKey è nota in tutto il settore dell'elettronica per essere il "punto di riferimento" per i componenti a livello di scheda. Vista la nostra vasta gamma di prodotti dei fornitori tecnologicamente più avanzati e con la più alta qualità del settore, la cosa non sorprende. Ma questo non ci basta; vogliamo aiutarvi a scoprire la tecnologia e i prodotti che possono non essere i tradizionali "componenti di DigiKey", ma che vi forniscono un vantaggio se operate nel settore della progettazione, della fabbricazione o della manutenzione.
Quando ho iniziato la mia carriera nel campo dell'elettronica, non avevo molto bisogno di un microscopio. Ero più giovane, la mia vista era molto più acuta e, inoltre, i componenti erano molto più grandi. Con il passare del tempo, però, sono invecchiato anch'io e la mia vista non è più quella di una volta. Senza l'aiuto di un qualche tipo di ingrandimento, è diventato impossibile lavorare con componenti a livello di scheda e a montaggio superficiale. Una delle soluzioni più straordinarie che ho trovato è la serie Cyclops di microscopi digitali di Aven Tools.
Quali sono i vantaggi di un microscopio digitale?
La serie di microscopi digitali Cyclops consente di ispezionare piccoli componenti all'interno o all'esterno di una PCB e di analizzare punti di saldatura e giunzioni a una risoluzione di 1080 p (su un monitor di 24 pollici). Sono disponibili con due formati di zoom: Macro (zoom 43x) e Micro (zoom 185x). Aven Tools ha sviluppato la serie Cyclops pensando a voi, permettendovi di mantenere una postura comoda senza lo sforzo di osservare attraverso gli oculari stretti che sono spesso associati ai microscopi analogici tradizionali. Il blog di Lindsay Foy intitolato "Alla scoperta di nuovi prodotti: Microscopio digitale ad alta definizione Cyclops Micro # 243-1349-ND" offre una panoramica dettagliata della serie Cyclops.
Il secondo strumento che voglio presentarvi oggi si potrebbe dire che rientra bene nella "tradizionale" offerta di prodotti DigiKey da un fornitore con cui abbiamo lavorato per molti anni, Fluke Electronics. La serie T6 di tester elettrici permette agli utenti di misurare la corrente e la tensione senza doversi collegare direttamente a una tensione attiva, grazie alla tecnologia FieldSense di Fluke. Questa tecnologia invia misurazioni simultanee di tensione e corrente al display per una valutazione immediata, rendendo estremamente efficiente la risoluzione dei problemi. T6-1000 può misurare da 1 a 1000 V c.a. o c.c. e da 0,1 a 200 A c.a. a frequenze da 45 Hz a 66 Hz. Lindsay Foy spiega i pro e i contro dei tester elettrici T6 che utilizzano la tecnologia FieldSense di Fluke nel blog "Alla scoperta di nuovi prodotti: Misuratore di prova T6-600 di Fluke Electronics".
Grazie per averci seguito.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum