Presentazione della guida di riferimento RISC-V di DigiKey
RISC-V è una tecnologia informatica relativamente recente che viene attivamente promossa come concorrente di ARM. È stata scritta e pubblicata una guida per fornire a studenti e clienti di Digi‑Key una breve introduzione al software e all'hardware RISC-V. La guida presuppone che il lettore abbia poca dimestichezza con RISC-V ed è pensata per studenti universitari che si occupano di architetture informatiche e per ingegneri elettronici e informatici che desiderano ampliare le proprie conoscenze, in classe o da autodidatta. Per comprendere meglio gli argomenti trattati, sarebbe utile una conoscenza di base di Linux.
Logo RISC-V. (Immagine per gentile concessione di RISC-V.org)
RISC sta per "Reduced Instruction Set Computer" (computer con un set ridotto di istruzioni), mentre "V" è il numero romano 5. Perciò RISC-V è la quinta generazione di una famiglia di core per computer e Il logo RISC-V è un marchio registrato di RISC-V International. Informazioni dettagliate, incluse le specifiche, sono disponibili su www.RISC-V.org.
Anziché limitarsi alla teoria, questa guida propone esperienze pratiche con RISC-V sulla base di tre diverse opzioni e schede disponibili da Digi‑Key:
- Un'opzione semplice e a portata di studente proposta da Seeed Technologies Co Ltd, che utilizza la scheda Maix BiT con processore RISC-V dual core, fotocamera, schermo LCD e software di riconoscimento delle immagini. Può essere programmata con MicroPython.
- Un'opzione SoC (System-on-Chip) di fascia media, con programmazione SoC RISC-V in C o linguaggio assembly su due schede di SparkFun: DEV-15799 e DEV-15594.
- Un'opzione più seria, intellettualmente impegnativa ma anche costosa, che utilizza il core SweRV di Western Digital in un gate array programmabile sul campo (FPGA) Xilinx e si basa sulla scheda Nexys A7 di Digilent. Ma può essere eseguita semplicemente su un simulatore software. La buona notizia è che tutto il software utilizzato è gratuito.
Quindi, se siete interessati a RISC-V per il vostro prossimo progetto o se desiderate saperne di più, leggete la guida di riferimento RISC-V Reference Guide nella pagina dedicata al programma accademico DigiKey.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum