Applicazioni aerospaziali e satellitari con dispositivi ad ampio bandgap

I semiconduttori WBG (ad ampio bandgap) sono una classe di materiali con "bande proibite" superiori alle caratteristiche di semiconduttori convenzionali come il silicio e l'arseniuro di gallio. Negli ultimi anni, materiali come il carburo di silicio (SiC) e il nitruro di gallio (GaN) hanno riscosso un'attenzione crescente in quanto potrebbero consentire progressi importanti nelle applicazioni di elettronica di potenza e nei componenti optoelettronici. In particolare, i settori aerospaziale e satellitare stanno esplorando l'uso dei semiconduttori WBG in varie applicazioni per migliorare le prestazioni del sistema e ridurre dimensioni, peso e consumo energetico. In questo blog illustreremo i vantaggi e le sfide dell'utilizzo dei semiconduttori WBG nelle applicazioni aerospaziali e satellitari.

I satelliti possono trarre vantaggi dall'uso di componenti WBG in numerose applicazioni di sistema. (Immagine per gentile concessione di NanoSatisfi LLC)

I vantaggi dei semiconduttori WBG nelle applicazioni aerospaziali e satellitari

Di seguito sono elencati alcuni dei principali vantaggi offerti dai dispositivi WBG nel settore aerospaziale e satellitare:

  1. Temperature di funzionamento più elevate: fra i principali vantaggi dei semiconduttori WBG vi è la loro capacità di operare a temperature più elevate rispetto ai semiconduttori tradizionali. Questa capacità consente di sviluppare un'elettronica di potenza in grado di operare in ambienti difficili senza dover aggiungere sistemi di raffreddamento, con una riduzione significativa del peso e della complessità del sistema.
  2. Maggiore efficienza: i semiconduttori WBG hanno una maggiore mobilità degli elettroni e una minore resistenza nello stato On rispetto ai semiconduttori convenzionali, il che si traduce in una maggiore efficienza di conversione dell'energia. Questa proprietà è particolarmente utile in applicazioni come la propulsione elettrica, dove l'alta efficienza è fondamentale per ridurre i costi della missione.
  3. Densità di potenza più elevata: l'elevata tensione di rottura dei semiconduttori WBG consente di sviluppare un'elettronica di potenza compatta e leggera con un'alta densità di potenza. Questa proprietà è particolarmente importante nelle applicazioni aerospaziali e satellitari in cui lo spazio è limitato ed è fondamentale ridurre il peso.
  4. Affidabilità migliorata: i semiconduttori WBG hanno una maggiore conducibilità termica e una migliore resistenza alle radiazioni rispetto ai semiconduttori convenzionali. Questa proprietà li rende più affidabili in ambienti difficili e riduce il rischio di avarie dovute alla temperatura o agli effetti delle radiazioni.

Le sfide dei semiconduttori WBG nelle applicazioni aerospaziali e satellitari

Come sempre, i benefici non sono esenti da compromessi. Eccone alcuni:

  1. Costi superiori: al momento, il costo dei semiconduttori WBG è superiore a quello dei semiconduttori convenzionali. Tuttavia, con l'aumento della domanda di semiconduttori WBG, si prevede che il loro costo diminuisca e che diventino quindi più accessibili per i settori aerospaziale e satellitare.
  2. Disponibilità limitata: i semiconduttori WBG sono ancora nelle prime fasi di sviluppo e la loro disponibilità è limitata. Ciononostante, molte aziende stanno investendo nello sviluppo di semiconduttori WBG, il che dovrebbe aumentarne la disponibilità nei prossimi anni.
  3. Problemi di affidabilità: sebbene sotto molti aspetti i semiconduttori WBG siano più affidabili di quelli convenzionali, non sono esenti da guasti. Alcuni studi hanno dimostrato che i semiconduttori WBG possono subire avarie catastrofiche a causa di difetti localizzati o imperfezioni del materiale.

Le applicazioni dei semiconduttori WBG nel settore aerospaziale e satellitare

Sono molte le applicazioni aerospaziali e satellitari che possono trarre vantaggi dall'uso della tecnologia WBG. Di seguito ne sono riportate alcune:

  1. Elettronica di potenza: l'alta efficienza, la densità di potenza e l'affidabilità dei semiconduttori WBG li rendono idonei per applicazioni di elettronica di potenza nei sistemi aerospaziali e satellitari. Ad esempio, i semiconduttori WBG possono essere utilizzati negli azionamenti dei motori, nei convertitori di potenza e nei regolatori di tensione.
  2. Illuminazione: i semiconduttori WBG possono essere utilizzati negli impianti di illuminazione di navicelle e satelliti. Ad esempio, possono essere impiegati nello sviluppo di LED ad alta efficienza, compatti e leggeri.
  3. Rilevamento e imaging: i semiconduttori WBG possono essere utilizzati nei sistemi di rilevamento e imaging per applicazioni aerospaziali e satellitari. Ad esempio, trovano impiego nello sviluppo di fotorilevatori e fotocamere ad alta sensibilità e risoluzione.

Conclusione

Per concludere, i semiconduttori WBG hanno il potenziale per rivoluzionare i settori aerospaziale e satellitare, consentendo lo sviluppo di elettronica di potenza, illuminazione, rilevamento e sistemi di imaging ad alta efficienza, compatti e leggeri.

Informazioni su questo autore

More posts by DigiKey Editor
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum