Considerazioni nella scelta e nell'applicazione di una ciabatta
Contributo di Editori nordamericani di DigiKey
2022-12-20
Dalle scrivanie domestica alle reti aziendali, dai laboratori alle fabbriche intelligenti, il numero di dispositivi alimentati dalla rete elettrica continua ad aumentare, e questo rende necessarie prese di alimentazione a portata di mano e sicure. In molti casi, gli ingombranti dispositivi consumer, come i caricabatterie di cellulari e laptop, competono in termini di spazio e accesso all'alimentazione con seghe ad alta potenza, switch e access point di rete, sistemi di misurazione medica ed elettronica e apparecchiature di processi industriali.
Allo stesso tempo, tutti i dispositivi devono essere protetti da problemi di sicurezza dovuti a sovracorrenti e cortocircuiti, proteggendo al contempo l'utente, anche negli ambienti più difficili e fisicamente impegnativi.
Per fornire un'alimentazione affidabile e sicura alla più ampia gamma possibile di dispositivi, applicazioni e ambienti, i progettisti possono rivolgersi alle ciabatte progettate tenendo conto della sicurezza, della robustezza e della flessibilità della distribuzione dell'energia elettrica.
Questo articolo illustra brevemente i requisiti della distribuzione dell'energia e della sicurezza negli ambienti domestici, lavorativi e industriali in continua evoluzione, compresi gli standard di sicurezza associati. Presenterà quindi le prese di distribuzione dell'energia elettrica di Tripp Lite che soddisfano tali requisiti, tra cui il montaggio a terra, su rack o su banco, con cavi di alimentazione lunghi e caratteristiche di sicurezza come interruttori automatici integrati e interruttori di alimentazione luminosi e coperti che estendono la disponibilità di alimentazione - in modo sicuro e affidabile - dove è più necessaria.
La crescente necessità di ciabatte
Una tipica configurazione di un computer domestico è composta da computer, monitor, modem/router e stampante, per un totale di quattro cavi di alimentazione. La presa da parete più vicina probabilmente ha due uscite, quindi è necessario ricorrere a una ciabatta a più prese.
La scelta di una ciabatta inizia con la determinazione del numero di prese necessarie. Ciò può essere complicato dalla necessità di collegare gli alimentatori modulari a parete con connessioni di alimentazione più grandi della distanza tra le prese standard. La seconda considerazione riguarda la lunghezza del cavo di alimentazione della ciabatta. Questo cavo deve essere sufficientemente lungo da raggiungere la presa da parete con un percorso sicuro. Dal punto di vista della sicurezza, la ciabatta deve essere dotata di un interruttore di protezione, a meno che non sia collegata a un interruttore separato prima della presa da parete.
Gli alloggiamenti per le ciabatte sono disponibili in diversi materiali. L'alluminio è il più comune, essendo forte e durevole e resistente alla ruggine in ambienti umidi. È disponibile anche l'acciaio, ma non è molto utilizzato. Gli alloggiamenti in plastica hanno un costo inferiore, ma non sono durevoli come quelli in metallo.
Opzioni per le ciabatte
Considerando la configurazione di base del computer discussa in precedenza e la necessità di quattro prese, il modello PS120406 di Tripp Lite con un interruttore da 15 A e un cavo di alimentazione di 2 metri circa (Figura 1) è una scelta adeguata.
Figura 1: La ciabatta a 4 prese PS120406 di Tripp Lite è dotata di un cavo di alimentazione di 2 metri, un interruttore coperto e un interruttore automatico da 15 A. (Immagine per gentile concessione di Tripp Lite)
PS120406 è dotata di quattro prese NEMA 5-15R a tre lamelle compatibili con tutte le più comuni spine di alimentazione a 120 V. Il robusto alloggiamento in alluminio, lungo 300 mm, è dotato di prese distanziate di 45 mm da centro a centro, che offrono spazio sufficiente per la maggior parte degli adattatori e dei trasformatori c.a. Questa ciabatta di Tripp Lite può essere montata in orizzontale o in verticale ed è adatta per l'uso in ufficio o su scrivania domestica. È dotata di un interruttore on/off luminoso con un coperchio traslucido che mostra lo stato di funzionamento, evitando spegnimenti accidentali. La ciabatta è protetta dal sovraccarico di corrente grazie a un interruttore integrato da 15 A, che ne consente l'uso per carichi fino a 1800 W totali.
PS120406 può essere montata mediante le clip in dotazione, come illustra la Figura 2.
Figura 2: Le staffe di montaggio a clip (a sinistra) fornite trattengono la ciabatta PS120406 saldamente e ne permettono la rimozione (a destra) per la pulizia o la manutenzione. (Immagine per gentile concessione di Tripp Lite)
Le clip vengono avvitate in linea sulla superficie di montaggio. La ciabatta viene inclinata per agganciare il labbro inferiore delle clip di montaggio, quindi ruotata per agganciare il labbro superiore e premuta fino a bloccarla in posizione. Per rimuoverla dalle clip, l'utente deve spingerne verso il basso la parte superiore vicino al pannello frontale, fino a quando le clip non rilasciano il bordo superiore, quindi sollevarla dal bordo inferiore delle clip.
Se è necessario un cavo di alimentazione più lungo, si può scegliere il modello PS120420 di Tripp Lite. Si tratta di una ciabatta a 4 prese con un cavo di alimentazione di 4,6 m. Dispone inoltre di un interruttore automatico da 20 A, utilizza due prese NEMA 5-15R e due NEMA 5-20R ed è fornita in un alloggiamento in alluminio da 300 mm.
Se sono necessarie più prese e un cavo di alimentazione più lungo, Tripp Lite offre un'ampia gamma di configurazioni. Ad esempio, PS2408 offre otto prese NEMA 5-15P in un alloggiamento in alluminio da 610 mm con un cavo di alimentazione di 4,6 mm (Figura 3).
Figura 3: La ciabatta PS2408 di Tripp Lite offre otto prese in un alloggiamento in alluminio da 610 mm con un cavo di alimentazione di 4,6 mm. (Immagine per gentile concessione di Tripp Lite)
Il maggior numero di prese rende questa ciabatta adatta anche al montaggio industriale su banco o su rack. Le prese sono distanziate tra loro di 63 mm, per offrire ancora più spazio per trasformatori o alimentatori a parete di grandi dimensioni. Come il modello PS120406, incorpora un interruttore di alimentazione luminoso con coperchio e un interruttore automatico da 15 A. Vengono fornite anche le clip di montaggio.
L'inserimento di una ciabatta a otto prese in un armadio o in un altro contenitore potrebbe essere problematico, ma Tripp Lite offre una soluzione semplice sotto forma di una ciabatta pieghevole, il modello PSF2408 (Figura 4).
Figura 4: PSF2408 offre otto uscite in una struttura pieghevole da 610 mm con un cavo di alimentazione di 4,6 m. (Immagine per gentile concessione di Tripp Lite)
PSF2408 ha un unico perno per piegarsi. È ideale in spazi ristretti e per aggirare gli angoli o per la condivisione tra due utenti. Il resistente alloggiamento in alluminio ha una distanza tra le prese di 30,2 mm nel primo segmento (per le spine di alimentazione convenzionali) e di 57,1 mm nel secondo (per i trasformatori più grandi). Dispone di un cavo di alimentazione di 4,6 m e di una potenza nominale di 1200 W, con un interruttore di 12 A. Come le ciabatte precedentemente descritte, dispone anche di un interruttore di alimentazione luminoso dotato di un coperchio trasparente.
Un ultimo esempio è il modello PS6020 di Tripp Lite (Figura 5). Si tratta di una ciabatta a 20 prese perfetta per la distribuzione dell'energia elettrica orizzontale o verticale in stile canaletta in uffici, su scrivanie/banchi di lavoro, in ambito industriale e per il montaggio su rack in applicazioni di rete e telecomunicazioni.
Figura 5: PS6020 offre 20 prese per il posizionamento orizzontale o verticale su banchi di lavoro e altre applicazioni industriali. (Immagine per gentile concessione di Tripp Lite)
L'alloggiamento in alluminio di PS6020 ospita 20 prese NEMA 5-15 su una lunghezza di 1,52 m. Le prese sono distanziate di 71 mm l'una dall'altra, quindi non dovrebbero esserci interferenze da trasformatori o alimentatori adiacenti. È dotata di un cavo di alimentazione di 4,6 m, utile in un ambiente industriale dove le prese di corrente possono essere più lontane. Dispone inoltre di un interruttore di alimentazione coperto e di un interruttore automatico da 15 A per la sicurezza. Include staffe di montaggio ad aggancio e può essere montata orizzontalmente su banchi di lavoro o verticalmente su rack.
Tutte le ciabatte discusse sono conformi agli standard di sicurezza nordamericani, compresi CSA, cUL e UL.
Conclusione
Il crescente utilizzo di vari dispositivi elettronici ha creato la necessità di disporre di più prese di corrente in punti specifici non facilmente raggiungibili dalle prese a muro. Per soddisfare questa esigenza, Tripp Lite offre un'ampia gamma di ciabatte con diversi fattori di forma, di lunghezza compresa tra 305 mm e 1,83 m, con una varietà di cavi di alimentazione fino a 4,6 m. Le ciabatte sono dotate di un numero di prese compreso tra 4 e 24, di interruttori integrati e di capacità di corrente massima fino a 20 A. Qualunque sia il requisito di distribuzione dell'energia elettrica, esiste sicuramente una configurazione adatta al vostro caso.
Esonero della responsabilità: le opinioni, le convinzioni e i punti di vista espressi dai vari autori e/o dai partecipanti al forum su questo sito Web non riflettono necessariamente le opinioni, le convinzioni e i punti di vista di DigiKey o le sue politiche.