Comprendere gli array analogici programmabili sul campo nella moderna progettazione a segnale misto

Di William Staunton

Poiché i sistemi elettronici moderni integrano un numero sempre maggiore di sensori e operano in ambienti sempre più dinamici, i limiti dei circuiti analogici fissi diventano più difficili da ignorare. Sebbene l'elaborazione digitale domini le architetture di sistema odierne, il mondo fisico rimane analogico. Ogni sensore, attuatore e interfaccia inizia con un segnale elettrico reale che deve essere amplificato, filtrato e condizionato prima che sia possibile impiegarlo in modo utile.

Con la risposta a bassa latenza che sta diventando fondamentale e i requisiti delle applicazioni che continuano ad evolvere, il front-end analogico ha assunto una nuova importanza. Il monitoraggio industriale, la strumentazione medica, l'elettronica automotive e le piattaforme IoT dipendono tutti dal condizionamento del segnale preciso e adattabile. Piccoli miglioramenti nella qualità del segnale analogico spesso si traducono direttamente in livelli migliori di precisione, affidabilità ed efficienza del sistema.

Tradizionalmente, le catene di segnali analogici sono realizzate a partire da componenti a funzione fissa, come amplificatori operazionali, filtri e comparatori. Quando i requisiti sono stabili e ben compresi, questo approccio può dare risultati eccellenti. Tuttavia, è intrinsecamente rigido. Le modifiche alle caratteristiche dei sensori, alle condizioni operative o agli obiettivi prestazionali richiedono spesso modifiche agli schemi, nuovi layout delle PCB e ulteriori cicli di convalida.

Gli array analogici programmabili sul campo (FPAA) offrono un approccio diverso. Invece di impegnarsi in una catena di segnali analogici fissa nell'hardware, gli ingegneri possono configurare la funzionalità analogica tramite software. OTC2310K04-PIKA, il filtro passa-basso Butterworth dell'ottavo ordine Chameleon™ e Apex Quad4 (Figura 1) di Okika Devices dimostrano come i tessuti analogici programmabili possano essere utilizzati in sistemi a segnale misto reali. Questo articolo analizza il funzionamento degli FPAA, la loro collocazione all'interno delle moderne architetture di sistema e i compromessi che gli ingegneri devono prendere in considerazione nella valutazione delle soluzioni analogiche programmabili.

Immagine della scheda di sviluppo FPAA PiKa Quad FlexAnalog di Okika (fare clic per ingrandire)Figura 1: La scheda di sviluppo FPAA PiKa Quad FlexAnalog di Okika. (Immagine per gentile concessione di Okika Devices)

Sfide strutturali nella progettazione analogica

La progettazione analogica presenta sfide che i progettisti del digitale raramente incontrano. Il comportamento dei circuiti è sensibile alle tolleranze dei componenti, alla deriva termica, all'accoppiamento del rumore e agli effetti del layout. Piccole variazioni possono influire in modo significativo sul guadagno, sull'offset, sulla larghezza di banda o sulla stabilità.

La convalida e la messa a punto sono spesso operazioni lente e iterative. I progettisti devono valutare le prestazioni in condizioni di alimentazione e temperatura estreme, nonché tenere conto delle tolleranze negli scenari peggiori e verificare la conformità con i requisiti a livello di sistema. Il raggiungimento di prestazioni elevate richiede spesso molteplici revisioni della scheda.

Il costo dell'iterazione è un problema persistente. Modificare il valore di un resistore o della topologia di filtro generalmente significa dover riprogettare l'hardware. Ogni revisione aumenta i costi, allunga i tempi e introduce rischi.

I cambiamenti in fase avanzata sono poi particolarmente impattanti. Un nuovo sensore, un requisito di conformità aggiornato o una fonte di rumore inaspettata possono costringere a una riprogettazione sostanziale. A differenza dei sistemi digitali, questi problemi non possono essere risolti con un aggiornamento del firmware. Questa mancanza di flessibilità da tempo rappresenta un vincolo strutturale nei sistemi a prevalenza analogica.

Introduzione agli array analogici programmabili sul campo

Un array analogico programmabile sul campo è un circuito integrato che fornisce funzionalità analogiche configurabili. Invece di basarsi su circuiti interni fissi, l'FPAA contiene blocchi analogici programmabili che possono essere interconnessi a formare percorsi di segnale personalizzati.

Le funzioni tipiche degli FPAA comprendono l'amplificazione, il filtraggio, l'integrazione e la comparazione. Lo stesso dispositivo può essere configurato in modo differente nelle varie fasi di sviluppo o addirittura completamente riadattato per un nuovo ruolo. Questa riconfigurabilità è la caratteristica distintiva degli FPAA.

Gli FPAA vengono spesso paragonati agli FPGA, sebbene la somiglianza sia concettuale piuttosto che tecnica. Entrambi si basano su blocchi funzionali riutilizzabili e interconnessioni programmabili. La differenza fondamentale è che gli FPAA operano direttamente nel dominio analogico continuo nel tempo. Elaborano i segnali del mondo reale senza convertirli in forma digitale.

Nei sistemi a segnale misto, gli FPAA fungono comunemente da front-end analogici adattivi. Posizionati tra i sensori e gli ADC o tra i DAC e gli attuatori, migliorano la qualità del segnale prima dell'inizio dell'elaborazione digitale.

Architettura fondamentale e modello di configurazione

Gli FPAA sono costruiti attorno a blocchi analogici configurabili (CAB) che costituiscono il cuore del dispositivo. Questi blocchi tipicamente implementano funzioni quali amplificatori, filtri, integratori e comparatori. Ciascun blocco è programmabile e consente ai progettisti di impostare parametri come il guadagno, la larghezza di banda, le condizioni di polarizzazione e i livelli di soglia per definire il comportamento desiderato del circuito.

Un'interconnessione programmabile (tessuto di routing) collega tra loro questi blocchi. Questo tessuto definisce il flusso dei segnali attraverso il dispositivo e consente di riorganizzare o espandere le catene di segnali senza dover riprogettare l'hardware esterno.

Il comportamento del dispositivo è definito da una configurazione, in genere memorizzata come elenco di commutazioni o memoria di configurazione. Questa configurazione viene caricata all'accensione e stabilisce il percorso del segnale analogico. Molte piattaforme FPAA supportano anche la riconfigurazione rapida, consentendo aggiornamenti durante lo sviluppo o, in alcuni casi, addirittura durante il funzionamento.

Le interfacce I/O analogiche collegano l'FPAA a sensori, ADC, DAC e altri componenti esterni.  Queste interfacce sono progettate per supportare livelli di segnale prevedibili, funzionamento stabile e integrazione perfetta nei sistemi a segnale misto.

Flusso di lavoro della progettazione e vantaggi dello sviluppo

Lo sviluppo di FPAA trasforma il modo in cui vengono progettati i sistemi analogici. Invece di costruire circuiti a funzione fissa con componenti discreti, gli ingegneri definiscono il comportamento dei segnali utilizzando strumenti di configurazione intuitivi basati su schemi.

I progettisti creano catene di segnali complete mediante la selezione di blocchi analogici configurabili (CAB) e il loro collegamento attraverso un tessuto di routing programmabile (Figura 2). I parametri critici come il guadagno, le caratteristiche di filtraggio e le soglie vengono impostati direttamente nel software. In questo modo, la progettazione analogica non è più un processo manuale a uso intensivo di calcoli, ma diventa un approccio più rapido e flessibile basato sulla configurazione.

Schema di catene di segnali complete che possono essere create mediante selezione di blocchi analogici configurabili (CAB) (fare clic per ingrandire)Figura 2: È possibile creare catene di segnali complete mediante la selezione di blocchi analogici configurabili (CAB) e il loro collegamento attraverso un tessuto di routing programmabile. (Immagine per gentile concessione di Okika Devices)

Poiché l'aggiornamento dei progetti richiede pochi minuti, i cicli di iterazione risultano notevolmente accelerati. Gli ingegneri possono esplorare rapidamente le alternative, valutare i compromessi e perfezionare continuamente le prestazioni. Questa velocità consente una reale ottimizzazione, cosa che spesso non è possibile con l'hardware analogico tradizionale, dove ogni modifica richiede attività di riprogettazione e ricostruzione e nuovi test.

La maggior parte delle piattaforme FPAA carica una configurazione all'accensione, mentre alcune supportano la riconfigurazione strutturata in runtime, come il passaggio da una modalità operativa all'altra. In entrambi i casi, la possibilità di modificare le funzionalità analogiche senza apportare modifiche all'hardware riduce i tempi di sviluppo, abbassa i costi e allunga il ciclo di vita dei prodotti.

Di fatto gli FPAA introducono un modello definito dal software nella progettazione analogica, sbloccando un nuovo livello di agilità, efficienza e prestazioni nel front-end dei sistemi elettronici.

Applicazioni di uso comune

Condizionamento del segnale per sensori

Le interfacce dei sensori rappresentano uno dei casi d'uso principali degli FPAA. Molti sensori producono segnali di basso livello, rumorosi o con offset che richiedono amplificazione, filtraggio e calibrazione prima della digitalizzazione.

Gli FPAA possono integrare queste funzioni in un unico dispositivo, riducendo il numero di componenti e semplificando le modifiche alla progettazione. Quando le caratteristiche dei sensori variano o evolvono, è possibile riconfigurare la catena di segnali, anziché riprogettarla.

Ciò risulta particolarmente utile nei sistemi che supportano più tipi di sensori o requisiti variabili.

Un esempio valido è il monitoraggio elettrocardiografico. I segnali elettrici misurati dal corpo umano sono tipicamente dell'ordine di pochi millivolt e vengono facilmente alterati da artefatti del movimento, interferenze della linea elettrica e deriva della linea di base. Una misurazione affidabile richiede amplificazione, filtraggio e reiezione del rumore di modo comune accurati prima che il segnale raggiunga l'ADC.

Prototipazione analogica rapida

Le piattaforme FPAA sono particolarmente utili nelle prime fasi dello sviluppo.

Gli ingegneri possono valutare risposte di filtro, stadi di guadagno o strategie di polarizzazione differenti senza dover effettuare una scelta definitiva in merito alla topologia del circuito. Essendo le modifiche rapide e reversibili, i compromessi di progettazione diventano visibili molto prima nel processo di sviluppo.

Sono necessarie meno revisioni della PCB e i team possono convergere più rapidamente su un'architettura stabile.

Sistemi adattivi e multimodali

Molti sistemi funzionano in più modalità, come la calibrazione, il funzionamento a bassa potenza o vari intervalli di ingresso.

Gli FPAA supportano questo aspetto consentendo la riconfigurazione dei parametri analogici o dei percorsi del segnale. Guadagno, larghezza di banda e filtraggio possono essere regolati tra le diverse modalità, attraverso configurazioni predefinite o aggiornamenti controllati.

Raggiungere un'adattabilità simile con componenti discreti richiede in genere circuiti aggiuntivi e una maggiore complessità.

Elaborazione edge analogica

Gli FPAA vengono comunemente utilizzati nel front-end analogico (AFE) per condizionare i segnali prima che raggiungano l'ADC.

Le funzioni includono:

  • Riduzione e filtraggio del rumore
  • Scalatura del segnale e correzione dell'offset
  • Estrazione delle caratteristiche (es. rilevamento di inviluppo, sogliatura)

Il miglioramento della qualità del segnale prima della digitalizzazione può ridurre i requisiti in termini di risoluzione dell'ADC, nonché diminuire il carico di elaborazione digitale e ridurre la potenza del sistema.

Nelle applicazioni in tempo reale e di controllo, la preelaborazione analogica può anche ridurre la latenza, migliorando la reattività del sistema.

Confronto con altri approcci di elaborazione dei segnali

La progettazione analogica discreta offre i massimi livelli di prestazioni e precisione quando i requisiti del sistema sono fissi. Tuttavia, queste prestazioni hanno un costo in termini di flessibilità, in quanto anche le modifiche più piccole richiedono una riprogettazione dell'hardware.

Per introdurre l'adattabilità, molti sistemi si affidano all'elaborazione basata su DSP o MCU, che opera nel dominio digitale dopo l'ADC. Questo approccio consente un'elaborazione flessibile del segnale, ma rimane dipendente dalla qualità del segnale di ingresso e può introdurre ulteriore latenza e un maggior consumo energetico.

Gli FPGA ampliano ulteriormente le capacità di elaborazione digitale consentendo il calcolo parallelo ad alto throughput. Tuttavia, essi operano esclusivamente su dati digitalizzati e non possono elaborare direttamente segnali continui nel tempo. Di conseguenza, il condizionamento del segnale analogico è ancora necessario prima della digitalizzazione.

Gli FPAA colmano questa lacuna intervenendo a monte dell'ADC, in corrispondenza dell'interfaccia del sensore. Migliorando la qualità del segnale alla sorgente, riducono il carico di elaborazione per i sistemi digitali a valle. In questo modo, gli FPAA integrano i DSP e gli FPGA, contribuendo a un'architettura a segnale misto più efficiente ed equilibrata.

Compromessi e limitazioni

Gli FPAA non sono un sostituto universale per la progettazione analogica discreta. Al contrario, introducono una serie di compromessi che devono essere attentamente valutati in base ai requisiti del sistema.

In termini di prestazioni, parametri quali la larghezza di banda, il rumore e la precisione potrebbero non essere all'altezza di quelli dei circuiti discreti altamente ottimizzati, a seconda dell'architettura e della configurazione.

Il consumo energetico è un'altra considerazione importante. I blocchi analogici attivi all'interno di un FPAA consumano energia e, in alcuni casi, soluzioni discrete o passive attentamente ottimizzate possono raggiungere una maggiore efficienza per le funzioni dedicate.

Anche il costo gioca un ruolo nella scelta della tecnologia. Nelle applicazioni ad alto volume con requisiti stabili, le soluzioni discrete possono essere più convenienti. Gli FPAA offrono il massimo valore nei sistemi in cui flessibilità, riconfigurabilità e riduzione dei cicli di sviluppo sono fondamentali.

La comprensione di questi compromessi è essenziale per stabilire se un FPAA sia la soluzione giusta per una determinata applicazione.

Ecosistema e riduzione del rischio

I dispositivi FPAA e le piattaforme di sviluppo stanno diventando sempre più facili da valutare tramite i principali distributori di componenti elettronici. Gli ecosistemi di supporto includono in genere strumenti di configurazione, progetti di riferimento e documentazione applicativa.

Queste risorse aiutano i team di progettazione a convalidare le ipotesi sulle prestazioni già nelle prime fasi del processo di progettazione. Linee guida architetturali chiare ed esempi pratici riducono il rischio di integrazione e semplificano la valutazione dell'idoneità della tecnologia analogica programmabile per una determinata applicazione.

Conclusione

Gli array analogici programmabili sul campo introducono la flessibilità a lungo attesa nella progettazione dei sistemi analogici. Consentendo di configurare e riconfigurare le catene di segnali nel software, questi dispositivi riducono i tempi, i costi e i rischi associati alle iterazioni dell'hardware tradizionali.

Gli FPAA non sono destinati a sostituire i circuiti analogici discreti ad alte prestazioni e non eliminano la necessità dell'elaborazione digitale, ma vanno a completare gli ADC, i DSP e gli FPGA migliorando la qualità dei segnali nel front-end e consentendo un comportamento analogico in grado di adattarsi ai cambiamenti dei requisiti del sistema.

Gli FPAA di Okika Devices dimostrano come la tecnologia analogica programmabile possa andare oltre la teoria e trasformarsi in un progetto a segnale misto concreto. Per i team che lavorano con interfacce di sensori in evoluzione, funzionamento multimodale o specifiche incerte, questa flessibilità può rappresentare un vantaggio significativo. Con la crescente complessità dei sistemi a segnale misto, la possibilità di modellare e perfezionare il comportamento analogico senza dover intervenire sul circuito stampato sta rendendo la tecnologia analogica programmabile uno strumento sempre più prezioso nello sviluppo dell'elettronica moderna.

Esonero della responsabilità: le opinioni, le convinzioni e i punti di vista espressi dai vari autori e/o dai partecipanti al forum su questo sito Web non riflettono necessariamente le opinioni, le convinzioni e i punti di vista di DigiKey o le sue politiche.

Informazioni su questo autore

Image of William Staunton

William Staunton

William Staunton is the CEO and Co-Founder of Okika Devices, where he leads the team in driving the company’s strategy, growth, and commercialization of advanced analog and mixed-signal semiconductor technologies. He holds a BSEE from Utah State University and brings decades of executive leadership experience across the semiconductor and electronics industries, serving military, space, and commercial markets.