Scegliere i connettori giusti per soddisfare i severi requisiti elettrici e meccanici Mil/Aero

Di Bill Schweber

Contributo di Editori nordamericani di DigiKey

I requisiti imposti ai connettori e alle interconnessioni per le applicazioni militari e aerospaziali (Mil/Aero), quali avionica, aeromobili a pilotaggio remoto (APR), aerei, radar e satelliti, sono molto più severi di quelli per le applicazioni consumer, medicali e industriali. Questi connettori Mil/Aero sono soggetti a un'ampia gamma di fattori di stress ambientali, elettrici, meccanici che deteriorerebbero o addirittura danneggerebbero i dispositivi convenzionali, ma devono continuare a soddisfare le loro specifiche di prestazioni.

Un'interconnessione ad alta affidabilità per applicazioni Mil/Aero non è solo un contatto o una serie di contatti alloggiati in un involucro robusto. Il corpo, le guarnizioni, le forze di contatto e i materiali di contatto devono funzionare come un sistema integrato per assicurare le prestazioni attese nelle condizioni specificate.

Questo articolo esamina le sfide che i progettisti devono affrontare nella scelta e nell'uso delle interconnessioni per le applicazioni nel settore militare/aerospaziale. Vengono quindi presentati tre esempi di Molex e viene illustrato come essi affrontano queste sfide.

Requisiti per i connettori robusti

Un connettore robusto è un connettore che soddisfa costantemente le specifiche in presenza di fattori di stress meccanici, ambientali e termici estremi. Questi fattori di stress variano a seconda dell'ambiente operativo, ma presentano anche notevoli sovrapposizioni. Alcuni esempi:

  • I connettori dei sistemi militari terrestri devono resistere a forti vibrazioni, a spessi accumuli di sporcizia (polvere, sabbia, detriti) e a temperature estreme.
  • I connettori marini e di profondità devono resistere all'esposizione prolungata all'acqua salata, che è corrosiva, e a una pressione schiacciante.
  • I connettori per l'uso in aeronautica devono resistere a ripetuti decolli e atterraggi, alle vibrazioni in volo e ad ampi intervalli di temperatura.
  • I connettori per applicazioni spaziali sono soggetti a sbalzi di temperatura più estremi, esposizione al vuoto, degassamento e intense sollecitazioni meccaniche durante le fasi di lancio e di rientro nell'atmosfera.

Il rispetto di queste specifiche richiede la comprensione di molteplici fattori fisici fondamentali, quali:

  • Vibrazioni: i connettori a bordo dei veicoli militari o dei jet da combattimento sono testati per resistere fino a 20 g.
  • Urti: si tratta di una forza ad alto impatto, distinta dalle vibrazioni, che si verifica durante una rapida accelerazione o decelerazione. Può raggiungere i 50 g per i connettori standard e i 100 g per i progetti nano e micro; esiste persino uno standard per gli eventi di shock pirotecnico (vibrazioni strutturali di alta intensità e alta frequenza ma di breve durata causate dalla detonazione di dispositivi esplosivi, come la separazione degli stadi nei razzi o il dispiegamento del carico utile dei missili).
  • Temperature estreme: un sistema terrestre può affrontare temperature che vanno da -65 a 125 °C, mentre i sistemi spaziali possono raggiungere i 200 °C. Il ciclaggio termico provoca l'espansione e la contrazione dei materiali, potenzialmente causandone l'indebolimento e influenzandone la conducibilità. Inoltre, le differenze nel coefficiente di dilatazione termica (CTE) tra i materiali all'interno di un connettore possono introdurre sollecitazioni meccaniche in corrispondenza delle interfacce dei materiali, causando eventualmente disallineamenti o guasti nel tempo.
  • Esposizione a contaminanti: per assicurare un funzionamento affidabile nel lungo termine, i connettori devono essere protetti da umidità, polvere e altri agenti contaminanti con soluzioni di tenuta quali O-ring, guarnizioni e boccole.
  • Corrosione: si tratta di un problema persistente causato da fattori quali gli spruzzi salini e l'ossidazione. I materiali dei connettori devono essere selezionati e applicati in modo appropriato per evitare che questi fenomeni inevitabili compromettano l'integrità dei connettori.

Cos'è l'affidabilità?

In termini semplici, affidabilità a lungo termine significa mantenere prestazioni costanti nonostante l'uso ripetuto, l'esposizione all'ambiente e le sollecitazioni meccaniche. Queste prestazioni sono determinate non solo dal primo utilizzo del connettore, ma anche dalla capacità di resistere a ripetuti cicli di accoppiamento e di funzionare correttamente. Molti connettori, soprattutto quelli di ingresso/uscita (I/O), sono sottoposti a centinaia o addirittura migliaia di cicli di accoppiamento.

Il successo di un progetto robusto è legato a due aspetti: i contatti stessi e l'alloggiamento (corpo) che li tiene in posizione (Figura 1).

Immagine dei materiali, della geometria e delle placcature che sono fattori essenziali (fare clic per ingrandire)Figura 1: I materiali, la geometria e le placcature dei contatti sono fattori essenziali nella progettazione di connettori robusti. (Immagine per gentile concessione di Molex)

La progettazione della superficie di contatto è fondamentale per assicurare che i connettori mantengano una bassa forza di inserimento, fornendo al contempo connessioni affidabili. La lavorazione di precisione delle geometrie di contatto riduce l'usura della connessione, mentre la placcatura in oro (Au) sulla superficie di contatto previene l'ossidazione. La placcatura in oro è solitamente di 1,27 µm e viene applicata su una sottoplaccatura di nichel (Ni) che ne aumenta l'adesione e migliora ulteriormente la resistenza alla corrosione. 

Queste placcature vengono applicate sul materiale di base in lega di rame (Cu) del contatto. La combinazione di placcatura in oro e sottoplaccatura in nichel è essenziale per garantire l'affidabilità a lungo termine nelle applicazioni dei settori aeronautico, della difesa e spaziale. Il rame berillio (BeCu) è ampiamente utilizzato come materiale di base grazie al suo eccellente rapporto forza-peso e all'eccezionale resistenza alla fatica. È particolarmente indicato per i contatti a molla, per i quali sono essenziali l'elasticità e la resistenza alle sollecitazioni a lungo termine.

Il bronzo fosforoso (CuSnP) rappresenta una valida alternativa ai contatti non a molla, offrendo un buon equilibrio tra resistenza e conducibilità. È resistente alla corrosione, ha moderate proprietà elastiche e viene spesso utilizzato per connettori compatti e a passo piccolo che richiedono una certa elasticità ma non sono soggetti a flessione continua.

La progettazione di connettori robusti richiede un'attenta considerazione di molteplici fattori (Figura 2):

  • Il mantenimento della forza normale è fondamentale per l'affidabilità. Un materiale della molla ad alte prestazioni mantiene la pressione di contatto e la durata.
  • Una forza di contatto più forte riduce i vuoti d'aria, riducendo la resistenza e migliorando l'integrità del segnale. La geometria ottimizzata distribuisce la pressione per una conducibilità stabile.
  • L'innesto del contatto è la sovrapposizione assiale tra il connettore maschio e femmina, che bilancia forza, continuità e stabilità meccanica.

Immagine del mantenimento della forza normale che è fondamentale per l'affidabilitàFigura 2: Il mantenimento della forza normale è fondamentale per l'affidabilità (in alto), mentre una forza di contatto più forte riduce i vuoti d'aria (in basso), riducendo così la resistenza e migliorando l'integrità del segnale. (Immagine per gentile concessione di Molex)

A livello microscopico, la zona di contatto di accoppiamento non è solo l'incontro di due superfici lisce e piatte. L'interfaccia presenta in realtà rugosità microscopiche, picchi e irregolarità nei punti in cui si crea o si interrompe il contatto ohmico. Applicando una forza superiore, queste asperità si appiattiscono, migliorando così la conduzione, riducendo la resistenza e assicurando prestazioni costanti. Tuttavia, l'aumento della forza influisce anche sulle forze di accoppiamento e disaccoppiamento e sull'usura della superficie di contatto.

Un sistema di contatto ben progettato bilancia la lunghezza dell'innesto e la forza normale per evitare connessioni deboli, usura eccessiva e sollecitazioni meccaniche. Se la forza di contatto è troppo bassa, la resistenza elettrica aumenta, causando l'instabilità del segnale. Al contrario, una forza eccessiva accelera l'usura della placcatura e porta a un affaticamento prematuro della struttura di contatto.

A differenza dei connettori commerciali con uno o forse due punti di contatto, i connettori rinforzati incorporano sistemi di contatto multipunto per distribuire i carichi meccanici derivanti da vibrazioni o urti (Figura 3). Questi sistemi di contatto impediscono la formazione di archi o la perdita di segnale causata da micromovimenti e forniscono percorsi di contatto ridondanti per i sistemi critici.

Immagine dei design dei contatti multipunto che migliorano la stabilità e l'integrità del segnaleFigura 3: I design dei contatti multipunto migliorano la stabilità e l'integrità del segnale. (Immagine per gentile concessione di Molex)

Il sistema di contatto può anche includere elementi a molla per mantenere una forza di contatto costante nel tempo. Questi contatti a molla compensano le lievi variazioni nell'allineamento dei contatti, garantendo al contempo una conducibilità affidabile durante i ripetuti cicli di accoppiamento. Tuttavia, una forza eccessiva può causare un'usura eccessiva della placcatura dei contatti.

Oltre i contatti: alloggiamenti e involucri per connettori

Se le prestazioni dei connettori rinforzati iniziano dai contatti, gli alloggiamenti dei connettori non si limitano a racchiudere i contatti elettrici interni, ma li proteggono anche dalle sollecitazioni meccaniche, dalle temperature estreme, dagli elementi corrosivi e dall'ingresso di umidità, mantenendo un equilibrio tra durata e peso. I progettisti possono scegliere tra diverse opzioni di materiali per gli alloggiamenti:

  • I polimeri termoplastici come il polietereterchetone (PEEK), il polifenilensolfuro (PPS) e la polieterimmide (PEI) offrono resistenza meccanica, resistenza termica e stabilità chimica eccellenti. Questi materiali assorbono efficacemente le vibrazioni e gli urti nelle strutture leggere.
  • I materiali compositi, come i polimeri rinforzati in vetroresina e i compositi in fibra di carbonio, offrono un eccellente rapporto resistenza/peso. Possono essere progettati per ottimizzare proprietà specifiche come la resistenza alla trazione o agli impatti o la stabilità termica.
  • L'acciaio inox e le leghe di alluminio sono i materiali preferiti per gli alloggiamenti dei connettori che devono sopportare livelli elevati di urti, vibrazioni e interferenze elettromagnetiche (EMI) nelle applicazioni aerospaziali e della difesa.

Gli alloggiamenti dei connettori in acciaio inox offrono resistenza alla corrosione e robustezza meccanica eccezionali, caratteristica che li rende particolarmente adatti per applicazioni marine, industriali e aerospaziali esposte a umidità, agenti chimici o spruzzi salini. Le leghe di alluminio offrono un buon equilibrio tra forte schermatura EMI, leggerezza e facilità di lavorazione a macchina, pertanto sono il materiale preferito per gli alloggiamenti dei connettori nei veicoli militari, nell'avionica e nelle applicazioni spaziali in cui è essenziale ridurre il peso.

Alcuni connettori rinforzati utilizzano sistemi di bloccaggio a profilo ribassato che assicurano stabilità e accoppiamento sicuro, riducendo al contempo le dimensioni complessive. Le chiusure a molla o i meccanismi di bloccaggio a spinta, ad esempio, rendono i connettori meccanicamente affidabili e facili da azionare anche in condizioni estreme sul campo di battaglia.

Il grado spaziale: un'altra frontiera

I connettori utilizzati a bordo di satelliti, sonde per lo spazio profondo e sistemi aerospaziali per alta quota sono costantemente esposti alle radiazioni ionizzanti, che possono deteriorare i materiali, compromettere le prestazioni elettriche e indebolire l'integrità strutturale. Questi connettori devono essere costruiti per resistere all'infragilimento indotto dalle radiazioni, alla perdita di conducibilità e all'erosione dell'ossigeno atomico, mantenendo al contempo l'affidabilità in ambienti sottovuoto.

Per queste applicazioni, i materiali termoplastici rinforzati contro le radiazioni, come il PEEK e il PPS, offrono una resistenza superiore alle radiazioni, pur mantenendo un basso livello di degassamento. La schermatura metallica realizzata in leghe di alluminio di grado aerospaziale con finitura in nichel chimico garantisce la robustezza strutturale, proteggendo al contempo dalle radiazioni e dall'esposizione all'ossigeno atomico. Infine, la placcatura in oro forma una barriera protettiva contro i danni da radiazioni, preservando l'integrità elettrica e l'affidabilità dei contatti durante le missioni spaziali prolungate.

Le famiglie di connettori offrono una varietà di soluzioni

Non esiste un unico tipo di connettore robusto che sia adatto a tutte le esigenze, quindi aziende come Molex offrono una vasta gamma di opzioni. Un'analisi dei connettori D-Sub, delle terminazioni RF e dei connettori placcati RF mette in evidenza, tra le altre caratteristiche, le capacità rispetto alle applicazioni, le specifiche e i meccanismi di bloccaggio e tenuta.

Ben consolidato, il connettore D-Sub rimane ampiamente utilizzato per la sua gamma di contatti (9, 15, 25, 37 e 50), la capacità di gestione del segnale, la polarizzazione fisica e le diverse opzioni di accoppiamento e ritegno. Un esempio è il connettore 0732841811 di Molex (Figura 4), una spina/presa da femmina a 9 pin a maschio a 9 pin con filtraggio EMI in una disposizione "volante". Tra le altre applicazioni, può essere utilizzato per accoppiare due connettori di genere diverso.

Immagine dell'adattatore D-Sub maschio/femmina a 9 pin 0732841811 di MolexFigura 4: 0732841811 è un adattatore D-Sub maschio/femmina a 9 pin. (Immagine per gentile concessione di Molex)

I suoi pin hanno una bassa resistenza di contatto di 10 mΩ, mentre i condensatori integrati da 1000 pF forniscono una frequenza di taglio a 3 dB di 3,2 MHz per il filtraggio delle EMI e delle interferenze in radiofrequenza (RFI). Il guscio misura circa 7,72 mm di larghezza × 16,26 mm di lunghezza ed è realizzato in zinco nichelato, mentre l'isolamento del corpo è in poliestere caricato a vetro.

Per la terminazione dei cavi RF, 0732870620 (Figura 5) è un connettore coassiale (pin maschio) da 26,5 GHz, 50 Ω usato per chiudere (terminare) una porta RF inutilizzata. In questo modo si evita che l'energia del segnale si rifletta lungo il cavo, causando distorsioni del segnale, interferenze e persino danni a componenti elettronici sensibili.

Immagine del terminatore SMA da 26,5 GHz, 50 Ω 0732870620 di MolexFigura 5: 0732870620 è un terminatore SMA da 26,5 GHz e 50 Ω che chiude una porta RF inutilizzata per evitare riflessioni del segnale. (Immagine per gentile concessione di Molex)

Il dispositivo 0732870620 presenta un rapporto di onda stazionaria (ROS) in tensione quasi unitario di 1,05:1 a c.c., che sale a soli 1,35:1 alla frequenza massima. Il corpo è in acciaio inox passivato, mentre il conduttore è in BeCu placcato in Au. Il dispositivo è classificato per la gestione di una potenza di 1 W (continuo) a 25 °C, con una potenza massima di 1 kW con un impulso di 5 µs e un ciclo di funzionamento dello 0,05%.

Le interconnessioni a piastra di filtraggio RF sono meno conosciute rispetto ai connettori standard, ma svolgono un ruolo importante. Si tratta di componenti specializzati ad alta densità progettati per la soppressione delle EMI a livello di modulo o paratia. A differenza dei filtri di segnale passanti, le piastre di filtraggio bloccano o attenuano le EMI entro un intervallo di frequenza specificato, mantenendo così l'integrità del segnale e riducendo il rumore, oltre a prevenire la diafonia e la distorsione nelle applicazioni ad alta frequenza.

Una piastra come 0732860030 (Figura 6, a sinistra) presenta molteplici linee di segnale filtrate per ridurre la manodopera di installazione e risparmiare spazio sui circuiti stampati. Presenta due file di sei pin diritti ciascuna all'interno della piastra di 26,92 mm di lunghezza e utilizza un filtro a condensatore passante (tipo C) da 100 pF con una frequenza di taglio massima a 3 dB di 50,3 MHz. Ha una perdita di inserzione di 0 dB a circa 50 MHz, che sale a 50 dB (tip.) a 10 GHz (Figura 6, a destra).

Immagine della piastra di filtraggio 0732860030 di Molex e della perdita di inserzione tipica (fare clic per ingrandire)Figura 6: La piastra di filtraggio 0732860030 (a sinistra) presenta due file di sei pin, utilizza un filtro di tipo C da 100 pF con una frequenza di taglio a 3 dB di 50,3 MHz e presenta una perdita di inserzione di 0 dB a circa 50 MHz, che sale a 50 dB (tip.) a 10 GHz (a destra, linea B). (Immagine per gentile concessione di Molex)

La piastra base in ottone è stagnata, mentre i pin placcati in Au possono gestire segnali di 100 V a 3 A.

I requisiti per i connettori e le interconnessioni nelle applicazioni rinforzate, così come i relativi materiali, sono definiti dagli standard di varie organizzazioni. Molti di questi sono riportati nella sezione Standard pertinenti sotto riportata.1

Conclusione

I requisiti per i connettori e le interconnessioni rinforzati utilizzati in ambito militare, aerospaziale, nello spazio vicino e profondo e in altri ambienti difficili sono molto severi. Per produrre connettori adatti a queste condizioni, è necessario comprendere e considerare attentamente i compromessi che riguardano i materiali, la progettazione e la fabbricazione dei contatti e degli alloggiamenti. Molex offre soluzioni rinforzate, ciascuna con un'ampia gamma di opzioni, per consentire ai progettisti di scegliere una soluzione ottimizzata e soddisfare gli obiettivi prestazionali critici.

Standard pertinenti

  • MIL-STD-202 - Metodo di test standard, componenti elettronici ed elettrici
  • MIL-STD-810 - Considerazioni ingegneristiche ambientali e test di laboratorio
  • MIL-STD-1344 - Metodi di test per connettori elettrici
  • EIA 364-27 - Test di urti meccanici per connettori e prese elettriche
  • MIL-DTL-83513 - Specifiche generali per connettori, elettrici, rettangolari, microminiaturizzati, con guscio polarizzato
  • MIL-STD-348 - Standard di interfaccia del Dipartimento della Difesa: interfacce per connettori in radiofrequenza per applicazioni militari
  • NASA ASTM-E595 - Test di degassamento standard
  • NASA-STD-6012 - Protezione dalla corrosione per hardware per volo spaziale
  • NASA-STD-5019 - Requisiti di controllo delle cricche per l'hardware per volo spaziale
  • NASA-STD-7003 - Criteri di test per shock pirotecnico
  • IP67 - Protezione dalle infiltrazioni
  • UL94V-0 - Standard per la sicurezza dell'infiammabilità dei materiali plastici per i componenti di dispositivi e apparecchiature

Contenuto correlato

  1. Soluzioni tecnologiche aerospaziali di Molex
  2. Soddisfare la domanda critica nei settori aerospaziale e della difesa
  3. Definizione e avanzamento della connettività robusta e affidabile nel settore aerospaziale e della difesa
  4. Progettazione dell'innesto dei contatti e della forza normale per le prestazioni a lungo termine dei connettori
  5. Piastre di filtraggio EMI
DigiKey logo

Esonero della responsabilità: le opinioni, le convinzioni e i punti di vista espressi dai vari autori e/o dai partecipanti al forum su questo sito Web non riflettono necessariamente le opinioni, le convinzioni e i punti di vista di DigiKey o le sue politiche.

Informazioni su questo autore

Image of Bill Schweber

Bill Schweber

Bill Schweber è un ingegnere elettronico autore di tre libri di testo sui sistemi di comunicazione elettronica, oltre a centinaia di articoli tecnici, colonne di giornale e caratteristiche del prodotto. In passato ha lavorato come responsabile tecnico di siti Web tematici per EE Times, oltre che come Executive Editor e Analog Editor presso EDN.

In Analog Devices, Inc. (fornitore leader di circuiti analogici e di segnali misti), Bill si occupava di comunicazioni di marketing (pubbliche relazioni); di conseguenza, ha esperienza su entrambi i lati della funzione tecnica PR, come presentatore di prodotti, storie e messaggi aziendali ai media e come parte ricevente.

Prima del ruolo MarCom in Analog, Bill è stato redattore associato della loro rispettata rivista tecnica e ha lavorato anche nei gruppi di product marketing e di ingegneria delle applicazioni. Ancor prima di questi ruoli, Bill lavorava presso Instron Corp., occupandosi di progettazione di circuiti analogici e di potenza e integrazione di sistemi per i controlli delle macchine di prova dei materiali.

Bill ha un MSEE (Univ. of Mass) e un BSEE (Columbia University), è un ingegnere professionista registrato e detiene una licenza da radioamatore di classe avanzata. Bill ha anche pianificato, scritto e presentato corsi online su una varietà di argomenti di ingegneria, compresi i concetti di base su MOSFET, sulla selezione di ADC e sul pilotaggio di LED.

Informazioni su questo editore

Editori nordamericani di DigiKey