Encoder per montaggio a pannello - Principi base

Di Jeff Smoot, VP of Apps Engineering and Motion Control presso Same Sky

Contributo di Editori nordamericani di DigiKey

Questo articolo si concentra sull'ambito dell'elettrotecnica degli encoder rotativi per montaggio a pannello. Questi dispositivi sono essenzialmente trasduttori che convertono lo spostamento rotazionale in segnali elettrici per il sistema host. Il meccanismo dell'encoder prevede la generazione di impulsi durante la rotazione, consentendo a un dispositivo di controllo di discernere informazioni cruciali come direzione, posizione, conteggio o velocità.

Gli encoder per montaggio a pannello sono fondamentali in molti settori industriali, quali difesa e aerospaziale, medicale, beni di consumo, test e misurazione e altri ancora. La versatilità degli encoder per montaggio a pannello consente loro di svolgere un ruolo in diverse applicazioni, come i controlli delle cabine di pilotaggio, i mixer da studio e le apparecchiature audio, le configurazioni di laboratorio e di strumentazione elettronica, gli azionamenti dei motori, ecc. Grazie alla loro versatilità, sono la scelta principale per la creazione di interfacce di controllo precise. In questo articolo si analizzerà il funzionamento di base degli encoder rotativi per montaggio a pannello, facendo luce su specifiche e considerazioni chiave.

Nozioni di base sugli encoder per montaggio a pannello

Quando si tratta di encoder rotativi, gli encoder per montaggio a pannello prendono il nome semplicemente dal fatto che sono fisicamente fissati ai pannelli. Questi dispositivi svolgono principalmente funzioni di interfaccia umana, come la manopola del volume di uno stereo. Il loro ruolo è quello di consentire agli utenti di manipolare vari parametri del sistema, fungendo da tramite tra l'utente e il processore del sistema.

Il confronto tra gli encoder rotativi montati a pannello e i potenziometri, un altro componente montato a pannello con una funzione simile di traduzione della rotazione in segnale, rivela vantaggi distinti. Gli encoder per montaggio a pannello vantano tolleranze di produzione più rigide, che si traducono in una maggiore accuratezza e coerenza. Inoltre, le loro uscite digitali si allineano perfettamente con i dispositivi digitali contemporanei, eliminando la necessità di convertitori analogico/digitali e riducendo così i costi e i potenziali errori. Tuttavia, per soddisfare la curiosità di chi vuol conoscere i potenziometri, l'articolo di Same Sky, "Guida completa sui potenziometri" (in inglese) offre una disamina completa di questi componenti simili ma diversi.

Specifiche e considerazioni sugli encoder per montaggio a pannello

Diverse specifiche e considerazioni chiave meritano un'ulteriore attenzione quando si approfondiscono le specifiche degli encoder rotativi per montaggio a pannello. Il valore PPR, o impulsi per rivoluzione, è un parametro che quantifica la risoluzione dell'encoder indicando il numero di impulsi a onda quadra generati per ogni rotazione di 360 gradi (Figura 1). La risoluzione può essere fornita anche in CPR (conteggi per rivoluzione), calcolato come PPR moltiplicato per 4, che rappresenta il numero di cambi di stato di quadratura per rivoluzione. Per capire a fondo questi parametri, l'articolo di Same Sky intitolato "Qual è la differenza tra PPR, CPR e LPR in un encoder incrementale?" (in inglese) è una risorsa preziosa.

Schema degli impulsi misurati come forme d'onda da un punto identico a quello successivoFigura 1: Gli impulsi vengono misurati come forme d'onda da un punto identico al successivo. (Immagine per gentile concessione di Same Sky)

I fermi, una caratteristica integrale, contribuiscono al feedback dell'utente "scattando" in posizione durante la rotazione dell'albero. Specificati in termini di scatti per rotazione di 360 gradi, i fermi servono a prevenire rotazioni involontarie e forniscono un'indicazione tattile a determinati gradi di movimento dell'albero.

A completamento della funzionalità dell'encoder, la funzione di interruttore a pulsante introduce un ulteriore segnale di ingresso per l'utente. Premendo sull'albero dell'encoder, si aziona un semplice interruttore SPST. Questo interruttore è tipicamente utilizzato per selezionare le funzioni da manipolare ruotando la manopola dell'encoder.

Gli encoder rotativi sfruttano le onde quadre con due canali sfalsati di 90 gradi elettrici per discernere la direzione. Lo spostamento di fase relativo tra questi canali consente di rilevare il canale principale, fornendo un indicatore affidabile della direzione di rotazione (Figura 2).

Schema di rilevamento del segnale di testa per il monitoraggio della rotazioneFigura 2: Il rilevamento del segnale di testa consente di monitorare la rotazione in senso orario o antiorario. (Immagine per gentile concessione di Same Sky)

Per una maggiore risoluzione, molte applicazioni optano per cambi di stato in quadratura, dove un ciclo comprende una transizione da basso ad alto prima di tornare a basso su entrambi i canali. Questo approccio aumenta efficacemente i conteggi per rivoluzione, elevando la risoluzione e la precisione dell'encoder nel tracciare i movimenti di rotazione. Si tratta di una strategia intelligente per estrarre informazioni più dettagliate da ogni rivoluzione, ottimizzando le prestazioni dell'encoder in diverse applicazioni.

Posizione Stato
A B
1 0 0
2 1 0
3 1 1
4 0 1
1 0 0
2 1 0
3 1 1
4 0 1
1 0 0
2 1 0
3 1 1
4 0 1

Figura 3: Tabella di verità della quadratura. (Immagine per gentile concessione di Same Sky)

Il collegamento degli encoder per montaggio a pannello ai microcontroller comporta la creazione di un circuito in cui il microcontroller genera corrente, offrendo un percorso verso V+, mentre l'encoder fornisce un percorso a massa. Questa collaborazione forma un circuito completo, che consente una comunicazione continua tra l'encoder e il microcontroller. Il termine "collettore aperto" è usato anche in modo intercambiabile con "sink", a indicare che il collettore del transistor di uscita è esterno all'unità. Si tratta di stabilire percorsi elettrici efficaci per lo scambio di dati.

È inoltre importante sottolineare che i microcontroller utilizzano metodi diversi per il conteggio:

  1. Impulsi su un canale: questo metodo semplice assegna 1 conteggio per impulso, semplificando il processo di conteggio per le applicazioni in cui è sufficiente un conteggio di base.
  2. Impulsi su due canali: l'utilizzo di entrambi i canali raddoppia efficacemente il conteggio, offrendo una rappresentazione più dettagliata e accurata del movimento dell'encoder.
  3. Cambi di stato in quadratura: l'opzione dei cambi di stato in quadratura sfrutta i quattro conteggi per ciclo, offrendo una risoluzione e una precisione ancora maggiori nel rilevamento degli spostamenti di rotazione.

Meccanico e ottico

In generale, gli encoder per montaggio a pannello funzionano con due tecnologie principali: meccanica e ottica.

Funzionando come una serie di interruttori, gli encoder meccanici si basano su una ruota di codifica con contatti uniformemente distanziati lungo il suo bordo esterno. Contemporaneamente, un contatto fisso viene fissato al telaio dell'encoder (Figura 4). Durante la rotazione, la ruota di codifica stabilisce e interrompe in sequenza il contatto con i contatti della ruota di codifica, uno alla volta. Questo innesto e disinnesto ciclico nel circuito produce impulsi di tensione, un meccanismo fondamentale per la conversione del movimento rotatorio in segnali elettrici.

Immagine del funzionamento interno di un encoder meccanicoFigura 4: Funzionamento interno di un encoder meccanico. (Immagine per gentile concessione di Same Sky)

È fondamentale sottolineare che gli encoder meccanici, che funzionano essenzialmente come una serie di interruttori meccanici, necessitano di circuiti di antirimbalzo e di programmazione per garantire un'uscita utilizzabile. Sebbene in uno scenario ideale un interruttore mostri chiari stati di accensione e spegnimento, il mondo reale porta con sé complicazioni. Gli interruttori possono oscillare o rimbalzare tra questi stati, causando una distorsione del segnale. Questo fenomeno di rimbalzo può essere erroneamente interpretato come impulsi aggiuntivi, introducendo imprecisioni nel sistema.

Per attenuare il rimbalzo, entra in gioco il circuito di antirimbalzo (Figura 5). Questo circuito è progettato per "quadrare" l'uscita, assicurando che il segnale rappresenti accuratamente gli stati di accensione e spegnimento previsti senza l'interferenza di effetti di rimbalzo o di oscillazione. Questa attenzione all'integrità del segnale è fondamentale per ottenere prestazioni affidabili e precise nel contesto degli encoder meccanici.

Schema del circuito di antirimbalzo che aiuta a "quadrare" l'uscita di un encoder meccanicoFigura 5: Il circuito di antirimbalzo aiuta a "quadrare" l'uscita di un encoder meccanico. (Immagine per gentile concessione di Same Sky)

D'altro canto, gli encoder ottici sono costituiti da tre componenti fondamentali: una sorgente luminosa, un rilevatore di luce e una ruota di codifica. Di seguito viene illustrato il loro funzionamento:

  1. Sorgente luminosa: questo componente emette luce.
  2. Rilevatore di luce: posizionato di fronte alla sorgente luminosa, il rilevatore rileva la luce emessa.
  3. Ruota di codifica: collocata tra la sorgente luminosa e il rilevatore, la ruota di codifica è dotata di fessure distanziate in modo uniforme che permettono o impediscono alternativamente il passaggio della luce.

Il ciclo operativo prevede che la sorgente luminosa passi attraverso le fessure della ruota di codifica. Il rilevatore registra le variazioni di intensità luminosa in base al fatto che le fessure permettano o impediscano l'ingresso della luce. Il circuito interno risponde attivando o disattivando l'uscita, in base a quanto rilevato. Questo meccanismo consente agli encoder ottici di tradurre efficacemente le informazioni di posizione in segnali elettrici.

Immagine del funzionamento interno di un encoder otticoFigura 6: Funzionamento interno di un encoder ottico. (Immagine per gentile concessione di Same Sky)

Per concludere il confronto, gli encoder meccanici sono economicamente vantaggiosi e versatili, con un ampio intervallo di tensione. Tuttavia, necessitano di circuiti di antirimbalzo per un segnale affidabile e hanno un ciclo di vita più breve. Per contro, gli encoder ottici sono generalmente più costosi, ma vantano un ciclo di vita più lungo. Forniscono un segnale di uscita più pulito senza richiedere circuiti di antirimbalzo. Inoltre, nelle applicazioni di precisione, gli encoder ottici possono offrire risoluzioni più elevate.

Conclusione

Gli encoder per montaggio a pannello continueranno a trovare posto in varie applicazioni di interfaccia utente in molti settori. Una conoscenza completa delle tecnologie di encoder disponibili, delle specifiche essenziali e delle considerazioni di progettazione è fondamentale per la selezione ottimale del dispositivo corretto. Same Sky offre una gamma di encoder meccanici e ottici per montaggio a pannello, in grado di soddisfare praticamente qualsiasi esigenza di progettazione. Oltre agli encoder per montaggio a pannello, gli encoder rotativi AMT a base capacitiva di Same Sky offrono un'accuratezza e una durata non riscontrabili in altre tecnologie di encoder.

DigiKey logo

Esonero della responsabilità: le opinioni, le convinzioni e i punti di vista espressi dai vari autori e/o dai partecipanti al forum su questo sito Web non riflettono necessariamente le opinioni, le convinzioni e i punti di vista di DigiKey o le sue politiche.

Informazioni su questo autore

Image of Jeff Smoot

Jeff Smoot, VP of Apps Engineering and Motion Control presso Same Sky

Articolo di Jeff Smoot di Same Sky.

Informazioni su questo editore

Editori nordamericani di DigiKey