Come scegliere un dispositivo PAPR per il controllo della contaminazione in camera bianca

Di Rakesh Kumar, Ph.D.

Contributo di Editori nordamericani di DigiKey

Nella produzione farmaceutica, nei processi sterili in ambito sanitario e nella produzione di alimenti e bevande, il controllo della contaminazione è un obiettivo primario. In un ambiente controllato come una camera bianca ISO 5, l'operatore è il principale responsabile della contaminazione particellare e microbica. Il corpo umano a riposo può disperdere un elevato volume di particelle, il cui numero aumenta con il movimento.

Questa contaminazione può compromettere la sterilità del prodotto e la sicurezza del paziente. Gli indumenti convenzionali per camere bianche (tute e copricapi) non elettroventilati svolgono un'azione filtrante efficace. Tuttavia, possono essere scomodi per gli operatori, causando stress da calore e accumulo di CO₂. Questa condizione può portare all'appannamento della visiera, con conseguenti movimenti che possono comportare violazioni del protocollo e rilascio di particelle nell'aria.

Questo scenario presenta una sfida operativa per garantire il comfort e la sicurezza dell'operatore senza che i dispositivi di protezione individuale (DPI) diventino essi stessi una fonte di contaminazione. Questo articolo analizza l'ingegneria e la scienza dei materiali alla base di un sistema di respiratore elettroventilato (PAPR, Powered Air Purifying Respirator) progettato per proteggere l'ambiente di camera bianca dall'operatore.

Le sfide della contaminazione in camera bianca e le sue insidie

Per un'applicazione di camera bianca, i DPI devono essere valutati in base a tre parametri chiave: la capacità di filtraggio, la resistenza alla decontaminazione e il potenziale di dispersione di particelle (formazione di lanugine). Le soluzioni comuni falliscono in almeno uno di questi aspetti.

Il problema principale è rappresentato dall'operatore. Il corpo umano è una fonte costante di particolato (scaglie di pelle, peli e capelli), aerosol (goccioline respiratorie) e bioburden (microrganismi). Le convenzionali tute per camera bianca non elettroventilate mirano a intrappolare tali contaminanti, ma la loro natura non porosa crea problemi di ergonomia, in particolare stress da calore e accumulo di CO₂. Questo disagio non solo provoca l'affaticamento dell'operatore, ma ha anche un impatto diretto sul processo. Una visiera appannata, ad esempio, non solo richiede reazioni in violazione del protocollo, ma compromette anche la capacità dell'operatore di effettuare un'ispezione visiva.

Riconoscendo i difetti delle tute passive, molte strutture adottano i respiratori elettroventilati (o PAPR). Scegliere un PAPR industriale standard è tuttavia un errore, in quanto introduce nuovi vettori di contaminazione:

  • Materiali porosi: le cinture dei sistemi di grado industriale sono spesso realizzate in pelle o tessuto di poliestere. Questi materiali porosi, insieme alle sospensioni in tessuto dei copricapi standard, possono facilmente intrappolare cellule della pelle e microbi. Questo crea un deposito di carica microbica (o bioburden) che non può essere sterilizzato in modo affidabile e che viene così trasportato nel campo sterile.
  • Protezione insufficiente dalle infiltrazioni: molte unità soffianti PAPR standard hanno un grado di protezione IP53. Secondo la definizione dello standard, questa classificazione protegge solo da spruzzi d'acqua fino a 60 gradi dalla verticale. Questo aspetto è insufficiente per la decontaminazione delle camere bianche, dove le soluzioni detergenti vengono spesso applicate con forza. Questi protocolli possono spingere i contaminanti microscopici nelle giunture e nelle prese d'aria dell'alloggiamento dell'unità soffiante, dove rimangono intrappolati.
  • Dispersione di materiale: i copricapi di grado industriale non sono progettati per la bassa formazione di lanugine. Molti sono realizzati con tessuti non tessuti di polipropilene standard che, a causa del loro processo di produzione, possono rilasciare fibre (lanugine) e quindi contaminare il processo.

Versaflo™ TR-600 di 3M™ come soluzione a livello di sistema

Una vera soluzione per camera bianca è un sistema in cui ogni componente è progettato per soddisfare i requisiti di sterilità. La serie Versaflo™ TR-600 di 3M™, illustrata nella Figura 1, è un buon esempio di caso d'uso per questo progetto di sistema.

Schema del kit PAPR serie TR-600 di 3MFigura 1: Il kit PAPR serie TR-600 è composto dall'unità soffiante TR-602N, dal filtro e dal coprifiltro. (Immagine per gentile concessione di 3M)

La base del sistema è l'unità soffiante TR-602N. Il suo design è diverso dal punto di vista meccanico rispetto a quello delle unità soffianti industriali:

  • Pulizia in immersione (IP67): se abbinata al kit per la pulizia e la conservazione TR-653 (Figura 2), l'unità soffiante è classificata IP67. Questa specifica indica che l'unità è completamente a tenuta di polvere e può essere completamente immersa in 1 metro d'acqua per 30 minuti, una caratteristica essenziale per la decontaminazione completa. Questa resistenza all'immersione è utile per le applicazioni nella produzione di prodotti farmaceutici o biologici dove i protocolli per campo sterile sono obbligatori.

Schema dell'installazione dei tappi di pulizia TR-653 di 3MFigura 2: Installazione dei tappi di pulizia TR-653. Questi componenti sigillano l'unità soffiante, consentendo la classificazione IP67 per la decontaminazione completa. (Immagine per gentile concessione di 3M)

  • Flusso d'aria controllato dall'utente: l'unità dispone di tre impostazioni del flusso d'aria selezionabili (0,18, 0,20 e 0,22 m³/min), che consentono all'operatore di aumentare il raffreddamento per migliorare il comfort o di risparmiare la batteria per una maggiore durata. Questa adattabilità contribuisce a ridurre lo stress da calore dell'operatore, causa principale dell'appannamento della visiera e dei movimenti che violano il protocollo.
  • Allarmi intelligenti: il sistema fornisce allarmi acustici, visivi e con vibrazioni per segnalare la batteria scarica e la riduzione del flusso d'aria. Questo sistema di allarme a più livelli funge da salvaguardia, assicurando all'operatore un ampio preavviso per lasciare il campo sterile quando necessario.

Il copricapo è la barriera principale. Il protocollo per camera bianca più robusto prevede la sostituzione dell'intero assemblaggio per eliminare la contaminazione incrociata.

La Figura 3 mostra il copricapo S-433L-5, un cappuccio con sospensione integrata che viene fornito completamente assemblato e pronto all'uso. Il suo design è ideale per la produzione farmaceutica o altri ambienti puliti in cui la sostituzione frequente dell'intero copricapo è il protocollo standard.

Immagine del copricapo S-433L-5 di 3MFigura 3: Il copricapo S-433L-5, un assemblaggio monouso ideale per i protocolli farmaceutici che richiedono la sostituzione dell'intero copricapo. (Immagine per gentile concessione di 3M)

Questo copricapo offre un Fattore di Protezione Assegnato (APF dell'OSHA) di 1000. Questa classificazione, la più alta per questa classe di respiratori, indica che si prevede una concentrazione di contaminanti all'interno del copricapo pari a 1/1000 della concentrazione nell'aria esterna. La visiera in PETG presenta una curvatura ridotta per assicurare un eccellente campo visivo con riflessi e abbagliamento ridotti. Questo è un vantaggio fondamentale per le attività di ispezione visiva.

Il resto del sistema è progettato per supportare la pulibilità e la facilità d'uso del sistema.

  • La cintura non porosa TR-627 (Figura 4) è un'opzione adatta per un sistema sterile. La sua superficie non porosa con rivestimento in uretano vinilico può essere decontaminata e non accoglie microbi come una cintura in pelle, che è un materiale poroso.

Immagine della cintura TR-627 Easy Clean di 3MFigura 4: La cintura TR-627 Easy Clean, caratterizzata da una superficie non porosa per una decontaminazione efficace. (Immagine per gentile concessione di 3M)

  • Il tubo di respirazione BT-30 (Figura 5) è dotato di un attacco girevole a rilascio rapido. Assicura un collegamento sicuro che previene il distacco accidentale e non rompe l'involucro sterile. Il suo design autoregolante e resistente agli strappi è una caratteristica di sicurezza fondamentale nei laboratori con attrezzature complesse.

Immagine del tubo di respirazione BT-30 di 3MFigura 5: Il tubo di respirazione BT-30 a lunghezza regolabile. (Immagine per gentile concessione di 3M)

  • Il filtro TR-6710N HE standard, un filtro antiparticolato ad alta efficienza mostrato nella Figura 6, è protetto dal coprifiltro TR-6700FC. Questo filtro ad alta efficienza (HE) è il componente responsabile della rimozione del particolato microscopico. Il coprifiltro protegge il filtro dagli spruzzi sia durante l'uso che durante le procedure di pulizia.

Schema del filtro TR-6710N HE di 3M e del coprifiltro TR-6700FC corrispondenteFigura 6: Il filtro TR-6710N HE (a destra) e il coprifiltro TR-6700FC corrispondente (a sinistra). (Immagine per gentile concessione di 3M)

TR-600-ECK, una soluzione chiavi in mano

Per gli ingegneri di processo e i responsabili per la salute e la sicurezza ambientale (EHS) alla ricerca di una soluzione completa e conforme, il kit PAPR Easy Clean TR-600-ECK, illustrato nella Figura 7, è la scelta perfetta per la valutazione e l'utilizzo. Questo kit consente di risparmiare sui tempi di approvvigionamento offrendo in bundle i componenti fondamentali imprescindibili del sistema per camera bianca, permettendo di standardizzare con un unico codice prodotto l'hardware di base a livello dell'intero impianto.

Il kit comprende l'unità soffiante TR-602N, la cintura TR-627 Easy Clean, il tubo di respirazione BT-30, il filtro TR-6710N e il coprifiltro TR-6700FC. Inoltre, il sistema TR-630/TR-641N è dotato di una batteria standard agli ioni di litio e di un caricabatterie a stazione singola. Offre un'autonomia di 4-13 ore e una durata in servizio di 500 cicli, sufficiente per un funzionamento affidabile.

Immagine del kit PAPR Easy Clean TR-600-ECK di 3MFigura 7: Il kit PAPR Easy Clean TR-600-ECK, che comprende l'unità soffiante TR-602N, il copricapo S-433L, la cintura TR-627 e altri componenti. (Immagine per gentile concessione di 3M)

L'approccio in kit semplifica anche la conformità e l'addestramento all'uso. Qualificando il kit TR-600-ECK come piattaforma standard, i responsabili della sicurezza possono creare un protocollo di addestramento unificato per l'uso, l'ispezione e la decontaminazione. Questo metodo è in netto contrasto con la gestione di una flotta mista di vari DPI, che può generare confusione tra gli operatori, manutenzione impropria e lacune nella conformità.

Una volta qualificata la piattaforma, la struttura può acquistare il copricapo appropriato come materiale di consumo, scegliendo i cappucci monouso, come S-433L-5, per soddisfare i requisiti della produzione giornaliera. Questa strategia di approvvigionamento in due fasi (con la qualificazione del kit di base e il successivo acquisto dei cappucci monouso) rappresenta un approccio efficiente per l'implementazione di un sistema end-to-end conforme per la produzione sterile.

Conclusione

In un ambiente di camera bianca gli operatori rappresentano il principale rischio di contaminazione. I DPI che indossano devono essere progettati per proteggere il processo dagli operatori. Un sistema PAPR industriale standard, con i suoi materiali porosi e l'elettronica non resistente all'immersione, presenta dei rischi in termini di conformità e contaminazione. È necessario un vero approccio sistemico, che integri elettronica decontaminabile (IP67), accessori non porosi e protocolli monouso per eliminare i rischi.

Gli ingegneri di processo devono quindi valutare i DPI in base alle specifiche di sicurezza del processo, non solo in base alla sicurezza dell'operatore. Il passaggio a un sistema appositamente realizzato, come Versaflo TR-600 di 3M, allinea l'esigenza di comfort dell'operatore con il requisito non negoziabile dell'integrità del processo e della protezione della produzione.

DigiKey logo

Esonero della responsabilità: le opinioni, le convinzioni e i punti di vista espressi dai vari autori e/o dai partecipanti al forum su questo sito Web non riflettono necessariamente le opinioni, le convinzioni e i punti di vista di DigiKey o le sue politiche.

Informazioni su questo autore

Image of Rakesh Kumar, Ph.D.

Rakesh Kumar, Ph.D.

Rakesh Kumar, Ph.D., is a B2B electronics content writer and strategist and the proprietor of EETips Content Marketing. An IEEE Senior Member and Chair of the IEEE Power Electronics Society Educational Videos Committee, he specializes in creating technical content for electronics manufacturers and distributors. Rakesh has written for WTWH Media publications (EE World, EV Engineering Online), created white papers for TDK Electronics, and contributed to numerous journal and industry publications. With his Ph.D. in electrical engineering, he translates complex technical concepts into clear, practical content that engineers can actually use.

Informazioni su questo editore

Editori nordamericani di DigiKey