Articoli e blog

Un alimentatore fai-da-te per tutte le stagioni

A volte è difficile trovare un alimentatore che risponda esattamente alle esigenze di un progetto. Questo progetto fai-da-te potrebbe essere la risposta a tutti i vostri problemi.

Image of The Selection and Use of FPGAs for Automotive Interfacing, Security, and Compute-Intensive Loads La selezione e l'uso di FPGA per l'interfacciamento delle automobili, la sicurezza e i carichi ad alta intensità di calcolo Data di pubblicazione: 2022-01-12

Gli FPGA possono essere utilizzati per potenziare i microcontroller legacy e i processori applicativi nelle automobili per migliorare la connettività, le prestazioni di elaborazione e la sicurezza.

Cosa? Non sai ancora saldare?

Imparare a saldare richiede diversi elementi chiave, tra cui un saldatore o una stazione di saldatura, dello stagno o una lega per saldatura, qualcosa da saldare e un po' di pazienza.

Concorso InnovateFPGA 2021: designer creativi ci mostrano come affrontare la sostenibilità Data di pubblicazione: 2021-12-16

Usare la piattaforma e i progetti de concorso di progettazione InnovateFPGA 2021-22 come ispirazione per collegare l'edge a un futuro sostenibile.

Motori per maker – Parte 1: il kit Adafruit fa girare la testa

I progetti dei maker possono essere molto più completi se si inserisce movimento tramite motori c.c. a spazzole, motori trifase brushless, motori passo-passo, servomotori e attuatori lineari.

Display per orologio vittoriano: 350 LED e una scheda di controllo per controllarli tutti

Usando i LED indirizzabili WS2812B, una MCU SparkFun e un po' di stampa creativa 3D, possiamo creare una versione moderna di un orologio vittoriano a 21 segmenti.

Ricreare i display di epoca vittoriana a 21 segmenti

Usando i LED tricolori, è possibile realizzare display a 21 segmenti che, già inventati in epoca vittoriana, si avvalevano di piccole lampadine a incandescenza.

Treccia di schermatura in rame e protezione ESD

Prendendo precauzioni per mitigare gli effetti delle scariche elettrostatiche (ESD), si può evitare di dover rifare il lavoro e di sprecare molto tempo e denaro.

Come implementare l'antirimbalzo hardware per interruttori e relè quando quello software non è appropriato Data di pubblicazione: 2021-02-09

Esistono tre modi per eseguire l'antirimbalzo hardware per progetti in cui l'antirimbalzo software non è appropriato.

Aggiungere la capacità di rilevare movimento e orientamento in progetti amatoriali

Utilizzare un sensore 9DOF BNO055 di Bosch in una BOB di Adafruit per monitorare il movimento e l'orientamento in progetti fai-da-te amatoriali.

Progettare sensori di movimento e di orientamento basati su MEMS con le schede di breakout Arduino Data di pubblicazione: 2020-11-25

Con le BOB di Arduino, i progettisti possono valutare rapidamente varie combinazioni di accelerometri MEMS, giroscopi e magnetometri per il movimento e l'orientamento.

Utilizzare un sensore di corrente per acquisire i dati in modo efficiente per la manutenzione predittiva con IA Data di pubblicazione: 2020-09-30

I progettisti possono semplificare la raccolta dei dati per l'intelligenza artificiale optando per sensori semplici al posto dei complessi accelerometri multiasse.

Valutazione di diverse schede di sviluppo e prototipazione per applicazioni indossabili Data di pubblicazione: 2020-08-12

Per i progetti a costi e dimensioni ridotte, hobbisti, studenti e ingegneri professionisti possono fare affidamento sulle schede di sviluppo basate su Arduino.

Affrontare progetti fai-da-te, di prototipazione o di sviluppo ad alta intensità di calcolo con ShieldBuddy Data di pubblicazione: 2020-07-08

Quando anche il potente Arduino Due non ce la fa più, hobbisti e professionisti possono rivolgersi al tri-core ShieldBuddy di Infineon con FPU su scheda.

Nozioni di base sugli FPGA - Parte 5: Introduzione agli FPGA di Intel (Altera) Data di pubblicazione: 2020-05-07

Gli sviluppatori possono affidarsi agli FPGA e ad altri dispositivi programmabili di Intel (Altera) in una gamma molto ampia di applicazioni.

Nozioni di base sugli FPGA - Parte 4: Introduzione agli FPGA di Xilinx Data di pubblicazione: 2020-04-01

Gli sviluppatori possono utilizzare FPGA e altri dispositivi programmabili di Xilinx in svariate applicazioni, dai data center al settore aerospaziale ai prodotti consumer.

Come implementare l'edge computing a bassa potenza e ad alte prestazioni grazie agli FPGA Efinix predisposti per la tecnologia Quantum Data di pubblicazione: 2020-03-17

Utilizzare FPGA Efinix predisposti per la tecnologia Quantum per ottenere benefici in termini di potenza, prestazioni e ingombro nelle implementazioni dell'edge computing nei settori dell'intelligenza artificiale, dell'apprendimento automatico e dell'elaborazione di immagini.

Nozioni di base sugli FPGA - Parte 3: Introduzione agli FPGA di Microchip Technology Data di pubblicazione: 2020-01-30

Gli sviluppatori possono contare sugli FPGA di Microchip Technology per le applicazioni che richiedono bassi consumi, elevata sicurezza e alta affidabilità.

Nozioni di base sugli FPGA - Parte 2: Introduzione agli FPGA di Lattice Semiconductor Data di pubblicazione: 2019-12-18

Gli FPGA di Lattice Semiconductor si collocano nella fascia medio-bassa, con particolare attenzione ai dispositivi a basso consumo energetico atti ad affrontare le problematiche di rete dall'edge al cloud.

I fondamenti: IoT, IIoT, AIoT e perché sono il futuro dell'automazione industriale Data di pubblicazione: 2019-12-04

Collegare apparecchiature industriali tradizionali a Internet delle cose