Webinar: Il valore delle piattaforme All-in-One nell'Impresa 4.0

La raccolta dei dati è essenziale per la digitalizzazione e l'automazione dei processi produttivi, volte a soddisfare le richieste della metodologia della quarta rivoluzione industriale, detta Impresa 4.0. Il controllo e lo sfruttamento dei dati a livello di struttura rappresenta una sfida a causa della presenza di apparecchiature di marche diverse e della connessione con dispositivi che sono sottoutilizzati o che non hanno una capacità diretta di condivisione dei dati. Il patching localizzato dei sistemi può comportare costi aggiuntivi di manutenzione e aggiornamento.
In alcuni casi, per collegare insieme sistemi diversi viene eseguito a livello di dispositivo un software specializzato, il che aggiunge un ulteriore livello di complessità. Thomas Kuckhoff, Product Manager di Omron Automation Americas, offre un "approccio olistico" durante questo webinar di un'ora volto a presentare le soluzioni a lungo termine per i dati One Controller, One Network e One software di Sysmac. Tra gli altri argomenti, Kuckhoff parla dell'acquisizione dei dati senza sacrificare le prestazioni, della centralizzazione in sicurezza della raccolta e della visualizzazione per agevolare azioni consapevoli.
Il webinar online, della durata di un'ora, si terrà martedì 27 febbraio 2024 alle ore 10.00 CST. Se non puoi partecipare al webinar, iscriviti lo stesso in modo da ricevere il link della registrazione del webinar una volta che si è concluso.
Iscriviti qui:
https://event.on24.com/wcc/r/4487697/228D297AB4330C045A9065EA4D586BCC?partnerref=blog
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum