Webinar – Semplificare la progettazione di GNSS tramite l'utilizzo di moduli

GNSS (sistema di navigazione satellitare globale) si riferisce alla costellazione di satelliti utilizzati per il posizionamento globale, le informazioni di navigazione e la misurazione accurata del tempo. I progettisti di applicazioni GNSS devono scegliere se costruire da zero utilizzando chipset o se lanciarsi nella costruzione di moduli di alto livello ad hoc. George Vince, Product Marketing Engineer presso STMicroelectronics conduce questo webinar e illustrerà le fasi di progettazione di un GNSS e gli aspetti da prendere in considerazione.
Fra gli argomenti principali del webinar vi sono una discussione sui filtri LNA e SAW, i requisiti di certificazione dei progetti GNSS e di semplificazione dei progetti, oltre a una panoramica dei chipset e dei moduli GNSS Teseo e del loro utilizzo nelle applicazioni. Comprendere la complessità dei sistemi GNSS nelle applicazioni automotive, consumer e industriali con l'aiuto degli esperti di marketing di prodotto di STMicroelectronics.
Il webinar, della durata di un'ora, si terrà martedì 24 ottobre 2023 alle ore 11:00 CDT. Se non puoi partecipare al webinar, registrati lo stesso in modo da ricevere il link alla registrazione del webinar una volta che si è concluso.
Iscriviti qui: https://event.on24.com/wcc/r/4367730/7E4780B4F93F73013C264A774EB6CC77?partnerref=blog
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum