EIRE300 può aiutare a bilanciare conformità e flessibilità del sistema
Semplificare l'integrazione progettuale: la razionalizzazione della progettazione medicale e industriale può iniziare con un alimentatore che fa di più consumando meno.
Una delle domande da porsi nella selezione di un alimentatore per il mercato globale è se l'apparecchiatura finale dovrà essere di Classe I o di Classe II. La differenza non riguarda solo il cablaggio, ma anche le certificazioni di sicurezza, i requisiti di isolamento e la progettazione complessiva a livello di sistema. La serie EIRE300 (Figura 1) di Vox Power aiuta a snellire il processo di sviluppo consentendo l'uso di un unico codice componente per applicazioni sia in Classe I (massa/terra protettiva) sia in Classe II (doppio isolamento). Questa flessibilità consente agli ingegneri di ridurre il numero di alimentatori approvati per diverse applicazioni, semplificando i test e la conformità, indipendentemente dal mercato o dall'architettura.
Figura 1: Tipico alimentatore serie EIRE300. (Immagine per gentile concessione di Vox Power)
Gli impianti di Classe I si trovano comunemente in ospedali, laboratori e ambienti industriali e si basano su un buon collegamento a massa per il funzionamento sicuro, in modo che la corrente proveniente da una condizione di guasto possa essere instradata in modo sicuro lontano dall'utente. Per contro, gli impianti di Classe II sono progettati per essere sicuri anche senza collegamento a massa e utilizzano un isolamento rinforzato per proteggere gli utenti. Questa caratteristica è essenziale per le apparecchiature portatili o domiciliari, in cui non è garantita una messa a terra affidabile. Grazie a EIRE300, gli ingegneri possono gestire entrambi i tipi di installazione utilizzando un unico codice componente, riducendo i tempi di progettazione e accelerando le approvazioni normative.
Inoltre, essendo certificato sia IEC/UL 60601-1 (edizione 3.2) sia IEC/UL 62368-1 (3ª edizione), EIRE300 soddisfa i requisiti delle applicazioni medicali e industriali. Progettata per soddisfare gli standard 60601-1, la serie offre isolamento 2 MOPP e bassa corrente di dispersione (<100 μA) per supportare applicazioni con classificazione BF in cui è possibile il contatto diretto o ravvicinato con il paziente. La certificazione 62368-1 garantisce una facile integrazione nelle moderne applicazioni industriali e di tecnologia informatica che seguono gli attuali schemi di sicurezza basati sui pericoli, consentendone l'integrazione in dispositivi in cui progettazione meccanica e sicurezza vanno di pari passo.
Oltre alle certificazioni di sicurezza, EIRE300 è progettato anche per ambienti in cui le prestazioni elettromagnetiche sono cruciali per l'affidabilità del sistema. Grazie alla conformità agli standard CISPR 11 (Classe B) ed EN 60601-1-2 (edizione 4) per le emissioni condotte e irradiate, contribuisce a garantire un'alimentazione silenziosa del sistema in applicazioni sensibili come la diagnostica per immagini, le apparecchiature di laboratorio e i sistemi di controllo compatti. Le prestazioni EMC riducono i rischi di progettazione e i tempi di integrazione, soprattutto quando si sostituisce un alimentatore obsoleto o fuori produzione.
EIRE300 offre altri vantaggi pratici che semplificano la progettazione e l'integrazione di sistema. Il consumo energetico in standby pari di soli 0,25 W contribuisce a supportare la conformità alle normative globali in materia di efficienza energetica, ma riduce anche il carico termico delle applicazioni negli stati a basso consumo. L'ampio intervallo di regolazione della tensione di uscita consente inoltre una maggiore flessibilità nel supportare requisiti non standard senza dover ricorrere a una personalizzazione completa. Grazie a una potenza di 200 W a 115 V c.a. con raffreddamento per convezione, superiore a quella di molti alimentatori della categoria, e a un fattore di forma compatto che eroga fino a 2,3 W/cm³, EIRE300 aiuta gli ingegneri a massimizzare la potenza senza aumentare l'ingombro.
Che sia installato in un ventilatore di prossima generazione, in uno strumento di laboratorio compatto o in un controller industriale rinforzato, EIRE300 è progettato per eliminare compromessi progettuali e per elevare ciò che gli ingegneri possono aspettarsi da una piattaforma di alimentazione a telaio aperto certificata.
Altre risorse:
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum