I fondamenti dei LED COB (chip on board)
Contributo di DigiKey
2016-08-03
LED COB
Un prodotto relativamente nuovo sul mercato dei LED, i LED COB (chip on board) offrono molti vantaggi rispetto alle opzioni standard. I LED COB sono fondamentalmente chip di LED multipli (in genere nove o più) saldati direttamente su un substrato dal produttore a formare un modulo unico. Dato che i singoli LED usati in un COB sono costituiti da chip e che il loro contenitore non è di tipo tradizionale, i chip possono essere montati in modo da occupare meno spazio e produrre il massimo potenziale. Quando il contenitore dei LED COB viene eccitato, assomiglia più a un pannello di illuminazione che non a singole luci multiple come sarebbe il caso se si usassero più LED SMD montati uno vicino all'altro.

Figura 1: Un esempio di LED COB - La serie di array Vero™ di Bridgelux.
I vantaggi dei LED COB
Trovandosi in contenitori multi-chip, l'area di emissione luminosa di un LED COB può contenere più sorgenti luminose nella stessa area rispetto allo spazio occupato da LED standard, il che risulta in valore di lumen molto superiore per pollice quadrato.
I LED COB usano un singolo circuito con solo due contatti per eccitare i numerosi chip a diodi che vi sono alloggiati. Di conseguenza, ogni chip LED richiede un minor numero di componenti per un funzionamento corretto. Inoltre, i componenti ridotti e l'eliminazione del contenitore tipico della struttura dei chip LED tradizionali possono ridurre il calore generato da ciascuno di essi. Il substrato ceramico/alluminio dei LED COB funge anche da mezzo di trasmissione del calore più efficiente, se accoppiato a un dissipatore esterno, il che riduce la temperatura di funzionamento complessiva del gruppo. Quando si installa un COB su un dissipatore, fare attenzione a scegliere un dissipatore in grado di dissipare il calore generato per permettere di sfruttare pienamente il dispositivo. Nel lungo periodo, la dissipazione corretta del calore aumenta l'efficienza e diminuisce le percentuali di guasto.
Un altro aspetto dei LED COB che riduce le percentuali di guasto è il fatto che la saldatura a punti dei singoli chip LED non è necessaria, in quanto ogni chip viene montato direttamente sul substrato. Il minor numero di punti di saldatura abbassa la percentuale di guasti.
La perdita di luce si riduce in modo significativo e l'angolo di apertura aumenta perché, quando si usano LED COB, scompaiono sia le lenti che altre parti tradizionali del contenitore del LED.
Lo svantaggio dei LED COB
I LED COB hanno uno svantaggio, ovvero al momento sono disponibili in una gamma limitata di colori (blu, verde, rosa, rosso, bianco freddo, bianco neutro e bianco caldo).
Applicazioni per l'illuminazione a LED COB
Le possibilità di applicazione dei LED COB sono molteplici. Anche se potrebbero essere usati per un'illuminazione generale più potente, i LED COB trovano principalmente impiego come sostituti di illuminazione allo stato solido (SSL) delle lampade ad alogenuri metallici in applicazioni come i faretti a soffitto e sospesi, l'illuminazione stradale, l'illuminazione a binario e potenti faretti da incasso.
La Figura 2 mostra i fondamenti richiesti per l'alimentazione di un LED COB. Questa figura usa un driver LXC42-1050SW di Excelsys Technologies per fornire 1,05 A costanti a un LED COB serie CLU721 di Citizen.

Figura 2: Diagramma a blocchi di base del circuito di LED COB (disegnato con Scheme-it di DigiKey)
Esonero della responsabilità: le opinioni, le convinzioni e i punti di vista espressi dai vari autori e/o dai partecipanti al forum su questo sito Web non riflettono necessariamente le opinioni, le convinzioni e i punti di vista di DigiKey o le sue politiche.