Progettare un sistema front-end di rilevamento industriale di alta precisione

Di Bonnie Baker

Contributo di Editori nordamericani di DigiKey

Le applicazioni industriali e di controllo di processo raccolgono molti dati di precisione su temperatura, pressione e sollecitazione per prendere decisioni a monte. Queste applicazioni richiedono però diversi canali in grado di mantenere un'elevata precisione nel dominio della frequenza e tale necessità pone i progettisti di fronte a una sfida.

Questo articolo prende in esame i componenti e i requisiti parametrici chiave di un front-end ad alte prestazioni per il rilevamento industriale e la conversione del segnale. Il rumore è un fattore determinante ai fini della precisione, per cui una soluzione finale adeguata deve risolvere i problemi pertinenti.

Panoramica del sistema

Un sistema front-end di rilevamento industriale a 18 bit ad alta precisione dovrebbe comprendere una struttura di acquisizione dati (DAQ) a più canali, isolata e a basso costo, in grado di gestire i livelli dei segnali industriali. Dall'ingresso all'uscita, il circuito multicanale ad alta precisione che tratteremo inizia con un multiplexer a otto ingressi, configurabile in canali di ingresso a terminazione singola o differenziale (Figura 1). Questi ingressi del multiplexer ricevono vari ingressi di sensori per il controllo del processo, ad esempio sensori di temperatura, pressione e ottici.

Schema del circuito ad alta precisione multicanale e a otto ingressi

Figura 1: Un circuito multicanale ad alta precisione e otto ingressi per più sensori inizia con un multiplexer configurabile in canali di ingresso a terminazione singola o differenziale. (Immagine per gentile concessione di Bonnie Baker)

Nella Figura 1, un amplificatore strumentale a guadagno programmabile (PGIA), indicato come "PGA", è posto dopo il multiplexer di ingresso con una capacità di tensione di oscillazione in ingresso e in uscita simile. Sia lo stadio multiplexer che quello PGIA sono in grado di gestire ingressi ad alta tensione fino a ±10 V.

La tensione di modo comune e l'ampia oscillazione dell'uscita di tensione del PGIA non sono coerenti con l'intervallo di ingresso di alimentazione singola del convertitore analogico/digitale (ADC) a 18 bit. Per preparare l'intervallo di tensione del segnale per l'ADC, il sistema richiede un amplificatore a imbuto. L'amplificatore a imbuto svolge tre funzioni: una traslazione di livello del segnale, la conversione da terminazione singola a differenziale e l'attenuazione per soddisfare i requisiti di ingresso dell'ADC a 18 bit ad alimentazione singola.

Dopo l'ADC a 18 bit, un isolatore digitale assicura l'isolamento galvanico. Questo tipo di isolamento permette di avere tensioni di modo comune diverse tra un lato e l'altro senza interferire con la fedeltà del segnale.

Dettagli del circuito

Come descritto sopra, il sistema DAQ multicanale isolato ha un multiplexer, uno stadio PGIA, un driver amplificatore ADC e un ADC con registro ad approssimazioni successive (SAR) di precisione, totalmente differenziale. Il sistema monitora otto canali utilizzando un unico ADC. I driver ADC e l'ADC sono però i principali responsabili del rumore (Figura 2).

Schema di un sistema DAQ multicanale isolato con un ADC a 18 bit (fare clic per ingrandire)

Figura 2: È raffigurato lo schema di un sistema DAQ multicanale isolato con un ADC a 18 bit. I driver ADC e l'ADC sono i principali responsabili del rumore. (Immagine per gentile concessione di Analog Devices)

Il livello di rumore è una specifica che determina il tipo di componenti idonei per il circuito di questa applicazione.

Scegliere i componenti giusti

Nella Figura 2, il multiplexer di ingresso è ADG5207BCPZ-RL7 di Analog Devices, un multiplexer differenziale a 8 canali, ad alta tensione, a prova di latch-up con una bassissima capacità elettrica di 3,5 pF e un'iniezione di carica di 0,35 pC. Grazie a questa iniezione di carica bassa questi interruttori sono ideali per circuiti DAQ sample-and-hold che richiedono basse velocità di glitch e tempi di assestamento rapidi. ADG5207 può essere configurato per ricevere segnali di ingresso sia a terminazione singola che differenziale. Il dispositivo a logica programmabile complessa (CPLD) mostrato nel circuito seleziona il canale attivo di ADG5207 utilizzando i suoi pin di indirizzo.

Il PGIA è AD8251ARMZ-R7 di Analog Devices. Questo dispositivo offre guadagni selezionabili di 1, 2, 4 e 8. A valle, l'amplificatore a imbuto totalmente differenziale a guadagno selezionabile AD8475ACPZ-R7 di Analog Devices assicura una traslazione di livello per una tensione di modo comune a terra di 2,048 V e impostazioni di guadagno di 0,4 e 0,8. AD8475 ha una bassa densità spettrale del rumore di uscita di 10 nV/√Hz. I guadagni di PGIA e amplificatore a imbuto si combinano per fornire segnali di ingresso a fondo scala appropriati all'ADC SAR a 18 bit AD4003BCPZ-RL7 di Analog Devices (Tabella 1).

Guadagno AD8251 Guadagno AD8475 Guadagno cumulativo Intervallo di ingresso a fondo scala Intervallo di uscita a fondo scala
1 0,4 0,4 ±10,24 V 0 ~ 4,096 V
2 0,4 0,8 ±5,12 V 0 ~ 4,096 V
4 0,4 1,6 ±2,56 V 0 ~ 4,096 V
8 0,4 3,2 ±1,28 V 0 ~ 4,096 V

Tabella 1: Intervallo di tensione di ingresso e uscita corrispondente a quattro configurazioni di guadagno per il PGIA AD8251. I guadagni di PGIA e dell'amplificatore a imbuto AD8475 si combinano per fornire segnali di ingresso a fondo scala appropriati all'ADC SAR a 18 bit AD4003BCPZ-RL7. (Tabella per gentile concessione di Bonnie Baker)

AD4003BCPZ-RL7 è un ADC SAR di precisione a 18 bit, totalmente differenziale, a 2 Msps, con un tipico rapporto segnale/rumore (SNR) di 98 dB per un riferimento di 4,096 V.

Analisi del rumore di sistema

Visto il suo impatto sulla precisione, quando si progettano DAQ di precisione a velocità più elevate occorre prendere in seria considerazione il rumore. Nel dominio della frequenza il rumore è un fenomeno che incide sia sulla precisione c.a. che c.c. dell'uscita digitale dell'ADC. Il rumore è un evento casuale: un circuito rumoroso potrebbe dare un risultato assolutamente corretto per una singola conversione ma, alla successiva, potrebbe creare un risultato estremamente impreciso. I progettisti si trovano pertanto davanti alla sfida di determinare il contributo di rumore accettabile di tutti i dispositivi del circuito.

Il rumore totale del valore quadratico medio (rms) del sistema equivale alla radice quadrata della somma dei quadrati (rss) di tutti i dispositivi del circuito riferiti all'ingresso dell'ADC AD4003 ed è calcolato usando l'Equazione 1:

Equazione 1 Equazione 1

Dove:

VnADG5207 = contributo di rumore rms del multiplexer ADG5207

VnAD8251 = contributo di rumore rms del PGIA AD8251

VnAD8475 = contributo di rumore rms dell'amplificatore a imbuto AD8475

VnAD4003 = contributo di rumore rms dell'ADC a 18 bit AD4003

L'SNR rms del sistema calcolato usa l'intervallo di ingresso a fondo scala di AD4003, o VREF, e viene calcolato utilizzando l'Equazione 2:

Equazione 2 Equazione 2

Rumore dell'ADC AD4003: il rumore dell'ADC AD4003 dipende dall'errore di quantizzazione del convertitore e dal rumore termico interno. Il calcolo del rumore della tensione di ingresso rms di AD4003 usa la tensione di ingresso a fondo scala (VREF) e l'SNR operativo, come illustrato dall'Equazione 3:

Equazione 3 Equazione 3

La specifica della scheda tecnica per l'SNR di AD4003 con un VREF di 4,096 V è di circa 98 dB.

Rumore dell'amplificatore a imbuto AD8475: il rumore di uscita rms di AD8475 è una combinazione della densità di rumore spettrale dell'amplificatore (AD8475) a 1 kHz e del limite della larghezza di banda del circuito amplificatore. La larghezza di banda di AD8475 con un guadagno di 0,4 V/V equivale a 150 MHz. La frequenza d'angolo di 3 dB del successivo filtro resistore-condensatore (RC) è di 6,63 MHz. La combinazione di AD8475 e del filtro di uscita RC crea un limite della larghezza di banda di 6,63 MHz, come dall'Equazione 4:

Equazione 4 Equazione 4

Dove:

AD8475 = 10 nV/√Hz

R = 200 ohm (Ω)

C = 120 pF

BWRC = 1 / (2xp x R x C) ~ 6,63 MHz

Rumore del PGIA AD8251: il contributo di rumore rms di AD8251 dipende dal suo AD8251 con riferimento all'ingresso, rumore puntiforme di 1 kHz, (AD8251) con unità di nV/√Hz, dall'impostazione del suo guadagno (GAD8251), dal guadagno di AD8475 (GAD8475) e dalla larghezza di banda del filtro antirumore sull'ingresso di AD4003 (BWRC). Viene calcolato tramite l'Equazione 5:

Equazione 5 Equazione 5

Il valore di AD8251 è di 40 nV/√Hz per un guadagno di 1 V/V e di 18 nV/√Hz per un guadagno di 8 V/V.

Rumore del multiplexer ADG5207: l'equazione del rumore di Johnson-Nyquist dà la densità spettrale del rumore del multiplexer e il rumore rms risultante, Equazione 6:

Equazione 6 Equazione 6

Dove:

kB = costante di Boltzmann = 1,38 x 10-23

T = temperatura in gradi Kelvin

RON = resistenza del multiplexer "on" (secondo la scheda tecnica di ADG5207)

L'uso di questa formula (Equazione 6) è appropriato perché il multiplexer funge da resistenza in serie.

Il valore della densità spettrale del multiplexer (ϵnADG5207) produce il contributo di rumore rms di ADG5207 utilizzando l'Equazione 7:

Equazione 7 Equazione 7

Riassunto dell'analisi del rumore

Il contributo di rumore totale calcolato per ogni componente riportato nella Figura 2 e l'SNR risultante per un guadagno cumulativo di 3,2 è di 84,7 dB. Gli elementi che contribuiscono maggiormente al rumore totale sono il PGIA AD8251 e l'ADC AD4003 (Tabella 2).

Guadagno cumulativo ADG5207 AD8251 AD8475 AD4003 Totale
en
(nV/√Hz)
Vn
(μVRMS)
en
(nV/√Hz)
Vn
(μVRMS)
en
(nV/√Hz)
Vn
(μVRMS)
Vn
(μVRMS)
Vn
(μVRMS)
SNR
(dB)
0,4 2,04 2,29 40 44,7 10 28 35,4 63,6 93,2
0,8 2,04 4,57 27 60,4 10 28 35,4 75,5 91,7
1,6 2,04 9,15 22 98,4 10 28 35,4 108,6 88,5
3,2 2,04 18,3 18 161 10 28 35,4 168,2 84,7

Tabella 2: Le prestazioni SNR calcolate del sistema DAQ multicanale per un guadagno cumulativo di 3,2 sono di 84,7 dB. (Dati per gentile concessione di Analog Devices)

Valutazione e test del circuito

Per valutare e testare questo circuito, i progettisti possono utilizzare il kit di valutazione EVAL-CN0385-FMCZ che contiene il circuito riportato nella Figura 2 (Figura 3).

Immagine della scheda di valutazione EVAL-CN0385-FMCZ di Analog Devices

Figura 3: La scheda di valutazione EVAL-CN0385-FMCZ può essere utilizzata per sperimentare il progetto del front-end DAQ descritto in questo articolo. (Immagine per gentile concessione di Analog Devices)

Il Design Support Package CN-0385 contiene lo schema dell'intero circuito e il materiale di supporto al layout. Il kit di valutazione contiene anche la scheda controller EVAL-SDP-CH1Z per agevolare l'acquisizione dei dati (Figura 4).

Schema del layout funzionale di impostazione del test per valutare il front-end DAQ

Figura 4: Layout funzionale di impostazione del test per valutare il front-end DAQ. (Immagine per gentile concessione di Analog Devices)

I risultati delle prestazioni della scheda EVAL-CN0385-FMCZ mostrano valori molto simili ai calcoli del rumore (Tabella 3).

Guadagno cumulativo SNR (dB) Rumore (μVRMS) THD (dB)
0,4 93,9 55,2 -99,2
0,8 92,8 62,6 -98,5
1,6 90,6 80,7 -97,0
3,2 88,0 108,9 -94,6

Tabella 3: SNR, rumore e prestazioni di distorsione armonica totale (THD) della scheda EVAL-CN0385-FMCZ per un ingresso a onda sinusoidale a fondo scala di 10 kHz per guadagni cumulativi di 0,4, 0,8, 1,6 e 3,2. (Dati per gentile concessione di Analog Devices)

Un Audio Precision SYS-2700 ha generato il segnale in una modalità di ingresso differenziale. Sono raffigurati i grafici della trasformata di Fourier veloce (FFT) del segnale di ingresso di 10 kHz (Figure 5, 6, 7 e 8).

Grafico della FFT per ingresso p-p a 10 kHz, 20 V

Figura 5: FFT per ingresso p-p a 10 kHz, 20 V per guadagno = 0,4 su canale singolo, statico. (Immagine per gentile concessione di Analog Devices)

Grafico della FFT per ingresso p-p a 10 kHz, 10 V

Figura 6: FFT per ingresso p-p a 10 kHz, 10 V per guadagno = 0,8 su canale singolo, statico. (Immagine per gentile concessione di Analog Devices)

Grafico della FFT per ingresso p-p a 10 kHz, 5 V

Figura 7: FFT per ingresso p-p a 10 kHz, 5 V per guadagno = 1,6 su canale singolo, statico. (Immagine per gentile concessione di Analog Devices)

Grafico della FFT per ingresso p-p a 10 kHz, 2,5 V

Figura 8: FFT per ingresso p-p a 10 kHz, 2,5 V per guadagno = 3,2 su canale singolo, statico. (Immagine per gentile concessione di Analog Devices)

Come mostrato dai grafici, le prestazioni della catena di segnali di ADG5207, AD8251, AD8475 e AD4003 all'interno della scheda di valutazione EVAL-CN0385-FMCZ sono molto simili a quelle dei calcoli precedenti.

Conclusione

Negli ambienti di controllo di processo e industriali sono presenti estese attività di raccolta dati, compresa la raccolta di dati di precisione su temperatura, pressione e sollecitazione. Queste applicazioni richiedono canali multiplati ad alta precisione anche in presenza di un basso rumore nel dominio della frequenza. Il front-end di misurazione analogica ideale ha un multiplexer, un PGIA e un ADC di precisione a 2,0 Msps a 18 bit. L'ADC campiona il segnale del canale multiplexer attivo. Questo articolo fornisce calcoli accurati e dati di prova complementari per un circuito idoneo. I risultati del test mostrano che le prestazioni effettive della catena di segnali di ADG5207, AD8251, AD8475 e AD4003 all'interno della scheda di valutazione EVAL-CN0385-FMCZ sono molto simili a quelle dei valori calcolati.

DigiKey logo

Esonero della responsabilità: le opinioni, le convinzioni e i punti di vista espressi dai vari autori e/o dai partecipanti al forum su questo sito Web non riflettono necessariamente le opinioni, le convinzioni e i punti di vista di DigiKey o le sue politiche.

Informazioni su questo autore

Image of Bonnie Baker

Bonnie Baker

Bonnie Baker è una professionista esperta in analogico, segnale misto e catena di segnali e ingegnere elettronico. Baker ha scritto e pubblicato centinaia di articoli tecnici, colonne EDN e caratteristiche di prodotto in riviste di settore. Mentre scriveva il suo libro dal titolo "A Baker's Dozen: Real Analog Solutions for Digital Designers" e collaborava a diversi altri libri, lavorava anche come designer, modellista e ingegnere di marketing strategico per Burr-Brown, Microchip Technology, Texas Instruments e Maxim Integrated. Baker ha un conseguito un master in ingegneria elettrica presso la University of Arizona di Tucson e una laurea in educazione musicale presso la Northern Arizona University (Flagstaff, AZ). Ha pensato, scritto e presentato corsi online su vari argomenti legati all'ingegneria, tra cui ADC, DAC, amplificatori operazionali, amplificatori strumentali, SPICE e modellazione IBIS.

Informazioni su questo editore

Editori nordamericani di DigiKey