Articoli e blog

Cibo vero nello spazio? La NASA punta sui LED

Con l'illuminazione a LED, la NASA ha capito come rendere più appetitoso il cibo nello spazio.

L'Università del Minnesota e DigiKey hanno progettato velocemente ventilatori polmonari per l'uso contro il COVID-19

Oggi vi raccontiamo come l'Università del Minnesota e DigiKey hanno collaborato alla rapida realizzazione di un ventilatore polmonare per il mercato di massa, destinato ai pazienti COVID-19.

Progettare l'alimentazione per ambienti difficili utilizzando i moduli PFH500 di TDK-Lambda Data di pubblicazione: 2020-03-19

I moduli di alimentazione PFH500 di TDK-Lambda rispondono ai criteri di progettazione industriale per ambienti difficili

Nozioni di base su IO-Link e come utilizzarlo per abilitare Industrial IoT Data di pubblicazione: 2020-01-15

Capire e applicare IO-Link per implementare e comunicare in modo efficiente ed economico con sensori e attuatori intelligenti in un'applicazione IIoT.

L'uso di molteplici sensori in un drone richiede un attento compromesso di progettazione Data di pubblicazione: 2019-11-19

Nella scelta dei sensori per i droni è necessario trovare il giusto equilibrio tra consumo energetico, funzionalità e costi. Di seguito sono illustrate alcune opzioni possibili.

Artificial Intelligence in Power Management Systems: What’s Plan B? Data di pubblicazione: 2019-10-17

MPPT, monitoraggio di sensori remoti e transistor GaN in un PoL di alimentazione sono alcune delle opzioni a disposizione dei progettisti per il supporto di un sistema di alimentazione basato sull'intelligenza artificiale (IA).

Power Modules and Devices to Support Intermediate Bus Architecture Designs Data di pubblicazione: 2012-05-01

Almost three decades ago, the "brick" DC/DC converter power module was developed, which eventually led to the distributed power architecture (DPA) becoming the de facto standard for point of load (POL) designs.

An Engineers Guide to Power Inverters for Solar Energy Harvesting Data di pubblicazione: 2012-04-04

Home energy systems based on renewable sources, such as solar and wind power, are becoming more popular among consumers and will gain increasing support from governmental bodies.

Flow Sensors Calculating Volumetric Flow and Mass Flow Data di pubblicazione: 2012-03-29

Flow sensors are used to measure flow velocity, volumetric flow rate, or mass flow of a liquid or gas. Mass flow for gases is specified in units of standard liters per minute (slm) or standard cubic centimeters per minute (sccm).

Distributed Power Architecture DPA Choices Using Power Modules Data di pubblicazione: 2012-03-06

What once was a straightforward act of transforming an AC waveform into a DC source to power downstream devices is now greatly affected and driven by the power grid to maximize its available power.

AC/DC Power Module Line Filtering Data di pubblicazione: 2012-01-17

Powerline filters protect expensive circuitry from potentially damaging power surges, as well as protecting the AC line from excessive noise conducted back into it from a noisy power converter.

Challenges and Solutions to Powering DSPs ASICs and FPGAs Using Power Modules Data di pubblicazione: 2012-01-10

Modular, high-density POL (point-of-load) power DC/DC converters have some excellent advantages over other power management architectures.

Conducted and Radiated Emissions Reduction Techniques for Power Modules Data di pubblicazione: 2011-12-27

DC/DC converters are a great high-frequency noise source. Designers must take careful steps to minimize and contain this noise near and around the converter to keep it from affecting other system components or the AC mains.

Optimal Power Management Techniques in Energy Harvesting Designs Data di pubblicazione: 2011-11-30

Battery size constraints in energy harvesting systems necessitate creativity and innovation in order to maximize efficiency of the power source.

LowCost Ambient Light Sensor ALS Solutions Using Analog Output Devices Data di pubblicazione: 2011-11-10

Ambient light sensor (ALS) products are quickly becoming one of the most effective solutions for power management and display quality enhancement in electronic products and systems.

Focus on Power Module Margining and Pre-Bias Startup Features Data di pubblicazione: 2011-10-18

As newer applications and systems tend to have multiple voltages to power DSPs, µCs, FPGAs, and ASICs, modern power supply designs must be able to control how and when these voltages ramp to their final values after the power switch is activated.

Humidity Sensors and Signal Conditioning Choices Data di pubblicazione: 2011-10-13

Relative humidity (RH) is defined as the ratio of the partial pressure of water vapor (in a gaseous mixture of air and water vapor) to the saturated vapor pressure of water at a given temperature.

Proper Use of Thermal Derating Curves for Power Modules Data di pubblicazione: 2011-10-04

Designers using modular power converters for their systems know how critical a thermal derating curve is to the success of their design.

RTDs, PTCs, and NTCs: How to Effectively Decipher This Alphabet Soup of Temperature Sensors Data di pubblicazione: 2011-09-14

Need a temperature sensor for your next application? You'll first need to sort through the three-letter acronyms before arriving at any BOMs.

Environmental Sensor Solutions: Gas Detection Data di pubblicazione: 2011-09-08

A gas detection sensor’s function is to measure the concentration of gases. These devices have different methods to convert the gas detection element’s output to voltage.