So messen Sie den Widerstand richtig
Das letzte Video zeigte die Grundlagen der Verwendung von Multimetern mit manueller und automatischer Bereichswahl. Das folgende Video zeigt, wie in einem Stromkreis Spannung, Stromstärke und Widerstand gemessen werden. Um die Themen nacheinander abzuarbeiten, werde ich in diesem Blogbeitrag das Messen des Widerstands behandeln, während getrennte Blogbeiträge zur Messung von Spannung und Stromstärke folgen werden.
Stecken Sie zunächst die schwarze Messspitze in die „COM“-Buchse und die rote Messspitze in die mit Ω gekennzeichnete Buchse. Hinweis: Diese Buchse kann auch mit anderen Symbolen für verschiedene Messungen gekennzeichnet sein. Drehen Sie dann, bei Verwendung eines Multimeters mit automatischer Bereichswahl, den Drehschalter einfach auf das Ω-Symbol. Bei Verwendung eines Messgeräts mit manueller Bereichswahl sollten Sie nun eine Vorstellung von dem Messbereich haben, mit dem Sie es zu tun haben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, beginnen Sie mit dem höchsten Bereich und wechseln Sie bei Bedarf zum nächstkleineren Bereich, um ein genaueres Ergebnis zu erzielen. Unten sehen Sie ein Beispiel für ein Messgerät mit manueller Bereichswahl.
*Hinweis: Jedes Messgerät sieht anders aus und weist seine eigenen Maximalwerte auf. Diese Abbildung ist lediglich ein Beispiel und soll keine Repräsentation aller Messgeräte sein.
Widerstandsmessungen können durch andere Komponenten innerhalb eines Stromkreises beeinträchtigt werden. Die einzige zuverlässige Methode zur Widerstandsmessung besteht darin, die Komponente vollständig aus dem Stromkreis zu entfernen und diese dann zu testen. Sollte das nicht möglich sein, müssen Sie sich möglicherweise auf das Ohmsche Gesetz (R=U/I) verlassen, um den Wert zu ermitteln.

Um einen Widerstandswert zu ermitteln, können Sie auch den Farbcode des Widerstands verwenden und dann den Widerstandswert mithilfe dieses Online-Kalkulators entschlüsseln. Wenn Sie die Messung mit einem Multimeter durchführen, um den Wert zu überprüfen, sollten Sie immer daran denken, dass alle Widerstände einen Toleranzbereich besitzen. Der Messwert entspricht also möglicherweise nicht genau dem Wert, der durch den Farbcode angegeben ist.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum