Webinar - Die ultimativen Lösungen für Robotik- und Gebäudeautomatisierung mit Arduino Pro

Das Portenta X8 ist ein leistungsstarkes Systemmodul (SoM), das für die nächste Generation des industriellen Internets der Dinge entwickelt wurde. Es kombiniert den i.MX 8M Mini (4+1 Kerne) von NXP®, der ein eingebettetes Linux-Betriebssystem hostet, mit dem STM32H7 (2 Kerne) von STMicroelectronics für Echtzeitanwendungen in der Arduino-Umgebung. Shield- und Trägerplatinen sind erhältlich, um die Funktionalität zu erweitern, oder können alternativ als Referenzdesigns für die Entwicklung kundenspezifischer Lösungen verwendet werden.

Marta Barbero, Produktmanagerin für Arduino, und Casey Axe, Vice President Channels und Global Account Development bei Foundries.io, führen Sie durch die Kombination von Portenta X8, der Portenta-Hat-Trägerplatine und verschiedenen Raspberry-Pi-HATs, die das Portenta-System in ein Arduino- und Raspberry-Pi-Ökosystem verwandeln und zur idealen Motorsteuerung für anspruchsvolle Industrieanlagen und Maschinen machen. Diese einzigartige Kombination bietet eine reibungslose Linux-Prototyping-Erfahrung mit sofort einsatzbereiten Anwendungen und kann leistungsstarke Bild- und/oder Audioverarbeitung in Echtzeit am Netzwerkrand durchführen.

Das einstündige Online-Webinar findet am Mittwoch, dem 17. Januar 2024, um 10 Uhr CST (USA) statt. Wenn Sie nicht am Webinar teilnehmen können, registrieren Sie sich bei Interesse bitte trotzdem, damit wir Ihnen nach Abschluss des Webinars eine Aufzeichnung zusenden können.

Registrieren Sie sich hier: https://event.on24.com/wcc/r/4440609/907378D0354124D3842C2B6F03050204?partnerref=blog

Über den Autor

More posts by DigiKey Editor
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum