KI erweckt Klassenzimmer in gemischten Lernumgebungen mit Auto-Framing-Kameras zum Leben
Ob es uns gefällt oder nicht, wir leben in einer unberechenbaren Zeit, in der sich unsere Pandemiepolitik und unsere Leitlinien so oft ändern wie das Wetter in Tampa, Florida, USA. Ein Bereich, der sich in den letzten 18 Monaten stark verändert hat, ist die Art und Weise, wie die Schulen ihren täglichen Unterricht gestalten.
Wenn die Schüler wieder in die Klassenzimmer zurückkehren, stehen Lehrer, Schüler und IT-Mitarbeiter oft vor der Herausforderung, Präsenz- und Fernunterricht miteinander zu vereinbaren. Es reicht nicht aus, sich auf das Lernen vor Ort oder aus der Ferne vorzubereiten; Sie müssen sich auf beides vorbereiten, und zwar gleichzeitig, um die Sache noch schwieriger zu machen.
(Bildquelle: VDO360)
Mittlerweile haben die meisten Lehrkräfte Erfahrungen mit dem Fernunterricht gesammelt mit einer Fülle von Videokonferenzplattformen, von Zoom bis Google Meet und alles dazwischen. Mit einer einfachen Webcam, einem Mikrofon und Lautsprechern kann ein Lehrer eine physische Anwesenheit für seine entfernten Schüler in der Sicherheit seines persönlichen Besprechungsraums simulieren.
Als wir jedoch langsam in die Klassenzimmer und in ein traditionelleres Unterrichtsumfeld zurückkehrten, sahen sich die Schulen mit einer neuen Herausforderung konfrontiert - nicht alle Schüler würden in die Klassenzimmer zurückkehren. Dies stellte sie vor ein völlig neues Dilemma: Wie kann man sowohl die Schüler im Unterricht als auch die zu Hause gebliebenen Schüler erreichen? In einer gemischten (oder auch hybriden) Lernumgebung kann der Lehrer nicht einfach vor einem Computer sitzen, um sich auf die Fernschüler zu konzentrieren - er muss gleichzeitig mit den anwesenden Schülern im Klassenzimmer interagieren und ihre Aufmerksamkeit behalten.
Plötzlich stimmte alles, was wir über Fernunterricht gelernt und geübt hatten, nicht mehr. Wir mussten sicherstellen, dass wir von der Taille abwärts angemessen gekleidet waren. Den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen, würde nicht funktionieren, und wir brauchten eine Kamera, die unsere Bewegungen verfolgte, um wirksam im Blick der Fernschüler zu bleiben.
Im letzten Jahr hat sich in der Branche ein Wechsel von mechanischen PTZ-Kameras (Pan-Tilt-Zoom - Schwenken, Kippen, Vergrößern/Verkleinern) zu solchen ohne bewegliche Teile vollzogen, die dieselbe Funktion erfüllen. Das ist zum größten Teil auf die Entwicklung intelligenter Kameras zurückzuführen. Die neuesten KI-basierten Kameradesigns (KI ist die Abkürzung für künstliche Intelligenz) haben das Klassenzimmer umgestaltet und machen komplexe Verfolgungssysteme oder spezielle Kameraleute überflüssig. Dank KI können Kameras jetzt automatisch einen Bereich einrahmen und die Person (oder Personen) vor der Kamera perfekt zentrieren. Das ist sehr hilfreich, wenn man in einer gemischten Lernumgebung unterrichtet.
VDO360 bietet die Auto-Framing-Funktion Natural Vision™ in seiner NavAI-Kamera, um das mentale Abschalten von Videokonferenzteilnehmern zu verringern und sie bei der Stange zu halten. Diese Auto-Framing-Funktion erweckt den Eindruck, als wäre ein Kameramann anwesend, und passt die Kameraposition anhand der Bewegungen des Lehrers an. Die für Lehr- und Schulungsumgebungen konzipierte Kamera bietet bis zu 4K-HD-Qualität, USB für einfache Konnektivität und ein Sichtfeld von 120° für eine außergewöhnliche Kameraabdeckung im Klassenzimmer. Außerdem ist die NavAI so klein, dass sie überall angebracht werden kann und unauffällig bleibt. Sie ist die kleinste 4K-Auto-Framing-Kamera der Welt (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Blogs) mit einer Größe von nur 44,5 mm im Würfelformat und lässt sich dank ihrer flexiblen Halterung problemlos an einem Monitor, Laptop oder sogar einem Stativ befestigen. Das eingebettete Doppelmikrofon ist extrem empfindlich und kann den Vortragenden genau erfassen, während er sich im Unterrichtsbereich bewegt.
Hybrider/gemischter Unterricht war eine große Herausforderung während der Pandemie, und die Bereitstellung einer erschwinglichen Auto-Framing-Kamera in jedem Klassenzimmer wird Schulen auf der ganzen Welt dabei helfen, auf jede Lernumgebung vorbereitet zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vdo360.com/camera/navai.
VDO360 – Vision, Dedication and Outstanding value (Vision, Hingabe und höchster Wert)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum