Artikel und Blogs

Jmage of How Can Solar Cells Improve Reliability for Indoor IoT Devices? Solarzellen mit höherer Zuverlässigkeit für IoT-Geräte in Innenräumen

Der Austausch von Batterien ist zeitaufwändig, ineffizient und kontraproduktiv für die IoT-Vision von autonomen, ständig eingeschalteten Geräten. Solarzellen können die Lösung sein.

Image of Three Fantastic Electronic Design Tips to Better the Environment Drei fantastische Tipps für das umweltschonende Elektronikdesign

Es gibt keinen umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Weg, Elektroschrott zu verarbeiten. Einige Entscheidungen, die bei der Entwicklung getroffen werden, können jedoch zu umweltfreundlicheren Resultaten führen.

Image of Webinar – Enabling Cost-Effective Battery Cell Production with High-Density Power Modules Webinar - Kosteneffiziente Produktion von Batteriezellen mit hochkompakten Leistungsmodulen

Erfahren Sie, wie Hersteller und Entwicklungsteams von Batteriezellen und Testgeräten die Produktivität steigern können, ohne neue Kosten zu verursachen.

Image of DigiKey Partners with GroupGets to Help Startups GetMade DigiKey und sein Partner GroupGets helfen Startups bei der Produktvermarktung

DigiKey und sein Partner GroupGets helfen Startups bei der Produktvermarktung. Diese Partnerschaft hilft denjenigen Start-ups, die eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne knapp verfehlt haben.

Image of Five Convenient Ways to Locate a Cross, Sub, or Replacement on Digi-Key's Website Fünf bequeme Möglichkeiten, ein Ersatzteil auf der Website von DigiKey zu finden

Die Suche nach einem Ersatzteil für ein obsoletes Teil kann schwierig sein. Auf der DigiKey-Website finden Sie jedoch Tools, mit denen Sie schnell und einfach Ersatzteile finden können.

Image of How to Use Ultrasonic Sensing in Smart Water Meters Einsatz von Ultraschall in intelligenten Wasserzählern Datum der Veröffentlichung: 2022-12-06

Eine Beschreibung der Funktionsweise und Integration von Ultraschall-Durchflusssensoren in intelligenten Wasserzählern und ein kurzer Überblick über die Normen für die Genauigkeit von Haushaltszählern.

Image of How and When to use Energy Harvesting to Power the Massive IoT Wie und wann man Energy Harvesting zur Stromversorgung des massiven IoT einsetzt

Wie und wann man Energy Harvesting für die Stromversorgung der zunehmenden Vielfalt an drahtlosen Knoten im Internet der Dinge einsetzen sollte.

Image of Use Wireless Energy Harvesting Sensors to Simplify HVAC Installations and Retrofits Verwenden Sie drahtlose Energieerfassungssensoren, um HLK-Installationen und Nachrüstungen zu vereinfachen

Verwenden Sie drahtlose Sensoren mit Energy Harvesting, die einen Batteriewechsel überflüssig machen, für wartungsfreie Anwendungen, bei denen Kabel nicht in Frage kommen.

Image of BESS: A Solution to Manage Energy Proactively BESS: Eine Lösung für proaktives Energiemanagement Datum der Veröffentlichung: 2021-09-28

Der Ausbau der erneuerbaren Energien und der weltweite Trend zu effizientem Energieverbrauch haben das Interesse an Energiespeicherlösungen verstärkt.

Image of Stewart Connector's 3.2 Gen 2 USB USB-C 3.2 Gen 2 von Stewart Connector mit Schutzart IP67 - Produkteinführung

Robuster USB-C mit Schutzart IP67, großem Betriebstemperaturbereich und vielem mehr für eine Vielzahl von Anwendungen.

Image of NeuronicWorks Inc.'s logo Fragen und Antworten mit NeuronicWorks Inc.

Eine kurze Diskussion mit dem kanadischen Ingenieurbüro NeuronicWorks und die von ihm angebotenen Dienstleistungen.

Image of Use an Energy Harvesting Microcontroller to Eliminate IoT Battery Replacement Verwendung eines Energy-Harvesting-Mikrocontrollers zur Eliminierung des IoT-Batteriewechsels Datum der Veröffentlichung: 2021-02-16

Ein Mikrocontroller mit integriertem Energy-Harvesting-Controller bietet eine einfache Möglichkeit, die Batterielebensdauer zu verlängern und einen Batteriewechsel in IoT-Geräten zu vermeiden.

Image of Combating Environmental Impact in the Electronics Components Industry Bekämpfung von Umweltbelastungen durch die Elektronikkomponentenindustrie Datum der Veröffentlichung: 2020-10-27

Was kann getan werden, um die Freisetzung gefährlicher Stoffe in unsere Umwelt zu bekämpfen und gleichzeitig weitere Fortschritte auf diesem elektronischen Evolutionspfad zu ermöglichen?

Image of Save Time and Cost in IIoT Facilities with Wireless Energy Harvesting Switches Sparen Sie Zeit und Kosten in IIoT-Einrichtungen mit drahtlosen Energy Harvesting Switches Datum der Veröffentlichung: 2020-02-26

Energy Harvesting-Schalter beziehen die für die drahtlose Übertragung erforderliche Energie vom Tastendruck des Bedieners, um Steuersignale an die Geräte zu übertragen.

Leitfaden zu Auswahl und Einsatz von Stromquellen für IoT- und IIoT-Anwendungen Datum der Veröffentlichung: 2019-12-17

Verschiedene Hersteller von Stromversorgungskomponenten bieten Module an, die speziell für IoT- und IIoT-Anwendungen konzipiert wurden. Entwickler müssen wissen, wie sich diese Komponenten einsetzen lassen.

IoT-Sensor-Betrieb über mehrere Jahrzehnte: Energy Harvesting und Primärzellen im Vergleich Datum der Veröffentlichung: 2019-12-03

Mithilfe von Energy Harvesting, wiederaufladbaren oder nicht wiederaufladbaren Batterien und Superkondensatoren (einzeln oder in Kombination) können Remote-Anwendungen jahrzehntelang mit Strom versorgt werden.

Konstruktion eines batterielosen, Bluetooth-fähigen, drahtlos vernetzten Schalters für intelligente Produkte Datum der Veröffentlichung: 2019-03-05

Es ist leicht, einen batterielosen drahtlos vernetzten Schalter mit einem Bluetooth-5.0-Modul mit extrem geringem Energieverbrauch und Energiegewinnung auf Knopfdruck herzustellen.

Marlow Mini-Harvester and Linear Tech Eval Board

If you’re on board with Green Energy, check out the Linear Technology DC2042A evaluation board paired with the Marlow TEG Mini-Harvester EHA-PA1AN1-R03.

Ultra-Low Power Management for IoT Devices Datum der Veröffentlichung: 2018-01-16

Energy harvesting PMICs allow remote wireless sensor node implementation.

Extending the Life of Sensor Nodes through Power-Efficient Design Datum der Veröffentlichung: 2018-01-04

Energy harvesting and low-power MCUs maximize sensor node battery life.