In questa serie, esamineremo le ultime novità in fatto di trasformazione digitale lungo la supply chain e scopriremo come i principali fornitori e distributori stanno introducendo nuove tecnologie, maggiore visibilità e monitoraggio delle risorse nel ciclo di vita di un prodotto e non solo.
- STAGIONE 1
- STAGIONE 2
- STAGIONE 3
LA STAGIONE 1 È OFFERTA DA
S1: EPISODIO 1
I componenti all'origine
I fornitori globali contano su DigiKey per monitorare, organizzare e spedire ogni giorno i componenti prioritari ai produttori. Come arrivano a destinazione questi prodotti? In questo episodio, seguiamo la supply chain fino alle sue origini, visitando uno degli impianti di produzione di Molex per scoprire come questo fornitore stia portando avanti l'innovazione con prodotti di prossima generazione.
S1: EPISODIO 2
Il viaggio di un prodotto
La domanda di componenti elettronici in tutti i settori è ai massimi storici. Con le carenze globali di componenti che interessano la fornitura, il trasporto efficiente e il monitoraggio dei componenti in movimento sono diventati una priorità assoluta. In che modo la tecnologia può garantire che i componenti non vengano danneggiati, persi o subiscano ritardi nel loro viaggio attraverso il mondo? In questo episodio, seguiamo il viaggio di un prodotto mentre attraversa la supply chain.
S1: EPISODIO 3
La produzione di prossima generazione
In questo episodio finale, esaminiamo come i singoli aspetti della supply chain si combinano per creare il futuro della produzione globale. Dal monitoraggio basato sulle condizioni alla sicurezza dei lavoratori, ai progetti di robotica collaborativa e alla manutenzione predittiva, il futuro delle supply chain globali è incentrato sulla protezione e sulla sicurezza delle persone che ne fanno parte.
Prodotti correlati
Analog Devices
505-ADIN1100BCPZ-ND
PHY 10BASE-T1L Ethernet
Analog Devices
505-EV-CBM-VOYAGER3-1Z-ND
Serie ADXL356 - Scheda di valutazione del sensore di vibrazione
Analog Devices
505-EVAL-ADFS5758SDZ-ND
DAC con uscita di corrente e tensione
Molex
WM22642-ND
Antenna esterna 3 in 1 (4G/Wi-Fi/GPS)
Molex
Prodotti RFID passivi
Soluzioni di tracciabilità delle risorse
Molex
Easy-On FFC/FPC
Microconnettori Easy-On FFC/FPC
Contenuto aggiuntivo
La tracciabilità delle risorse diventa realtà
Le robuste soluzioni RFID di Molex (tra cui tag rinforzati e lettori affidabili) dimostrano quanto si sia evoluta la tecnologia negli anni e l'influenza che avrà sulle operazioni della supply chain nel prossimo futuro.
Domanda di alta potenza: soddisfarla un connettore alla volta
Il COVID-19 ci ha messo alla prova in modi che non ci saremmo mai aspettati. Per il supporto, i produttori di apparecchiature originali (OEM) si rivolgono ad aziende come Molex per i prodotti elettronici che forniranno la potenza richiesta.
Le ultime tendenze nella supply chain
Incertezze, carenza di chip e contraffazioni sono solo alcuni dei fattori che esercitano un'enorme pressione sulle supply chain. Ciononostante la tecnologia blockchain e i progressi in fatto di efficienza e trasparenza della logistica sono i nuovi sviluppi che contribuiranno a rendere le supply chain molto più resilienti.
Con le antenne GPS/GNSS di ultima generazione il posizionamento preciso al centimetro è una realtà
Con l'avvento di nuovi segnali e frequenze e l'aumento delle applicazioni che fanno affidamento sul posizionamento di alta precisione, le antenne GNSS stanno assumendo un'importanza crescente.
ALIMENTARE UN FUTURO SOSTENIBILE CON LA TECNOLOGIA DELLE BATTERIE PER VEICOLI ELETTRICI
Il futuro dei trasporti: un mondo in cui tutto, dalle auto e i SUV al settore degli autotrasporti, funziona a batterie. Ma questo è solo l'inizio.
Progettazione di un sistema del tempo di volo – Parte 1: Panoramica del sistema
Molte applicazioni di visione artificiale richiedono immagini di profondità 3D ad alta risoluzione per sostituire o aumentare l'imaging 2D standard. Queste soluzioni si basano sulla fotocamera 3D per fornire informazioni di profondità affidabili e garantire la sicurezza.
Video correlati
LA STAGIONE 2 È OFFERTA DA
Nella stagione 2 di La trasformazione della supply chain esaminiamo come il mondo sta affrontando sfide nuove e onnipresenti nella logistica globale. Gli ultimi anni hanno dimostrato i numerosi rischi esistenti tra i punti A e B. In questa stagione, esploreremo come la tecnologia è pronta a fornire visibilità e informazioni sui punti critici a rischio e come garantire che nulla ci colga di nuovo alla sprovvista.
S2: EPISODIO 1
La spinta alla ripresa
L'inizio della supply chain - Supply chain a prova di futuro? Come si sono evolute le supply chain dagli eventi del 2020? Cosa stanno facendo di diverso i fornitori per garantire che i prodotti più gettonati siano disponibili a ingegneri e progettisti che ne hanno bisogno?
S2: EPISODIO 2
L'inizio della supply chain
I fornitori sono il primo nodo di ogni supply chain. In che modo queste organizzazioni integrali si riforniscono delle materie prime e dei componenti che fanno da elementi costitutivi per i progetti di oggi?
S2: EPISODIO 3
Supply chain a prova di futuro?
I miliardi di dollari investiti nella produzione di semiconduttori puntano a mitigare la carenza di componenti. In questo episodio, esploriamo i passaggi necessari per garantire che le supply chain future siano pronte e capaci di soddisfare picchi imprevisti della domanda.
Prodotti correlati
Nordic
System-in-Package (SiP) nRF9160
Offre un'ampia selezione di interfacce e periferiche per soluzioni IoT cellulari compatte, complete e ad alta efficienza energetica.
Nordic
Piattaforma di prototipazione IoT Nordic Thingy:53
Sfrutta sensori integrati di movimento, suono, luce e ambiente per agevolare la costruzione di proof of concept e prototipi.
Nordic
Kit di sviluppo audio nRF5340
Il kit di sviluppo di Nordic Semiconductor è progettato per applicazioni Bluetooth LE Audio.
Nordic
Bundle di sviluppo nRF21540 (DB)
Aiuta a sviluppare prodotti che richiedono le capacità di portata o i miglioramenti al bilancio di collegamento forniti da nRF21540 FEM RF.
Nordic
Modulo front-end (FEM) RF nRF21540
Estende il raggio di Bluetooth® Low Energy, Bluetooth Mesh, 2/4 GHz proprietario, Thread e Zigbee®.
Nordic
CI di gestione dell'alimentazione nPM1100
Un CI di gestione dell'alimentazione (PMIC) dedicato con un regolatore buck configurabile dual-mode e un caricabatterie integrato.
Nordic
Kit di valutazione nPM1100
Uno strumento per valutare nPM1100 e dispone di interruttori per tutte le impostazioni selezionabili, pulsanti per entrare e uscire dalla modalità spedizione e altro ancora.
Nordic
SoC Bluetooth 5.2 serie nRF52
Per applicazioni di domotica, industriali e commerciali, così come per i settori più tradizionali dei dispositivi indossabili e personali.
TechForum
Il TechForum di DigiKey è una comunità online e una risorsa tecnica per ingegneri. Visita il TechForum per assistenza prodotti, domande frequenti e altri argomenti e conversazioni su componenti elettronici.
NORDIC
Articoli sulla supply chain
I problemi della supply chain toccano il settore manifatturiero
Per il prossimo futuro, il settore manifatturiero sarà caratterizzata da sconvolgimenti e sfide.
L'elettronica per autoveicoli è destinata a crescere ancora
Le auto stanno diventando sempre più intelligenti e il settore dell'elettronica è pronto a sfruttare a proprio vantaggio questa realtà.
Le iniziative ambientali, sociali e di governance promuovono le performance finanziarie e ricevono attenzione
Per aver successo, le iniziative ambientali, sociali e di governance hanno bisogno del sostegno e della leadership di approvvigiornamento e delle supply chain.
Il disegno di legge sulle infrastrutture aiuterà la supply chain?
Le recenti leggi mostrano uno slancio in avanti sull'infrastruttura, ma rivelano esitazioni sul supporto dei semiconduttori.
Soluzioni e servizi DigiKey per la supply chain
L'approvvigionamento strategico sta diventando sempre più importante in un mondo in continua evoluzione e per questo è fondamentale essere sempre aggiornati su pratiche comuni, tecnologie e informazioni. Pianificare in anticipo può migliorare l'efficienza e aiutare un'azienda a evitare problemi con la supply chain.
Oltre alla più vasta selezione al mondo di componenti elettronici per la spedizione immediata, DigiKey offre molto di più. Siamo pronti ad aiutarti a portare i tuoi requisiti di approvvigionamento al livello successivo.
Webinar
Soluzioni aziendali DigiKey
Soluzioni digitali DigiKey
Preventivi con myLists
Video correlati
LA STAGIONE 3 È OFFERTA DA
In questa stagione della serie La trasformazione della supply chain, esamineremo nel dettaglio come le nuove tecnologie stanno alimentando il futuro del settore della logistica.
S3: EPISODIO 1
Ottimizzare la logistica della supply chain
Esplora l'evoluzione del panorama della supply e della tecnologia per la logistica. Scopri come sono utilizzate le varie tecnologie per gestire i magazzini in modo più efficiente e come i leader sono impegnati nel modernizzare e rendere la logistica della supply chain a prova di futuro.
S3: EPISODIO 2
La tracciabilità su scala globale
Esamina l'importanza della tracciabilità in ogni fase dei processi di progettazione e produzione. Dall'ideazione all'implementazione, approfondiremo come i dati in tempo reale e la visibilità dei processi riducono i costi, creano efficienze ed eliminano le criticità della supply chain.
S3: EPISODIO 3
Superare la frontiera digitale
Dando uno sguardo al futuro, scopriamo come le ultime innovazioni, combinate con tecnologie all'avanguardia, ottimizzeranno ogni cosa - dalla gestione delle scorte alla manutenzione predittiva, alla previsione della domanda e molto altro.
Prodotti correlati
Omron
Lettori di codici a barre a montaggio fisso V430
I lettori di codici a barre ad alte prestazioni V430 di Omron sono progettati per una decodifica facile, veloce e affidabile di codici a barre 1D e 2D.
Omron
Lettore DPM palmare
Il modello V460-H incorpora un sistema di illuminazione multiasse che garantisce una decodifica affidabile anche delle etichette e dei segni distintivi diretti (DPM) più difficili.
Omron
VR per codice a barre
OMRON Microscan fornisce soluzioni di lettura rapide e affidabili per gli standard di simbologia 1D e 2D nel formato destrorso e OCR.
Omron
Soluzioni di tracciabilità
La tracciabilità è fondamentale per proteggere il tuo marchio e può anche fornire informazioni preziose per migliorare i tuoi processi.
onsemi
Soluzioni a sensore di immagine
I sensori di onsemi semplificano i processi nelle mense e nei supermercati, dal monitoraggio dei pasti alla gestione delle scorte.
onsemi
Gate driver per MOSFET SiC
Ogni MOSFET SiC richiede il corretto gate driver per massimizzare l'efficienza del sistema e ridurre al minimo le perdite di potenza totali.
onsemi
Automazione industriale
onsemi fornisce sensori intelligenti ad alta velocità per la robotica, la scansione e l'ispezione e il più ampio portafoglio di alimentazione intelligente per qualsiasi tensione e tecnologia.
onsemi
Soluzioni di immagazzinaggio dell'energia
onsemi vanta un ampio portafoglio di prodotti e un'esperienza pluriennale come fornitore di soluzioni di alimentazione.
Articoli sulla supply chain
Implementazione della tracciabilità e rintracciabilità compatta ad alte prestazioni
La decodifica di etichette con codici variabili e in rapido movimento su nastri trasportatori richiede lettori con un'elaborazione delle immagini a bassa latenza e ad alta risoluzione, in grado di decodificare con precisione codici a barre danneggiati o sporchi.
Le tecnologie per l'identificazione univoca dei dispositivi automatizzano la lettura dei codici a barre e degli ID in campo medico
Nel 2013, la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha implementato il sistema di identificazione univoca dei dispositivi o regola UDI.
Come utilizzare le soluzioni di tracciabilità 4.0 per migliorare la sicurezza, la conformità e la gestione dei prodotti
La gestione e la tracciabilità in tempo reale delle risorse nei magazzini e nelle fabbriche è un aspetto importante dell'Impresa 4.0 e della gestione della supply chain.
Definire la Tracciabilità 4.0 nell'era dell'Impresa 4.0
Un'offerta completa di prodotti e tecnologie di Omron aiuta nelle attività di contrassegnazione, verifica, lettura e comunicazione (MVRC) dei dati in tempo reale, per il raggiungimento del massimo livello di eccellenza produttiva.
Sensori di immagine CMOS AR08 - onsemi | DigiKey
I sensori di immagine CMOS AR08 a 8 MP di onsemi sono ideali per l'acquisizione di immagini e video ad alta risoluzione in diverse condizioni di illuminazione e sono adatti per molte applicazioni.
Automazione industriale: tecnologie intelligenti per una produzione completamente autonoma
onsemi sta rivoluzionando l'attuale panorama tecnologico, implementando nuove tecnologie all'avanguardia per facilitare la crescita di ambienti di produzione completamente autonomi.
Soluzioni innovative con comandi di motori industriali e pompe
Le aziende industriali lungimiranti stanno ottimizzando l'efficienza dei motori industriali grazie alle recenti innovazioni introdotte da onsemi.
Le capacità di produzione end-to-end di SiC e le soluzioni della famiglia EliteSiC promuovono un futuro sostenibile
onsemi coglie questa opportunità per affermarsi come uno dei principali promotori della creazione di un futuro migliore. Uno dei modi principali in cui l'azienda contribuisce a un futuro più sostenibile è attraverso la produzione end-to-end di carburo di silicio (SiC).